APC by SCHNEIDER ELECTRIC

line break
APC by Schneider Electric

APC by Schneider Electric es líder global en servicios de energía y refrigeración, ofreciendo a la industria hardware, software y servicios diseñados para garantizar alta disponibilidad y una mayor eficiencia energética a entornos residenciales, de negocios, Centros de Datos y de manufactura. Con el respaldo y experiencia de Schneider Electric, APC entrega soluciones bien planeadas, perfectamente instaladas y mantenidas a lo largo en todo su ciclo de vida. A través de su compromiso con la innovación, APC ofrece soluciones de eficiencia energética para tecnología crítica y aplicaciones industriales.

El especialista global en manejo de energía y automatización

Schneider Electric desarrolla tecnologías conectadas y soluciones para manejar la energía y el proceso en formas que sean seguras, confiables, eficientes y sustentables. El Grupo invierte en IyD para mantener la innovación y la diferenciación, con un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible.


Las ventajas de Schneider Electric

¿Alguna vez soñó con mejorar sus ganancias netas y consumir, al mismo tiempo, menos energía sin interrupciones del suministro? Podemos ayudarlo a resolver este problema con soluciones que le brindarán energía segura, confiable, eficiente, productiva y ecológica desde la generación hasta el tomacorriente.

  • Segura: protección para usted, sus clientes y su negocio.
  • Confiable: potencia sin interrupciones y con pureza máxima, siempre.
  • Eficiente: ahora es posible lograr ahorros en energía de hasta el 30%.
  • Productiva: simplicidad y tranquilidad.
  • Ecológica: conexión simple para energías renovables.

Gestión de la Energía

energy monitoring
energy monitoring 2

Noticias de APC by Schneider Electric
  • 19/03/2015

    Entendiendo el nuevo estándar de la Categoría 8

    Existe cierta confusión acerca del estándar de la Categoría 8. La mayor parte de esta confusión se debe a la incertidumbre en el desarrollo de los últimos estándares de cableado de última generación y la electrónica de red, por tal motivo la IEEE ha establecido un grupo de trabajo llamado el 802.3bq el cual definirá los requisitos de rendimiento y finalmente desarrollará las especificaciones para el estándar de última generación BASE-T, el cual se denominará 40GBASE-T.

  • 21/10/2015

    Migración de red: cableado estructurado de alto rendimiento

    La creciente demanda de ancho de banda requiere que las tecnologías de servidores y hardware de red sean más versátiles para compensar múltiples opciones de migración a lo largo de su ciclo de vida.

  • 21/10/2015

    Gestión de la infraestructura en el Centro de Datos DCIM

    ¿No está convencido de que sólo exista una estrategia para la gestión de la infraestructura en un Centro de Datos?

  • 21/10/2015

    Cambio de paradigma en un año particular para la industria ti en la región

    Entramos en la recta final de este 2015, con muchas particularidades en términos de movimientos de todos los jugadores del mercado, en su afán por alcanzar las metas de ventas y participación.

  • 29/07/2015

    Arquitecturas de cableado de red para Centro de Datos

    La selección de la arquitectura de cableado de red es impulsada tanto por factores técnicos y financieros del diseño de Centro de Datos.

  • 29/07/2015

    La sostenibilidad ambiental un alto potencial para su negocio - Parte II

    Explicar y citar ejemplos de cómo TI puede ayudar a su organización a cumplir las metas de sostenibilidad, puede proporcionar una ventaja competitiva que permita al profesional asegurar más su negocio.

  • 19/03/2015

    ¿Cómo obtener un Centro de Datos eficientemente refrigerado?

    Con el plan de concesiones de carreteras, se han ido creando ciertas reglas para mejorar la estabilidad en la facilidad de manejo y seguridad de los usuarios. Para lograr este avance de manera tecnológica fue necesaria la utilización de varios equipos y sistemas para la automatización de la seguridad.

  • 19/03/2015

    Soluciones de Datos para el Datacenter - Parte 2

    En la nota anterior de esta serie de publicaciones sobre Soluciones de Datos para el Datacenter se trató el concepto y la historia de las comunicaciones eléctricas al igual que el desarrollo de las redes de datos desde la aparición de las primeras minicomputadoras en 1963.

  • 03/07/2014

    Anixter entre las 100 empresas más confiables de América

    El ranking Forbes de las 100 Compañías más confiables de América es desarrollado por “GMI Ratings” que desarrollan las clasificaciones mediante la revisión de la contabilidad y de los comportamientos de gobierno corporativo de más de 8.000 empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos.

  • 09/12/2013

    Power & Cooling: concept design, a key component for project success in Data Centers

    Building a new data center, or improving an existing facility, implies increasingly more sectors and more people within an organization. When facing a new project, these factors converge to include some aspects no one would have even considered some years ago.

Próximos Eventos
Ofertas y Promociones Anixter