CORNING
line bar
Corning Distributor

Corning, comparte la misión de Anixter de proveer soluciones que puedan satisfacer las necesidades en continuo cambio de nuestros clientes. Juntos, suministramos soluciones de punta a punta en: fibra óptica, cableado de cobre, recursos, servicios y entrenamientos que generan valor.

Corning ha estado a la vanguardia de la tecnología de fibra óptica, en el  diseñoy desarrollo de productos y directrices que se han convertido en estándares de la industria.

Satisfacer las necesidades de los clientes con innovación,  pasión y la amplia gama de productos significa que Corning es un fabricante líder en una serie de soluciones enfocadas en los clientes, que incluyen cables de fibra óptica, conectores, hardware, sistemas de antenas distribuidas (DAS) y productos para  ambientes hostiles.

Corning Banner Ad-Horizontal

Como los inventores de la fibra óptica en 1970, la innovación está en el centro de la historia de éxito de la tecnología Corning y el fundamento de proporcionar soluciones compatibles que cumplan con las siempre cambiantes necesidades de nuestros clientes.Estas soluciones incluyen soluciones LANDscape® que constituyen la base de éxito y el fundamento eficiente de su centro de datos, área local, sistema de tráfico inteligente y redes industriales.

Noticias de Corning
  • 19/03/2015

    Entendiendo el nuevo estándar de la Categoría 8

    Existe cierta confusión acerca del estándar de la Categoría 8. La mayor parte de esta confusión se debe a la incertidumbre en el desarrollo de los últimos estándares de cableado de última generación y la electrónica de red, por tal motivo la IEEE ha establecido un grupo de trabajo llamado el 802.3bq el cual definirá los requisitos de rendimiento y finalmente desarrollará las especificaciones para el estándar de última generación BASE-T, el cual se denominará 40GBASE-T.

  • 21/10/2015

    Migración de red: cableado estructurado de alto rendimiento

    La creciente demanda de ancho de banda requiere que las tecnologías de servidores y hardware de red sean más versátiles para compensar múltiples opciones de migración a lo largo de su ciclo de vida.

  • 21/10/2015

    Gestión de la infraestructura en el Centro de Datos DCIM

    ¿No está convencido de que sólo exista una estrategia para la gestión de la infraestructura en un Centro de Datos?

  • 21/10/2015

    Cambio de paradigma en un año particular para la industria ti en la región

    Entramos en la recta final de este 2015, con muchas particularidades en términos de movimientos de todos los jugadores del mercado, en su afán por alcanzar las metas de ventas y participación.

  • 29/07/2015

    Arquitecturas de cableado de red para Centro de Datos

    La selección de la arquitectura de cableado de red es impulsada tanto por factores técnicos y financieros del diseño de Centro de Datos.

  • 29/07/2015

    La sostenibilidad ambiental un alto potencial para su negocio - Parte II

    Explicar y citar ejemplos de cómo TI puede ayudar a su organización a cumplir las metas de sostenibilidad, puede proporcionar una ventaja competitiva que permita al profesional asegurar más su negocio.

  • 19/03/2015

    ¿Cómo obtener un Centro de Datos eficientemente refrigerado?

    Con el plan de concesiones de carreteras, se han ido creando ciertas reglas para mejorar la estabilidad en la facilidad de manejo y seguridad de los usuarios. Para lograr este avance de manera tecnológica fue necesaria la utilización de varios equipos y sistemas para la automatización de la seguridad.

  • 19/03/2015

    Soluciones de Datos para el Datacenter - Parte 2

    En la nota anterior de esta serie de publicaciones sobre Soluciones de Datos para el Datacenter se trató el concepto y la historia de las comunicaciones eléctricas al igual que el desarrollo de las redes de datos desde la aparición de las primeras minicomputadoras en 1963.

  • 03/07/2014

    Anixter entre las 100 empresas más confiables de América

    El ranking Forbes de las 100 Compañías más confiables de América es desarrollado por “GMI Ratings” que desarrollan las clasificaciones mediante la revisión de la contabilidad y de los comportamientos de gobierno corporativo de más de 8.000 empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos.

  • 09/12/2013

    Power & Cooling: concept design, a key component for project success in Data Centers

    Building a new data center, or improving an existing facility, implies increasingly more sectors and more people within an organization. When facing a new project, these factors converge to include some aspects no one would have even considered some years ago.

El mundo de hoy depende de la información que fluye con rapidez y en volumen, y Corning sigue revolucionando la forma en que se trasladan los datos.

Al trabajar codo a codo con nuestros clientes, Corning y Anixter obtienen una comprensión completa de los desafíos que enfrentan en entornos de red complejos. Y utilizamos ese conocimiento para desarrollar soluciones a escala completa que satisfagan sus necesidades específicas.

De esta forma, Corning ha desarrollado revolucionarias líneas de productos como la fibra óptica Corning® ClearCurve®, que puede curvarse más en las esquinas , o los conectores UniCam, que permiten que los técnicos de campo tarden menos de un minuto en llevar a cabo una tarea que antes tomaba seis u ocho minutos.

Y esa es la forma en que desarrollan la espectacular red totalmente óptica para Kyle Field de la Universidad Texas A&M, convergiendo múltiples plataformas de comunicaciones en una sola y permitiendo que más de 100.000 aficionados utilicen Internet con facilidad , y todo eso por una fracción del costo del plan de actualización original de la escuela.

Con el profundo conocimiento de Corning de las ciencias de los materiales, óptica y plataformas de fabricación globales, también son capaces de mejorar constantemente nuestros productos. Y seguimos superando los desafíos más exigentes de los proyectos de nuestros clientes, manteniendo en todo el mundo cantidades masivas de datos que fluyen a la perfección.

Eventos
  • 30/11/2015

    [Webinar pregrabado] Managing Data Center Infrastructure Management

    Watch this recorded webinar to learn how Anixter’s Infrastructure as a Platform approach addresses common data center challenges through asset management, power monitoring, environmental monitoring, change management and capacity planning.

  • 30/09/2016

    Fiber 101 and Cable Selection

    This interactive three-hour session will provide installers with a comprehensive overview of basic Fiber 101 and an understanding of project cable selection. Our expert instructors will focus on various fiber types and function.

  • 30/09/2016

    Testing and Troubleshooting

    This interactive three-hour session will provide installers with a comprehensive overview of the latest fiber optic testing equipment technology. Our expert instructors will teach students how to use the test equipment to test, certify, troubleshoot and install fiber optic systems to meet industry standards.

  • 30/09/2016

    Preterminated Solutions

    Corning Cable Systems See the Light Training.

  • 30/09/2016

    Harsh Environment

    This interactive three-hour session will provide students with a comprehensive overview of the challenges and products recommended for harsh environment networks. Our expert instructors will focus on the importance of design taking into consideration the environment when selecting cable, hardware and connectors.

  • 30/09/2016

    Emerging Technologies

    This interactive three-hour seminar will provide end users, consultants, designers and integrators, with a comprehensive overview of emerging technologies and product innovations for the telecom industry. Topics include Distributed Antenna Systems (DAS) Technology, Network Monitoring in the Data Center, Passive Optical Networks (PON) Technology, and the latest product and service Innovations.

Ofertas y Promociones de Anixter