Avaya IP Office

Avaya IP Office

IP Office ofrece un PBX híbrido con multiplexado de división de tiempo (TDM) y teléfono IP con soporte de línea troncal, utilizado en cualquier modo o ambos de forma simultánea. IP Office tiene capacidades integradas de datos, para ofrecer desvío de IP, conmutación y protección con firewall entre LAN y WAN (LAN2).

Además de los servicios de correo de voz y telefónicos básicos, IP Office ofrece opciones hard phone y soft phone. Las aplicaciones soft phone están diseñadas para brindarle flexibilidad a los trabajadores remotos y permitirles el acceso a los servicios de telefonía, por ejemplo realizar y recibir llamadas, correo de voz y desvío de llamadas desde sus computadoras o dispositivos móviles.

Ediciones IP Office

IP Office también ofrece funciones avanzadas como audio y videoconferencia y voz a través del protocolo de Internet (VoIP) para satisfacer las cambiantes necesidades de pequeñas, medianas y grandes empresas.

IP Office está disponible en muchos modelos de implementación según el tamaño de la empresa y las funciones requeridas, con uno de los siguientes elementos o todos:

Software IP Office virtualizado que se ejecuta en una máquina virtual

El servidor dedicado

Unidad de control de IP Office 500 versión 2 (IP500 V2)

Avaya IP Office

*Las ediciones Essential y Preferred de IP Office también se denominan IP Office modo Standard. Cada edición suma funcionalidad a las versiones anteriores.

Redundancia de Avaya one-X Portal

Las implementaciones Server Edition Select ofrecen un servidor Avaya one-X® Portal de respaldo que ofrece resiliencia para las características de Unified Communication (UC). El servidor one-X Portal de resiliencia se instala de manera predeterminada en el servidor Secundario de Server Edition. Los servidores one-X Portal de resiliencia también pueden ubicarse en servidores de aplicaciones independientes.

Servidor one-X Portal de resiliencia en servidores Primario de Server Edition y Secundario de Server Edition

Servidor one-X Portal de resiliencia en servidores Primario de Server Edition y Secundario de Server Edition

Avaya one-X® Portal de resiliencia en servidores de aplicaciones independientes

Avaya one-X® Portal de resiliencia en servidores de aplicaciones independientes

Avaya one-X® Portal de resiliencia en servidores de aplicaciones independientes

Conmutación por error y por recuperación de Avaya one-X® Portal

Cuando el servidor principal de Avaya one-X® Portal no está disponible, se produce la conmutación por error y entra en actividad el servidor de respaldo. Los clientes reconocen automáticamente que el servidor principal de Avaya one-X® Portal no está disponible y se conectan al servidor de respaldo. Los usuarios conectados inician sesión automáticamente en el servidor Avaya one-X® Portal de respaldo.

Cuando el servidor principal de Avaya one-X® Portal vuelve a estar disponible, se realiza automáticamente la conmutación por recuperación de los usuarios. El servidor Avaya one-X® Portal de respaldo redirecciona las solicitudes de inicio de sesión al servidor Avaya one-X®Portal principal.

Si se pierde la conectividad entre los servidores Avaya one-X® Portal principal y de respaldo durante un plazo prolongado, ambos servidores Avaya one-X® Portal se activan y aceptan solicitudes de inicio de sesión. Una vez que se restablece la conectividad, los dos servidores se sincronizan y todos los usuarios se conectan al servidor principal de one-X Portal.

Nota:

Cuando los dos servidores Avaya one-X® Portal están activos, los cambios que hagan los usuarios conectados al servidor de respaldo se perderán cuando se produzca la conmutación por recuperación.

Redundancia de one-X Portal con IP Office y Voicemail Pro

Si el servidor Voicemail Pro del servidor Primario de Server Edition no está disponible, el servidor Avaya one-X® Portal principal hace la conmutación al servidor Voicemail Pro en el servidor Secundario de Server Edition. Cuando el servidor Voicemail Pro del servidor Primario de Server Edition vuelve a estar disponible, el servidor Avaya one-X® Portal principal hace automáticamente la conmutación por recuperación al servidor Voicemail Pro en el servidor Primario de Server Edition.