Cámaras de seguridad por vídeo MIC IP de Bosch

Cámara OnVif de Bosch

Las cámaras de seguridad por vídeo MIC IP de Bosch son aún más inteligentes gracias a la última tecnología de análisis de vídeo integrada.

Piense en un entorno físico desafiante, como la frontera de un país en un desierto abrasador, una invernal playa de maniobras con temperaturas gélidas, un aeropuerto parcialmente nublado o una fábrica envuelta en humo o polvo. Si se necesita una cámara de seguridad por vídeo, lo más acertado es elegir una diseñada para entornos extremos: la familia de cámaras MIC IP.

El auténtico potencial de las cámaras MIC IP reside en la combinación de un diseño robusto con la nueva función Intelligent Video Analytics que trae integrada, diseñada específicamente para los entornos más exigentes. Las funciones añadidas, como el análisis de vídeo en movimiento y la fusión de metadatos, mejoran sustancialmente la comprensión del entorno en ambientes extremos.

La tecnología de análisis de vídeo integrada en las cámaras MIC IP starlight 7000i y MIC IP fusion 9000i les permite distinguir entre falsas alarmas y amenazas reales: por ejemplo, distinguir las ramas de un árbol agitadas por el viento de una persona que intenta trepar por una verja.