¿Podemos utilizar cualquier tipo de memoria? - Parte 1

En nuestro día a día utilizamos una herramienta que revolucionó diferentes productos y que llevó a la extinción de otros desde que surgió – la tarjeta de memoria.

En nuestro día a día utilizamos una herramienta que revolucionó diferentes productos y que llevó a la extinción de otros desde que surgió – la tarjeta de memoria. Esta herramienta permitió la llegada de cámaras fotográficas digitales y la extinción del revelado de películas, y actualmente busca, con la utilización de las memorias USB (cada vez con mayor capacidad), la extinción de medios de comunicación con CD.

Esta pequeña placa está presente en algunas cámaras de CCTV por IP, permitiendo así la utilización de la tecnología de Edge Storage, que al traducirlo significa grabación al límite, es decir, grabación en la misma cámara. Esta tecnología nos permite resolver algunos problemas de infraestructura, conectividad o redes con los cuales nosotros convivimos actualmente. Pero, ¿cuáles son esas ventajas?

Bueno, antes de entender las posibles aplicaciones, tenemos que verificar dónde van a ser grabados estos videos, ¿podemos utilizar cualquier tipo de tarjeta de memoria? ¡La respuesta es no!

Las tarjetas de memoria, además de la capacidad de grabación de 2, 16, 32 y 64GB, son divididas por clases según la velocidad de escritura; lo cual nos guiará en la elección de esta tarjeta según su aplicación. Por ejemplo, si utilizamos una cámara que grabe con una resolución de 720p a 30 fotogramas por segundo, codificando en H.264 podemos lograr un ancho de banda de 36Mbits/s (escritura y lectura) o 4,5MB/s.

Clase 2, 4, 6, 10, Clase de Velocidad UHS

Analizando la tabla de velocidades, vemos que no podemos utilizar una tarjeta clase 4 porque posee una velocidad mínima de grabación de 4MB/s y nuestra aplicación posee 4,5MB/s, así que debemos utilizar por lo menos una tarjeta de clase 6, o sea con capacidad de grabar 6MB/s. Si utilizáramos una tarjeta de clase 4, perderíamos grabación, es decir que la tarjeta no sería capaz de almacenar toda la información con la misma velocidad de transmisión, y descartaría paquetes, perdiendo así imágenes importantes.

Ahora bien, con la tarjeta completa, ¿en qué situaciones podemos aplicar el Edge Storage? Vamos a ver algunas aplicaciones clásicas como la grabación descentralizada, a prueba de fallas y grabación de alta definición, pero este recurso junto con la creatividad de los diseñadores podrán arreglar diferentes problemas.

Grabación Descentralizada

En algunas ocasiones no tenemos cómo instalar un servidor para grabar las imágenes de las cámaras, por ejemplo tenemos el monitoreo de vehículos, es decir, el video integrado, ya que podríamos tener problemas con la vibración de un servidor común. En esos casos, o con cualquier otra limitación que perjudique una aplicación convencional, podremos realizar grabaciones de imagen en la misma cámara, garantizando así la protección de este lugar, y en caso de algún incidente, podríamos visualizar estas imágenes directamente desde las cámaras, sin la necesidad de un servidor para grabar. Simplemente tenemos que dimensionar la tarjeta de memoria para atender a las necesidades de grabación.

Image axis.com

 

Tolerante a fallas

Los sistemas de CCTV son aplicados en su mayoría para garantizar la protección de personas, patrimonio, etc., y en caso de incidentes, tenemos la grabación de las imágenes para verificar lo ocurrido o para que sean utilizadas como prueba de alguna auditoria, pero si en el momento de la grabación tenemos alguna falla en la red o en el servidor perderíamos todas esas imágenes. Es ahí donde aparece la aplicación de Edge Storage, para que en caso de una falla en la grabación, los videos sean grabados en la tarjeta de memoria y cuando el sistema vuelva a la normalidad, los videos sean transferidos automáticamente para el sistema de grabación. Muchos Softwares de CCTV poseen esta solución A Prueba de Fallas, utilizando algún otro servidor para mantenerse a Prueba de Fallas a bajos costos.

Image axis.com

 

Rafaela Silva
Security Supplier Relation Manager
Caribbean & Latin America
Anixter Inc.