Ciena anunció que Cablevisión Argentina desplegará su solución de 200G

Ciena anunció que Cablevisión Argentina desplegará su solución de 200G

"Con la migración de los clientes de televisión análoga hacia paquetes digitales de alta definición, la demanda de su red metropolitana ha aumentado un 50 por ciento en el año", indicó la compañía en un comunicado. Cablevisión, además, lanzó a finales del año pasado su propuesta de TV Everywhere, Flow, con el que espera hacerse un lugar en el competitivo mercado del video bajo demanda.

Cablevisión utilizará la plataforma de paquetes ópticos 6500 de Ciena de 200G, escalable hasta 400G, lo que le permitirá al operador tener suficiente flexibilidad para dar respuesta a demandas impredecibles de tráfico. De acuerdo con la gacetilla, la plataforma duplica la capacidad de la red metropolitana de Cablevisión Argentina, a la vez que reduce costos, espacio y necesidades en cuanto a potencia.

El operador argentino cuenta con una red híbrida de fibra y cablemódem (HFC), con una capilaridad de fibra hasta el gabinete, ubicado a unos 200 metros de casa del cliente. La implementación de las soluciones de Ciena se enmarca en un plan de reemplazo de la red de cable y fibra para alcanzar mayor velocidad de Internet y poder ofrecer al usuario servicios de hasta 1Gbps en los próximos cinco años.