Cómo enfrentar los retos de la gestión de riesgos

En el mundo de hoy se hace mucho énfasis en la necesidad de ofrecer un ambiente protegido y seguro para una fuerza laboral moderna. La reducción de riesgos y el incremento de la paz mental permite que el personal pueda concentrarse en sus tareas inmediatas.

Todo el tiempo escuchamos los desafíos más comunes que los usuarios deben enfrentar:

  • Ofrecer un entorno laboral protegido.
  • Reducción de robos.
  • Cumplimiento normativo.
  • Prevención de amenazas cibernéticas.
  • Limitación al edificio físico y el acceso a la red.

Como distribuidores e integradores, nuestra misión es ayudar al cliente a ofrecer los mejores servicios y soluciones con los conocimientos necesarios para mitigar riesgos y costos adicionales innecesarios.

El Praesideo de Bosch es un sistema sonoro completo y de alta calidad para megafonía digital y emergencias. Está a la vanguardia del mercado en fiabilidad, especialmente en evacuación por voz, y ha demostrado años de rendimiento en una gran variedad de aplicaciones. Con más de 6,000 sistemas instalados en todo el mundo, se ha convertido en la solución número uno para las exigentes aplicaciones de megafonía y emergencia.

¿Cómo puede Praesideo ayudarnos a resolver estos desafíos?

  • Está totalmente supervisado y garantiza la integridad de los mensajes al monitorear continuamente el control del sistema, el funcionamiento del amplificador, los micrófonos, la integridad de la línea de altavoces y los altoparlantes individuales.
  • Los diversos elementos del sistema Praesideo se conectan a través de una red óptica libre de interferencias, lo que permite que el equipo pueda ubicarse convenientemente donde sea necesario.
  • Para mayor confiabilidad y operación ininterrumpida, especialmente en situaciones de emergencia con instalaciones de alarma por voz, la red puede configurarse como un "bucle redundante" que asegure que el sistema funcionará sin fallas incluso si hay una rotura física en el cable de fibra óptica.
  • Como parte del compromiso de Bosch Security Systems en el cumplimiento de las normas internacionales, Praesideo satisface los requerimientos legales para sistemas de alarma por voz.

Ofrece un entorno laboral protegido

  • Alto nivel de redundancia.
  • Aplicaciones de alarma por voz.
  • Monitorea el sistema, los controles, el funcionamiento del amplificador y los micrófonos.
  • Amplio registro de llamadas y eventos con fallos.

Logra el cumplimiento regulatorio

  • Certificado por las normas EN 54-16, ISO 7240-16 y EN 60849.
  • Cumple con BS 5839: 8 y está certificado por SOLAS.
  • El programa de asociados certificados permite instalaciones conforme a las normas locales.

Para más detalles visite Anixter.com/ShopBosch.

Sistemas de seguridad Bosch