Soluciones de Datos para el Datacenter - Parte 2

En la nota anterior de esta serie de publicaciones sobre Soluciones de Datos para el Datacenter se trató el concepto y la historia de las comunicaciones eléctricas al igual que el desarrollo de las redes de datos desde la aparición de las primeras minicomputadoras en 1963. En este siguiente tema, se profundizará en el lenguaje propio de las redes, teniendo en cuenta las descripciones de las topologías básicas a nivel lógico/físico según su conexión, o bien según su cobertura.

En la nota anterior de esta serie de publicaciones sobre Soluciones de Datos para el Data Center, vimos no solo una breve reseña histórica sobre las comunicaciones eléctricas, sino que también repasamos el desarrollo de las redes de datos desde la aparición de las primeras minicomputadoras en 1963.

Ahora debemos familiarizarnos con el lenguaje propio de las redes, para lo que en la presente nota hablaremos de las descripciones de las topologías básicas a nivel lógico/físico según su conexión, o bien según su cobertura. Terminaremos esta nota con una introducción al modelo de referencia OSI, la cual desarrollaremos en una siguiente nota. Por ahora, conozcamos las principales Topologías de Red que se conocen/usan en el mercado.r now, let us understand the main Network Topologies known/used in the market.

TOPOLOGÍAS DE RED

SEGÚN SU INTERCONEXIÓN

A continuación las topologías de red, según la forma de interconectar los equipo terminales:

Bus: se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos.

Anillo: hay una conexión entre cada estación y la siguiente, y la última estación se conecta con la primera para cerrar el lazo o “anillo”.

Estrella: todas y cada una de las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste.

Malla: todos los elementos tienen conexión con varios de los demás nodos

Árbol: los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas, salvo en que no tiene un nodo central.

Mixta: Se da la combinación de cualquiera de las topologías anteriores.

Debe tenerse en cuenta que al hablar de topologías de red, estamos usando términos que son válidos tanto para referirnos a la conexión física, como a la conexión/operación lógica de los dispositivos, por lo que muchas veces es importante aclarar el contexto bajo el cual hacemos referencia estas topologías.

SEGÚN LA COBERTURA

Otra manera de definir las topologías de red, es según el área de cobertura de las mismas.   Bajo este contexto hablamos de:

PAN: Red de área personal (Personal Area Network): red usada para la comunicación entre los dispositivos/computadoras cerca de una persona.

WPAN: Red inalámbrica de área personal (Wireless Personal Area Network): red inalámbrica para la comunicación entre distintos dispositivos cercanos al punto de acceso o AP (computadoras, teléfonos celulares, PDA/tabletas, dispositivos de audio, impresoras, almacenamiento, cámaras, etc).   Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso personal. Usualmente las que reciben esta denominación son redes basadas en Bluetooth.

LAN: Red de área local (Local Area Network): red limitada a un área específica y relativamente pequeña; un cuarto, un edificio, una empresa, un DataCenter.   A los equipos de conexión a internet, así como los equipos de conexión con otras redes, se les considera como equipos delimitadores de la LAN.   No utiliza redes públicas para enlazar dispositivos.

WLAN: Red de área local inalámbrica (Wireless Local Area Network): sistema de comunicación de datos inalámbrico, muy utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas o como extensión de estas.

CAN: Red de área de campus (Campus Area Network): red de comunicación que interconecta redes LAN a alta velocidad dentro de un área geográfica limitada (sin usar medios/redes públicas), como por ejemplo un campus universitario, una base militar, hospital, etc.

MAN: Red de área metropolitana (Metropolitan Area Network): red de alta velocidad que da cobertura en un área geográfica más extensa que un campus, pero aun así limitado.  Por ejemplo la red que interconecte los edificios públicos de un municipio dentro de la ciudad por medio de fibra óptica.

WAN: Red de área amplia (Wide Area Network): red que se extienden sobre un área geográfica extensa utilizando medios como: satélites, cables interoceánicos, Internet, fibras ópticas públicas, etc.

SAN: Red de área de almacenamiento (Storage Area Network): red pensada y diseñada para conectar servidores con los arreglos de discos o sistemas de almacenamiento, usualmente de forma dedicada, permitiendo el tránsito de datos sin afectar las redes de los usuarios.

VLAN: Red de área local virtual (Virtual LAN): sub-conjunto de dispositivos agrupados a nivel lógico, pero que se “juntan” como una sola red LAN, aún cuando físicamente estén en redes LAN diferentes, y que puede incluir: computadoras, impresoras, almacenamiento, etc.

Este tipo de topología surgió como respuesta a la necesidad de poder segmentar las conexiones de equipos de un edificio a nivel lógico, permitiendo dividir un conmutador (switch) en varios virtuales.

ESTANDARIZACIÓN EN LAS REDES (PROTOCOLOS)

Junto con el desarrollo de las redes que se produce en los años 80´s, aparece también desorden debido a que las redes: crecían en cantidad, crecían en tamaño, diferentes fabricantes, diferentes modos de conexión, diferentes protocolos de comunicación.   Hubo dificultades para el correcto intercambio de información entre las redes que utilizaban diferentes especificaciones e implementaciones, y de igual manera sucedía con los desarrolladores de tecnologías de conexión.

Con la finalidad de resolver el problema de incompatibilidad de redes, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) investigó diferentes modelos de interconexión (DECnet, Systems Network Architecture y TCP/IP) a fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma general a todas las redes.   Con base en esta investigación, la ISO desarrolló el “Modelo de Referencia OSI”, el cual permite a los fabricantes crear redes que sean compatibles/interoperables con otras redes.   El modelo define una normativa basada en siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones.

 

  José Leyva
  DataCenter
  Business Developer
  Anixter Inc. - CALA Region
  www.anixter.com