La sostenibilidad ambiental un alto potencial para su negocio - Parte II

Explicar y citar ejemplos de cómo TI puede ayudar a su organización a cumplir las metas de sostenibilidad, puede proporcionar una ventaja competitiva que permita al profesional asegurar más su negocio.

Implicaciones  para los profesionales en infraestructura de las telecomunicaciones IT

Como muestran estas tendencias, hay una gran oportunidad y un gran enfoque en sostenibilidad. Explicar y citar ejemplos de cómo TI puede ayudar a su organización a cumplir las metas de sostenibilidad, puede proporcionar una ventaja competitiva que permita al profesional asegurar más su negocio. Para los Diseñadores (RCDD) es cada vez más importante para el éxito de la industria entender los conceptos ecológicos y cómo La designación de RCDD puede ayudar a las empresas a cumplir sus metas de sostenibilidad.

Saber las respuestas a las siguientes preguntas puede ayudar a aprovechar el conocimiento de conceptos ecológicos para ayudar a las empresas por ende a los clientes

PASO 1

¿La empresa o el proyecto tienen una iniciativa de sostenibilidad?

Para averiguarlo, mire la solicitud de cotización, en la que esto probablemente figure como uno de los objetivos, o visite el sitio web de la empresa. Muchas empresas que cotizan en bolsa en industrias clave como la educación o la salud destacan su iniciativa y sus objetivos de sostenibilidad. En el entorno competitivo de hoy en día, este conocimiento puede garantizar el triunfo.

PASO 2

¿Cómo pueden los profesionales ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad?

Los objetivos de sostenibilidad de los clientes van desde reciclar cartuchos de tóner hasta determinar la cercanía de un nuevo edificio con la estación  de tren, lo cual ayuda a sumar puntos en el sistema LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) para construcciones nuevas. Aunque hay muchas categorías en las que los profesionales de TI no pueden participar, hay algunos aspectos esenciales que pueden permitirles contribuir.

Por ejemplo, desviar residuos de construcción desde un vertedero y reciclarlos es una manera de obtener hasta un punto en la categoría Materiales y Recursos de LEED.

En un reciente proyecto de Centro de Datos, por ejemplo, 5832 kg de cartón y 10466 kg de productos de madera se desviaron de la obra para su reciclaje.

En otro proyecto, los instaladores y los profesionales de TI minimizaron los cartones y la descarga electroestática que entra en los Centros de Datos realizando la preparación y el montaje fuera de la obra.

El cliente obtuvo puntos LEED de las estadísticas de reciclado, mientras que el instalador redujo considerablemente el tiempo de instalación gracias a los racks previamente ensamblados y evitó el trabajo improductivo que habría dedicado a eliminar los residuos de embalaje de la obra.

El sistema de puntos LEED

El sistema LEED USGBC es un programa de calificación de construcciones ecológicas, que certifica casi 140.000 metros cuadrados de espacio de construcción por día. El sistema de puntos varía según la versión, pero todas ellas incluyen varias subcategorías. Dichas subcategorías tienen criterios y requisitos técnicos específicos para obtener puntos para la certificación.

Una de las versiones ofrece cuatro niveles de certificación, que se determinan según el número de puntos obtenidos en las categorías definidas. (LEED Certified es de 26 a 32 puntos; LEED Silver, de 33 a 38

puntos; LEED Gold, de 39 a 51 puntos y LEED Platinum, de 52 a 69 puntos).

Las categorías y los puntos disponibles son los siguientes:

  • Sitios sostenibles:

          14 puntos posibles.

  • Ahorro de agua:

          5 puntos posibles.

  • Energía y Atmósfera:

          17 puntos posibles.

  • Materiales y Recursos:

          13 puntos posibles.

  • Calidad Ambiental de Interiores:

          15 puntos posibles.

  • Proceso de Innovación y Diseño:

          5 puntos posibles.

Gestionar el consumo de energía por medio de PUE

Otra área que tiene un impacto tanto en lo ecológico como en lo monetario es la gestión de la energía. PUE (eficiencia en el uso de la energía) es la métrica preferida en la industria para medir la eficiencia energética de la infraestructura de los Centros de Datos (Figura 2).

Desarrollada por la asociación Green Grid, un consorcio sin fines de lucro abierto a distintas industrias, la métrica PUE es una herramienta para usuarios finales que ayuda a potenciar la eficiencia energética en las operaciones de los Centros de Datos.

PUE se puede usar para ilustrar la asignación de energía en un Centro de Datos. Por ejemplo, un PUE de 3.0 indica que el consumo total de energía de un Centro de Datos es tres veces mayor que el consumo de energía de los equipos de TI por sí solos. Si bien los productos de la capa física representan apenas un cinco por ciento de la inversión total de los Centros de Datos, es posible que tengan un gran impacto en PUE. Se puede potenciar al máximo la canalización, el cableado, el diseño, la contención y la circulación del aire usando una serie de buenas prácticas y productos diseñados para optimizar el consumo de energía.

ISO/IEC 30134-2 es un estándar internacional en desarrollo que describirá cómo medir e interpretar la métrica PUE.

La infraestructura física puede repercutir en PUE. Hay varias compañías que ofrecen soluciones que permiten a las empresas volverse más ecológicas: por ejemplo, servicios de asesoramiento o controles con el objetivo de disminuir los gastos de funcionamiento y PUE.

Conclusión

Las tecnologías de la Información TI verdes no se reducen a relaciones públicas.

Para los profesionales en infraestructura física IT, el tema de la sostenibilidad se volverá más relevante en las conversaciones con los clientes.  Estar familiarizado con el asunto permitirá que muchos profesionales puedan ayudar a clientes y organizaciones a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Peter Bordonaro
Vicepresidente de Soluciones en la Cadena de Suministro
Anixter Inc.