¿Cómo obtener un Centro de Datos eficientemente refrigerado?

Con el plan de concesiones de carreteras, se han ido creando ciertas reglas para mejorar la estabilidad en la facilidad de manejo y seguridad de los usuarios. Para lograr este avance de manera tecnológica fue necesaria la utilización de varios equipos y sistemas para la automatización de la seguridad. Este sistema se llama ITS (Intelligent Transportation Systems) y dentro de los diferentes dispositivos y sistemas que forman el ITS está el sistema de seguridad por CCTV (Circuito cerrado de Televisión), el cual contiene una serie de componentes relevantes, convirtiendo las calles cada vez más seguras para transitar.

Recibimos más de cien visitas a nuestro laboratorio cada año –clientes de Centros de Datos y clientes de Seguridad Física, muchos de nuestros clientes de Centros de Datos están preocupados por las aplicaciones de alta densidad que están enfrentando. Porque si los servidores tienen una densidad más alta (entre 10kW o más) ¿cómo soportan estas aplicaciones y además optimizan simultáneamente la eficiencia energética del ambiente?

Bueno, existen muchas formas de implementar soluciones diferentes dentro de su Centro de Datos para optimizar la gestión térmica; sin embargo hay cuatro soluciones básicas que sugerimos en Anixter, cuando los clientes vienen a visitarnos. Lo principal que debemos considerar con cualquier estrategia de gestión térmica es cómo separar el aire de escape, el cual está en la parte de atrás de los servidores, del aire del suministro que viene de las unidades de aire acondicionado de la sala de cómputo.

La primera se llama Enfriamiento Pasivo: Ésta es utilizada ya sea por ductos o cualquier otro tipo de chimenea en la parte superior del gabinete, o básicamente enviando todo el aire de escape existente en la parte de atrás de los servidores a través de una ruta o ducto hacia el punto de retorno de aire dentro del Centro de Datos. Y así obtenemos la separación que buscamos entre el aire de escape y el aire de suministro.

La segunda solución se llama Contención: Existen diversas formas con las cuales usted puede contener el aire de escape o el aire del suministro para que no tenga esa mezcla de aire de la que hemos hablado. Entonces, con un pasillo de contención de aire caliente, como el nombre lo dice, usted básicamente contiene el aire de escape que está en la parte de atrás de sus servidores en  el área de contención. Usted puede usar una sala pequeña para contener el aire de escape o puede utilizar cortinas de contención y reacondicionar una instalación existente con el propósito de intentar crear una separación entre el aire de escape y el aire de suministro.

La tercera opción es algo a lo que llamamos Unidades de Precisión de Enfriamiento de Aire: Si usted está en un ambiente de Centro de Datos donde su piso elevado haya sido construido hace algún tiempo y tal vez no tiene la profundidad o volumen de aire para suministrar el enfriamiento necesario a su Centro de Datos, puede utilizar las unidades de precisión de enfriamiento de aire para simplemente complementar el enfriamiento que ya existe en su Centro de Datos. Así con estos sistemas de precisión de enfriamiento de aire, posicionados en la parte superior del gabinete, usted puede suministrar ese enfriamiento complementario dentro del pasillo frio y esto le otorgará la capacidad de enfriamiento complementario para su ambiente específico.

La cuarta opción es un Intercambiador de Calor de la puerta trasera: Con este sistema, usted posiciona los serpentines del intercambiador de calor en la parte de atrás del gabinete, para que mientras el aire de escape sale de la parte de atrás de los servidores, pase a través de los serpentines y elimine el calor de los servidores, así sale de la parte de atrás de los gabinetes como aire frío. El propósito de esto es optimizar la eficiencia de los sistemas de enfriamiento dentro de la sala.

En conclusión, utilizar estos pasos básicos le ayudarán a tener un Centro de Datos más eficiente en energía.

Andy Jimenez,

Vicepresidente de Tecnología

Anixter, Inc.