Infraestructura tecnológica, clave para escuelas seguras

Proteger la integridad de los estudiantes, evitar actividades criminales al interior de los campus y vigilar los entornos de escuelas que van desde universidades hasta preescolares, son necesidades apremiantes que ha ubicado la unidad de investigación y desarrollo de Panduit.


Durante 2017, la UNAM dio a conocer 10 medidas de seguridad que implementaría en el campus de Ciudad Universitaria y algunas de sus unidades externas, entre las que incluía ampliar el número de cámaras, extender y reforzar la iluminación, robustecer controles de seguridad en accesos, ubicar botones de emergencia, entre otras, las cuales son medidas que se han vuelto más comunes en los centros educativos y que son posibles de implementar contando con la debida infraestructura.

Y es que la seguridad y vigilancia oportuna en los centros educativos promueve el mejor aprovechamiento en los alumnos, disminuye los niveles de deserción escolar y en términos de imagen de las instituciones, genera una percepción positiva ante la comunidad. Erick Carmona, Technical System Engineer de Panduit, afirma que la seguridad en los ámbitos educativos siempre ha constituido un importante reto tecnológico para la infraestructura de red, pues existen instituciones que cuentan con grandes campus, edificios descentralizados, centros deportivos que requieren de una buena conexión de dispositivos de vigilancia y monitoreo, que sólo se puede lograr con cableado de alta tecnología e infraestructura efectiva de video, voz y datos.

Según datos de Bullying sin fronteras y la OCD, México se ubica entre los primeros 5 países con más casos de bullying en los países de Latinoamérica y, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) durante 2017 y 2018, en México se reportarón crímenes de alto impacto cada 17 minutos, en este sentido la tecnología es un aliado muy importante para los encargados de seguridad de los centros educativos.

Según Carmona, quien el pasado, 18 de julio expuso este tema en el webinar Centros Escolares y Campos Seguros, “las nuevas tendencias de seguridad que funcionan sobre la red, pueden integrar video vigilancia periférica para grandes distancias, controles de acceso, sensores de intrusión, alarmas y bocinas de sonido, entre muchas otras aplicaciones que por lo consiguiente requieren mayor ancho de banda y más velocidad pero, sobre todo, la cobertura efectiva y estable de distancias más largas, por lo que es fundamental una infraestructura robusta y confiable”.

Ante este reto de conectar cada vez más dispositivos y aplicaciones que van más allá del transporte de voz y datos, las nuevas tecnologías permiten ahorros económicos y de energía, tanto para las instituciones educativas como para los segmentos de comercio minorista, transporte, banca y finanzas, infraestructuras críticas y seguridad ciudadana, a la hora de implementar o ampliar sus redes según necesidades propias.

“Mirando al futuro próximo, es muy importante para las organizaciones educativas que se preparen para cubrir estas necesidades cada vez mayores y por esta razón es recomendable que, en principio, escuelas y universidades consulten los nuevos avances tecnológicos en la materia y piensen en implementar o migrar a cableados ahorradores y de alta tecnología como los de la categoría 6A, que brindan mayores capacidades de transportación de video, voz, datos y electricidad”, asegura el experto.

En este sentido, existen nuevos cableados con tecnología Vari-MaTriX de Panduit, que además de tener el diámetro más pequeño del mercado y de integrar la conducción eléctrica, tiene una vida útil de más de 15 años y supera los estándares de protección contra interferencias electromagnéticas generadas por celulares, radio teléfonos, ondas de radio, pantallas e impresoras, dispositivos comunes en centros educativos.

Así mismo, para aplicaciones de seguridad, ya están en el mercado los extensores para audio y video HD BaseT para cables HDMI, que tienen la capacidad de trasladar señales por trayectos de hasta 70 metros y cuentan con cajas de reducido tamaño y compatibilidad con receptores estándar y receptores con extracción de audio.

De igual manera, pueden usarse los ensamblajes de conexión directa que permite una entrega de potencia eficiente y el ahorro de conectores y cables para conectar los dispositivos. Este producto acaba de recibir la aprobación de ANSI/TIA Revises 568.2-D to Recognize 28 AWG.

Francisco Rodríguez, Gerente de Servicios Profesionales de Axis, asegura que estas nuevas tecnologías proveen beneficios a las redes de vigilancia internas y externas pues “pueden redundar en una mayor efectividad del personal de vigilancia que ya no estos tendrán la necesidad de moverse dentro del campus, reduciendo los tiempos de rondas de pasillos, escaleras, terrazas y hasta campos deportivos, y a la vez, cubrir perímetros, incluso de kilómetros de distancia”.

Además, afirma Rodríguez, estas nuevas tecnologías que potencian la cobertura y la velocidad del cubrimiento inalámbrico, pueden integrar con gran solvencia sistemas de incendio, vigilancia, alertas de voz, sensores de temperatura, reconocimiento de placas de vehículos y hasta reconocimiento de rostros, integrados en una sola plataforma para tener centralizado todo el control del centro educativo.

Con el propósito de actualizar al mundo tecnológico interesado en esta tendencia, Panduit, más allá de ser un proveedor de infraestructura física, busca también ser un consultor y, junto con sus aliados, brindan soluciones completas y ventajas competitivas de valor para las empresas.