¡Larga vida a la Infraestructura de Cableado!

Panduit, fabricante y proveedor de soluciones de Infraestructura Física da un giro innovador en esta era inalámbrica, con propuestas de ahorro y mejor uso.


El cableado no desaparecerá

La estrategia de negocio de Panduit en México se enfoca hacia tres áreas definidas: las soluciones para Industria, para Centros de Datos y Edificios (Enterprise), y una de sus principales tareas es fortalecer el grupo de partners que tiene en el país, así como la relación directa con usuarios finales, con la intención de difundir conocimiento sobre nuevas tendencias tecnológicas y, en su caso, cambiar paradigmas de uso para un mejor aprovechamiento de su infraestructura.

“Por ejemplo, con la omnipresencia de tecnologías como la inalámbrica, algunos creen que el cableado va a desaparecer, cuando en realidad está evolucionando”, afirma el directivo. “Hoy lo estamos llevando a lugares donde antes no se hacía: a los techos para conectar access points, a cámaras de seguridad o a sensores de diferentes tipos para controlar la temperatura o la iluminación en un lugar de trabajo para incrementar así la productividad del personal. Podemos afirmar que ya es posible instalar hasta cuatro veces más cantidad de puntos de red que lo que hacíamos antes”.

Ahorro de 30% en aire acondicionado

La infraestructura física no sólo se refiere a conectividad, sino también a soluciones que puedan hacer más eficiente y efectiva la operación de un centro de datos, y que permitan monitorear la infraestructura desde el punto de vista ambiental como la humedad, la temperatura, así como efectuar un adecuado manejo térmico.

En este caso, la contención de pasillos que propone Panduit hace posible mantener el aire frío o caliente entre filas de servidores en un centro de datos para así obtener ahorros hasta del 30% del consumo en aire acondicionado. “Esto es realmente significativo si consideramos que más de la mitad del consumo de energía en un centro de datos proviene precisamente del aire acondicionado”.

Elemento de “menos peso”, pero de mayor importancia

“Hemos visto que cuando se empieza a trabajar en un proyecto de tecnologías de la información dentro de las organizaciones hay otros componentes que se les da otra importancia. Por ejemplo, si se quiere tener un sistema que soporte cierto tipo de aplicación, lo primero que le importará al responsable de tal implementación será el software, los equipos y es frecuente que hasta el final se pregunte: ¿Y cómo puedo conectarlos?”.

Borray destaca que si hablamos de costos, el cableado es el elemento que “menos peso” dentro de un proyecto de tecnología; sin embargo, es también el más importante porque si no funciona adecuadamente, ningún otro elemento lo hará. “Se pueden tener las mejores aplicaciones, dispositivos o switches de red, pero si no se cuenta con una infraestructura de cableado que conecte adecuada y eficientemente tales dispositivos, nada de lo que esté por encima podrá funcionar”.

De acuerdo con Borray, es común escuchar que “todos los cableados son iguales”, pero en realidad no es así. “La apariencia podrá ser similar, mas su tecnología de diseño y construcción los hará diferentes. Con innovación y calidad, esto es lo que promueve y propone Panduit, y también lo que nos distingue”, concluye el directivo.


Vea la entervista a Juan Pablo Borray