Migración de red: cableado estructurado de alto rendimiento

La creciente demanda de ancho de banda requiere que las tecnologías de servidores y hardware de red sean más versátiles para compensar múltiples opciones de migración a lo largo de su ciclo de vida.

Cada Centro de Datos se enfrenta al mismo reto: la necesidad de soportar la creciente demanda de ancho de banda, al mismo tiempo que satisface las demandas de escalabilidad, flexibilidad y redundancia. En un intento por controlar los costos asociados, los planificadores de Centros de Datos están buscando utilizar arquitecturas de cableado de alta densidad y equipos de computación para maximizar la utilización del espacio del piso. Sin embargo, dado el ritmo de innovación en la tecnología de interconexión del Centro de Datos, no diseñar la infraestructura de cableado estructurado correctamente puede dar lugar hoy en día a costosas actualizaciones, un aumento en el tiempo de inactividad y la reducción de la competitividad en el futuro.

Un enfoque basado en los estándares
Cuando Anixter creó el programa de Niveles original en la década de 1990, reconoció los desafíos que enfrentaban los diseñadores cuando se trataba de seleccionar el tipo y grado correcto de cableado de comunicaciones de baja tensión necesario para apoyar el emergente protocolo de Ethernet que se implementaba a través de las redes empresariales. Aunque la industria ha evolucionado a partir de esos primeros sistemas de 10 Mbps a los estándares que soportan los sistemas de 100 Gbps que se ven en la actualidad en los Centros de Datos, aún existen los mismos retos: la gran cantidad de opciones relacionadas con la selección de los medios, la arquitectura de cableado y la administración de cableado.

El tráfico está cambiando al Centro de Datos
Antes de la llegada de la tecnología de nube y la tecnología de virtualización de servidores, la mayoría del tráfico de un Centro de Datos atravesaba desde la red de Centros de Datos LAN a la red WAN.
Con la tecnología de virtualización de servidores, la posibilidad de desacoplar los sistemas operativos y los programas del servidor físico mejora la utilización del servidor, ya que se pueden alojar varias sesiones virtuales en un servidor. En los entornos virtualizados de hoy en día, la comunicación de servidor a servidor representa el 76 por ciento del tráfico en el Centro de Datos1. Este cambio en el tráfico ha llevado a un cambio en las principales preocupaciones para la inversión de los operadores de Centros de Datos de mercado medio, a medida que las demandas de capacidad del servidor han aumentado:

• Conectividad del Centro de Datos: 82%
• Disponibilidad y resiliencia de la energía, espacio, refrigeración y conectividad en el Centro de Datos: 80%
• Control sobre las instalaciones: 78%
• Acceso a la nube: 75%

Los obstáculos del Centro de Datos para un cableado estructurado de alto rendimiento

La migración a un sistema de cableado estructurado de alto rendimiento no es tan simple como sacar y sustituir el cableado actual. Se necesita abordar cinco
áreas distintas al momento de evaluar la migración del Centro de Datos:
a) La amortización de la inversión de cableado
b) La complejidad de la infraestructura
c) El ritmo de la innovación y la adopción
d) La velocidad de implementación
e) Las restricciones de sistemas legacy

Al momento de determinar una estrategia de migración de la red, es necesario abordar estas áreas mientras se prepara para soportar las tecnologías del futuro, sean
las que sean. Sin embargo, sin duda requerirán mayor almacenamiento, velocidad, fiabilidad y capacidad de respuesta. En la estrategia de migración de red de Anixter,
es importante hacer frente a varios criterios dentro del Centro de Datos:
• Topología de cableado: importancia de los sistemas de diseño y cableado
• La selección de los medios: el cobre y la tecnología de fibra
• La complejidad
• El switch y la arquitectura general
• Flexibilidad: diseño para el crecimiento
Manténgase actualizado en las buenas prácticas de migración de red en nuestros Anixter Data Center Summit.

Para mayor información consulte en ANIXTER.COM/DATACENTERDCD