NVT Phybridge gana Premio a la Innovación con FLEX

NVT Phybridge gana Premio a la Innovación con FLEX


Un desarrollador de espacios de venta al por menor con más de 300 lugares en todo el país buscaba ofrecer servicios avanzados de IP; acceso inalámbrico, telefonía y vigilancia para inquilinos y sus clientes. El plan era embarcarse en una actualización en infraestructura con el fin de implementar estos servicios.

Una solución en la que pueden confiar

Estaban considerando switches de datos tradicionales con limitaciones de alcance que suponía la necesidad de construir 6 armarios de datos para apoyar todos los requisitos. Entre los retos y riesgos se incluían requisitos de espacio para armarios intermedios, interrupción de las operaciones, además de los costes y el tiempo.

Después de ser introducidos al Switch FLEX, que ofrece Ethernet y PoE++ (50W) hasta 500m, encontraron que podían centralizar todos los requerimientos del switch en un solo lugar, eliminando la necesidad de los 6 armarios IDF. Los beneficios incluían:

NVT Phybridge gana Premio a la Innovación con FLEX
  • Centralización de requerimientos del switch, reduciendo interrupción, riesgo y costes
  • Migración acelerada dada la simplicidad de la solución y requisitos.
  • Ahorro de espacio de 75m², dado que la media de los armarios IDF es de 15m².
  • Potencial de ingresos adicionales por ese espacio disponible para el alquiler.
  • Mejor utilización por puerto ya que todos los switches están centralizados en un solo lugar, resultando en mayores ahorros.
  • Ahorro de potencia y energía mediante la centralización de switches en una sola ubicación.
  • No hay interrupción para los inquilinos o tiempo de inactividad durante la construcción de infraestructura.

Estos ahorros financieros y operativos combinados con los ingresos adicionales por la disponibilidad del espacio van a pagar la solución en el plazo de un mes.

Ganar – Ganar

Integrador de sistemas

  • Ayudar al cliente a eliminar las barreras y mejorar su ROI.
  • Diferenciarse con el innovador switch FLEX que resuelve problemas.
  • Acortar los ciclos de ventas, la configuración e implementación.
  • Gran experiencia del cliente.

Cliente

  • Retorno a la inversión inmediata.
  • Eliminar interrupción, riesgos y costos elevados
  • Implementación de vía rápida y mejorar la experiencia del cliente.

La serie CHARloT de Switches premiados. Familia FLEX.

Flex

Switch administrable de 24 puertos que entrega Ethernet rápida y PoE++ (50 vatios por puerto) a través de múltiples paredes de cable UTP con cinco veces el alcance de los switches tradicionales.

Link

El adaptador FLEX link es un extensor de Ethernet que extiende Ethernet y PoE sobre 2 o 3 pares UTP. El FLEX link puede ser administrado localmente para proporcionar mayor poder al dispositivo final.

Switch FLEX. Distancias cortas, Distancias largas, Un switch

Switch FLEX. Distancias cortas, Distancias largas, Un switch