Nueva integración facilita el uso del radar IP con software de Milestone

Un conjunto de plugins permite administrar el radar en la misma interfaz del software de videovigilancia.


file

El radar IP, lanzado por AXIS Communications para detectar y acompañar intrusiones en cualquier condición climática, ya puede integrarse directamente en la plataforma de gestión de video de Milestone. A partir de la instalación de un conjunto de plugins gratuitos, los gráficos generados por el radar se pueden ver directamente en la interfaz de XProtect Smart Client.

La novedad, que también facilita la gestión y la configuración de reglas y zonas de detección del radar, sigue la tendencia de utilizar el software de video para la gestión de otros dispositivos además de cámaras de seguridad.

"Típicamente, cuando hay una intrusión, el operador que se encuentra frente a la pantalla del VMS no sabe cuántas personas invadieron ni cuál es su trayecto, sobre todo si está lloviendo, con niebla o en un área cubierta por vegetación. El radar IP muestra el trayecto y velocidad de los invasores y reduce las falsas alarmas, convirtiéndose en una herramienta útil en los centros de control", comenta Paulo Santos, Gerente de Soluciones de Axis Communications.

El conjunto de nuevos recursos, llamado AXIS Optimizer for Milestone XProtect, facilita el proceso de identificación, instalación y configuración de diversos plugins, lo que tradicionalmente se hacía de forma manual y más lenta. Además, las nuevas características incluyen la corrección de distorsiones de cámaras panorámicas, los controles de las funciones de cámaras PTZ, y la recuperación de enfoque incluso en condiciones difíciles de iluminación.

El radar IP ganó el Benchmark Innovation Awards 2018 en la categoría Protección Física (Hardware), y ya está disponible en toda Sudamérica.