Optimización del Enfriamiento de su Centro de Datos para los requerimientos desconocidos del futuro

Optimización del Enfriamiento de su Centro de Datos para los requerimientos desconocidos del futuro

Debido a que las densidades de calor en los bastidores aumentan, los administradores de centros de datos deben buscar enfoques holísticos de optimización del enfriamiento, como sistemas de contención de fujo de aire, gabinetes con características de sellado mejoradas y diseños de la sala de computadoras de bajo consumo.

Las ineciencias energéticas del enfriamiento exponen al centro de datos a lo siguiente:

  • Una mala separación de aire caliente y frío, que causa la pérdida de efectividad del enfriamiento.
  • Un escape de aire a través de los gabinetes, que permite la circulación del aire caliente de vuelta hacia las entradas del equipo en vez de fluir hacia las unidades CRAC.
  • Obstrucciones del fujo de aire que restringen el flujo de aire de enfriamiento.

Para combatir estos problemas, deben implementarse sistemas de contención de pasillo que se ocupen de la gestión térmica eciente. El control eficiente de pasillos, así como la buena administración ambiental, realmente pueden ayudar a que un centro de datos siga siendo amigable con el medio ambiente.

Es una buena práctica especificar los gabinetes que pueden proporcionar un sellado frontal o trasero completo alrededor del equipo para maximizar el flujo de aire a través del equipo. Además, es importante especificar un método de separación de aire frío o caliente dentro de la sala. Hay tres soluciones básicas:

  1. Ducto de escape vertical: Elimina el aire caliente del gabinete.
  2. Contención de pasillo caliente: Un recinto construido alrededor del pasillo caliente que proporciona un fuerte sellado para minimizar las fugas.
  3. Contención de pasillo frío: Un recinto construido alrededor del pasillo frío que proporciona un fuerte sellado para minimizar las fugas.

La contención de pasillo frío puede reducir la energía del ventilador entre un 20% y 25 %, y entregar 20% de ahorro de energía de la planta más fría, todo esto mientras se autofinancian en unos dos años, de acuerdo con PG&E.

Anixter Partner

CPI