Panduit + Atlona: ¡El nuevo líder en soluciones AV!

Panduit se complace en anunciar la adquisición de Atlona, un importante proveedor global de soluciones de distribución de señales AV y conectividad. La adición de la amplia gama de oferta de AV de Atlona, incluyendo una solución AV sobre IP líder en la industria, le ofrece a usted y a sus clientes una solución AV completa de un proveedor de confianza.

La distribución de AV sobre la red IP está creciendo rápidamente; BSRIA proyecta un aumento del 21 % para 2021. Debido a este crecimiento, muchos de sus instaladores ven en AV una gran oportunidad para expandir sus negocios, lo que a su vez también le ayuda a usted.

La convergencia de AV sobre la infraestructura de red, hacen que Panduit y Atlona se adapten de forma natural entre sí. La fuerza y la innovación de Panduit en la infraestructura de la red es igualada por la fuerza e innovación de Atlona en la industria AV. Ambas compañías invierten de manera decidida en investigación y desarrollo, diseñando continuamente soluciones innovadoras que satisfacen las necesidades de nuestros clientes.

Atlona es reconocido como un importante proveedor de soluciones innovadoras de AV de alta calidad. Las soluciones de Atlona son fundamentales para un sistema AV confiable, ofreciendo control, conmutación de matriz, extensión de señal y mucho más, soportando HDMI, extensión USB-C, compartición de contenido inalámbrico y HDBaseT. Las soluciones de Atlona proporcionan conectividad de pantalla y audio en cualquier área conectada actualmente mediante la infraestructura de red, como salas de conferencias, espacios de reunión, aulas, señalización digital y paredes de vídeo.

El cableado y la conectividad de Categoría 6A de Panduit, líder en la industria, es el compañero ideal para la oferta AV de Atlona. La robusta capa física soporta resoluciones más altas, reduce los píxeles caídos y la latencia en aplicaciones AV.