Biometría vascular ¿Es el futuro?

El Reconocimiento biométrico se refiere a la identification automática de los individuals Basada En sus Características fisiológicas y / o de Comportamiento. Hoy en día es muy Común EL USO de biometría, ya mar Para El Control de Acceso en Edificios residenciales / Comerciales de Alto Nivel, Como En Las Escuelas y hospitales o INCLUIDO los Cajeros Automáticos de los Bancos. La lectura digital, Es Una de las biometrías Más reconocidas, sin embargo, EXISTEN de otras interesantes Tecnologías, Que también se encargan de identificar automaticamente las Características Físicas Específicas En otras contradictorio del Cuerpo, Como El iris (ojo), la cara, la geometría de la Mano y La vascular.

Biometría vascular - ¿Es el futuro?

Introducción

El reconocimiento biométrico se refiere a la identificación automática de los individuos basada en sus características fisiológicas y/o de comportamiento. Utilizando biometría somos capaces de verificar la identidad de una persona en base a una sola información, "¿quién es ella?", en lugar de saber lo que "ella tiene" (una tarjeta o una llave, por ejemplo) o "¿qué sabe?" (Una contraseña, por ejemplo).

Hoy en día es muy común el uso de biometría a diario, ya sea para el control de acceso en edificios residenciales/comerciales de alto nivel, como en las escuelas y hospitales o incluso los cajeros automáticos de los bancos. Cuando escuchamos hablar de reconocimiento biométrico, solemos pensar en la biometría digital. Es decir, la lectura de los puntos específicos tales como bifurcaciones y terminaciones formadas por los valles y elevaciones en nuestra huella digital.

Sin embargo, existen varias tecnologías, algunas poco conocidas por el público en general, que al igual que la lectura digital se encargan de identificar automáticamente las características físicas específicas en otras partes del cuerpo, como el iris (ojo), la cara, la geometría de la mano y la vascular.

Biometría vascular

El formato de las venas es capturado a través del principio de la Transmitancia en la imagen, un proceso de diferencia de absorción de haces de luz del espectro infrarrojo (NIR – Near Infrarred y FIR - FarInfrarred), similar a la utilizada por las cámaras de circuito cerrado de televisión para su visualización en ambientes sin luz visible.

Debido a la composición sanguínea ferrosa, la hemoglobina presente en las venas y los capilares de la capa subcutánea absorbe más espectro infrarrojo que los tejidos musculares del cuerpo, y es precisamente ahí que tienen la diferencia de absorción, de la Transmitancia.

Por lo tanto, un sensor que detecta sólo el espectro infrarrojo, puede diferenciar lo que es tejido muscular y lo que son las venas y capilares. Este sensor puede ser una cámara CCD con un filtro de luz visible.

Cómo funciona: El equipo emite luz en infrarrojo. La hemoglobina de las venas absorbe la luz creando una imagen estándar de las venas, el cual es reflejado nuevamente y capturado por el sensor. La imagen es almacenada en el banco de datos,  para ser comparada cuando el usuario vuelva a colocar su mano en el lector.

De una serie de algoritmos y de procesamiento de la imagen capturada, se verifican los capilares y los puntos específicos que deberán utilizarse para identificar a una persona.

Comparación con Biometría digital

La biometría vascular apareció con la necesidad del mercado de una tecnología orientada a reemplazar o mejorar el rendimiento de la tecnología biométrica digital. Esto es porque los datos biométricos vasculares no dependen de la lectura de superficie del dedo, que puede tener fallos, tales como:

• Falta de impresión: en las personas con diabetes, los ancianos o los que manejan productos químicos o de trabajo en la construcción, por ejemplo.

• La suciedad en la impresión: grasa, polvo, cremas, etc.

• Cambios en la impresión: cortes, cicatrices, quemaduras, etc.

Por otra parte, es prácticamente imposible eludir o copiar el patrón de las venas que tenemos dentro de nuestra mano / dedo, precisamente porque el elemento de identificación está en el interior del cuerpo.

Además, si no hay flujo de sangre u oxígeno, solo se necesita que disminuya la absorción de Infrarrojo, con lo cual se obtiene una imagen uniforme del tejido muscular, sin la presencia de venas. Este es también un indicador de que la persona está viva.

Otra gran ventaja de esta tecnología es que puede ser construida para funcionar sin necesidad del contacto de la persona con una parte o base para la recopilación de datos biométricos. Esto permite la aplicación en lugares donde es necesario mantener un alto nivel de higiene, tales como en quirófanos o industrias farmacéuticas o de alimentos.

La complejidad de la imagen vascular puede ser controlada, y la cantidad de información es mayor que la huella dactilar; por lo tanto se obtienen niveles muy bajos de falso positivo/negativo.

Se puede realizar la compresión de datos de imagen para almacenarla en forma de plantilla (información biométrica de una persona), ya sea en el lector, un servidor biométrico, así como tarjetas inteligentes/tarjetas MIFARE. Y así permitiendo el acceso a un sitio como formato 1:1 o 1:N.

El cuadro comparativo de las tecnologías existentes (arriba) se elaboró con base a los datos proporcionados por diferentes fabricantes de lectores biométricos. Por lo general, miden una tecnología por la tasa de falsos positivos, falsos negativos, el rendimiento en torno a los límites de decisión, entre otros parámetros.

La velocidad de escaneo de cualquier sistema biométrico se mide por el tiempo que el sistema necesita para recoger datos biométricos, procesar la plantilla, y compararla con la base de datos para identificar a la persona.

En el caso de la biometría vascular, se evidencia con pruebas una velocidad similar a la tecnología digital, lo que permite su uso en lugares con alto flujo de personas, tales como aeropuertos, escuelas/universidades y edificios comerciales.

El futuro de la tecnología

Esta tecnología es relativamente nueva, pero llama mucha la atención a las personas que trabajan en el mercado. Esto se debe a los numerosos estudios que se han realizado para desarrollar y confirmar la tecnología como uno de los mejores programas.

Con la profesionalización del mercado de la seguridad electrónica, especialmente en el control de acceso, y la demanda de soluciones más inteligentes y más seguras, creemos firmemente que esta tecnología estará más presente en nuestras vidas, pero no reemplazará completamente los datos biométricos digitales, por cuestiones de costos, sobre todo de las tecnologías de baja calidad (alta tasa de falsos positivos/negativos).