Comparando protocolos de comunicación inalámbrica

TECHbrief-line

Wi-Fi

¿Qué es?
Wi-Fi es una tecnología basada en los estándares IEEE 802.11 que utiliza frecuencias de radio (RF) para extender las redes de área local (LAN) cableadas basadas en Ethernet a dispositivos habilitados para Wi-Fi, lo que permite a los dispositivos recibir y enviar información desde Internet.

¿Cómo funciona?
Wi-Fi utiliza el Protocolo de Internet (IP) para comunicarse entre los dispositivos de punto final (end points) y la red LAN. Se establece una conexión Wi-Fi mediante un enrutador inalámbrico que está conectado a la red y permite que los dispositivos accedan a Internet.

Video: ¿Qué es Li-Fi?

Una desventaja de la señal Wi-Fi es que puede estar propenso a la interferencia dependiendo del entorno de RF Radio Frecuencia en el que esta operando. Todo, desde otras señales de Wi-Fi a ondas de radio emitidas por hornos de microondas a paredes de cemento puede interferir con su transmisión de datos. Ahí es donde entran las dos frecuencias de Wi-Fi, 2.4GHz y 5GHz. El Wi-Fi se puede transmitir en ambas frecuencias, ayudando a que su señal corte todo el ruido para entregar una señal fuerte y rápida desde su enrutador inalámbrico a su dispositivo.

¿Para qué aplicaciones es usado?
LAN Video, correo electrónico y aplicaciones web que requieren conexiones de red de mayor velocidad de datos (1Mbps-1Gbps).

Li-Fi

¿Qué es?

Li-Fi es una forma de comunicación que utiliza ondas de luz de bombillas LED para comunicación inalámbrica de alta velocidad. Se utiliza para intercambiar datos de forma rápida y segura a un nivel de potencia mucho más bajo en comparación con el Wi-Fi.

¿Cómo funciona?

Cuando se aplica una fuente de corriente constante a una bombilla LED, emite una corriente constante de fotones observados como luz visible. Cuando esta corriente varía lentamente, la bombilla se atenúa en mayor o menor grado. Dado que las bombillas son semiconductores, la corriente y la salida óptica se pueden modular a velocidades extremadamente altas que pueden ser detectadas por un dispositivo fotodetector y se pueden volver a convertir en corriente eléctrica.

El Li-Fi tiene menos problemas de interferencia que la tecnología RF, por lo que es ideal para entornos densos en los que la conexión Wi-Fi puede fallar. Por otro lado, el Li-Fi no puede penetrar en materiales sólidos, lo que lo hace más seguro, pero también significa que una red de Li-Fi en un edificio necesitaría múltiples bombillas transmisoras, por lo que un usuario móvil podría experimentar una cobertura inalámbrica perfecta a medida que se mueven entre el área de iluminación de Cada bombilla LED.

¿Para que aplicaciones es usado?

El Li-Fi todavía está muy lejos de la comercialización generalizada, pero tiene aplicaciones potenciales para el Internet de las cosas en muchas industrias, entre ellas, la industria aeroespacial, educación, electrónica de consumo, salud, venta minorista, seguridad y transporte, entre otras.

Bluetooth

¿Qué es?

Un estándar para la interconexión inalámbrica de corto alcance de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

¿Cómo funciona?

El Bluetooth envía y recibe ondas de radio en una banda de 79 frecuencias diferentes (canales) centradas en 2,45 GHz, aisladas de radio, televisión y teléfonos celulares, y está reservada para el uso de dispositivos industriales, científicos y médicos. Los transmisores de corto alcance de Bluetooth tienen un consumo de energía muy bajo y son más seguros que las redes inalámbricas que operan en rangos más extensos, como el Wi-Fi.

¿Para que aplicaciones es usado?

El Bluetooth es una red de área personal global de 2,4 GHz para comunicaciones inalámbricas de corto alcance. Las transferencias de archivos de dispositivo a dispositivo, las credenciales móviles, los altavoces inalámbricos y los auriculares inalámbricos a menudo se habilitan con Bluetooth.

ZigBee

¿Qué es?

ZigBee es un protocolo de red de área local (LAN) de malla de 2,4 GHz. Fue desarrollado como una especificación basada en IEEE 802.15.4 para un conjunto de protocolos de comunicación de alto nivel utilizados para crear redes de área personal con radios digitales pequeños de baja potencia.

¿Cómo funciona?

Los dispositivos ZigBee transmiten datos a largas distancias al pasarlos a través de una red de malla de dispositivos intermedios para llegar a los más distantes. Las redes ZigBee tienen una tasa definida de 250 kbps y están protegidas por claves de cifrado simétricas de 128 bits.

¿Para que aplicaciones es usado?

El ZigBee se usa normalmente en aplicaciones de baja velocidad de datos que requieren alta escalabilidad, larga duración de la batería y redes seguras. Es más simple y menos costoso que el Bluetooth o Wi-Fi y se usa comúnmente para aplicaciones de automatización doméstica, de edificios e industriales, como la iluminación controlada y termostatos, monitores de energía para el hogar, medición inteligente, recolección de datos de dispositivos médicos, sistemas de gestión de tráfico y para aplicaciones de bajo ancho de banda.

Communication Protocol Comparison Table