Dando lugar a el enlace de terminación con plug modular MPTL

IoT (Internet of Things) o el Internet de las cosas, es un concepto que ha recibido mucha atención en los últimos años. La premisa de un mundo de dispositivos y sensores conectados a IP que revolucionará la forma en que las edificaciones, los activos, los vehículos y las personas se gestionan en un mundo totalmente interconectado a través del IoT, en muchos aspectos, sigue evolucionando. Si bien es difícil evaluar los verdaderos beneficios de las plataformas de IoT que actualmente se pueden implementar en una amplia gama de entornos, lo que sí sabemos es que la cantidad de dispositivos que se conectan a redes privadas y públicas continúa creciendo. Según muchas estimaciones, la cantidad de dispositivos que se conectarán a la red desde ahora hasta 2020 asciende a decenas de miles de millones, con ingresos potenciales asociados de billones de dólares.

Video: ¿Qué es un enlace de terminación con plug modular MPTL?

A medida que más y más subsistemas de edificaciones tipo silos, como plataformas de seguridad física y administración de edificios, han pasado de los métodos de comunicación análoga y serial a comunicaciones basadas en Ethernet, la cantidad y diversidad de dispositivos que se conectan a la red ha ido aumentando considerablemente. Para la implementación de los diferentes dispositivos de red como: PC´s, cámaras de videovigilancia, sistemas de control de acceso, puntos de acceso inalámbrico / Access points y ampliación de los sistemas de iluminación comercial se necesitan mejores prácticas de instalación.

Organizaciones del sector como: Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA), las Organizaciones de Normas Internacionales (ISO) y el Servicio Internacional de Consultoría de la Industria de la Construcción (BICSI) han requerido tradicionalmente que el cable horizontal en un segmento de enlace de par trenzado se termine con una salida de equipo o un panel de conexiones (Patch panel).

Esta práctica de instalación ha servido bien a la industria del cableado estructurado durante muchos años, ya que la mayoría de los dispositivos informáticos de red estaban ubicados en áreas de oficinas o salas de equipos donde el uso de una salida de equipo o un panel de conexiones como el punto de terminación de cable horizontal ha sido la norma. Sin embargo, a medida que se instalan más y más dispositivos de red encima de los techos falsos, la necesidad de una salida de equipo o patch panel ha demostrado ser poco práctica en muchos casos.

Recientemente, la TIA aprobó una topología de cableado conocida como enlace de terminación con plug modular (MPTL, por sus siglas en inglés), donde el cable horizontal ahora puede terminarse utilizando un plug modular en lugar de una salida de equipo, jack o faceplate.

Se ha incorporado un anexo que define la topología de cableado MPTL y el procedimiento de prueba de campo en el estándar TIA-568.2-D recientemente publicado. Esta topología simplifica en gran medida la instalación de dispositivos por encima del techo. Estas soluciones MPTL actualmente son ofrecidas por muchos de nuestros socios de negocios tecnológicos TAP.

TIA-568-2.D Standard: Modular Plug Terminated Link

Haga clic aquí para conocer los aspectos básicos de un enlace terminado por enchife modular o vea el video en esta misma página

Para mayor información, contacte con uno de nuestros expertos aquí.