¿Cuáles son las mejores tarjetas de control de acceso?

Tarjetas de 125 KHz no son seguras

Hoy día, cualquiera con un clonador de tarjetas puede copiar la información de las tarjeas de 125 KHz que no necesitan contacto y hacer un duplicado perfecto. Es tan sencillo que usted podría hacerlo en menos de 5 segundos sin que el dueño de la tarjeta lo note o el cajero en un almacén de cadena. Mifare Classic y legacy iCLAS también son vulnerables. A pesar de este riesgo, estas credenciales inseguras aún permanecen en amplia circulación.

En los Estados unidos, más de la mitas de los 3 millones de credenciales de acceso que se venden cada año son de tecnologías vulnerables como prox, Mifare Classic y legacy iCLASS. Multiplique ese número por los pasados 15 años, a través de muchas regiones, y eso equivale a decenas de millones de credenciales inseguras en uso, representando un enorme riesgo a la seguridad de las instalaciones alrededor del mundo.

Access Credentials Timeline Infographic
Haga clic en la infografía para agrandar

Tarjetas de 13.56 MHz con encriptación son seguras

La siguiente generación en Tarjetas Inteligentes de 13.56 MHz con encriptación AES han estado disponibles por algunos años. Desde la perspectiva del precio, no hay una diferencia significativa entre estas tarjetas inteligentes y los lectores, y el legado inseguro de tecnología que aún es vendido e instalado.

Nosotros recomendamos firmemente que cada nuevo sistema que un integrador vende, debe incluir tarjetas y lectoras seguras e inteligentes. Los clientes que actualmente utilizan la tecnología de tarjetas y lectoras anteriores, deben ser educados sobre el riesgo y ser empoderados para hacer un plan de actualización en sus sistemas de control de acceso con credenciales y lectoras seguras.

Credenciales móviles y biométricas son el futuro

Para el año 2020, se espera que el 20% de todas las credenciales para el control de acceso sean de tecnología móvil. Mientras avanza la migración/adopción de las credenciales de tarjetas inteligentes, usted debería considerar agregar credenciales de acceso móvil y lectores como una inversión en el futuro. Las credenciales móviles pueden ser emitidas o revocadas desde cualquier lugar, no pueden ser clonadas y se benefician de la protección extra en los dispositivos móviles como PIN o biometría. En muchos casos, estas eliminan la necesidad de tarjetas físicas.

Las credenciales biométricas usan las características fisiológicas únicas de cada persona como credenciales de acceso. Estas son altamente seguras, no pueden extraviarse o ser abandonadas por accidente y no representan un costo para emitirlas. Además es la única tecnología que provee autenticación positiva del usuario antes de concederle acceso. Cuando se combina con una credencial o un pin de acceso, pueden crear una autenticación doble o triple.

¿Cómo actualizar mi sistema a tarjetas inteligentes y/o credenciales y lectoras móviles?

Los integradores de seguridad tienen la responsabilidad de educar a sus clientes y ayudarlos a actualizar sus sistemas de credenciales y lectores inseguros a la mejor tecnología disponible.

Guíe a sus clientes a través de estos 4 sencillos pasos para el proceso de migración:

  1. Determine cuál tecnología de credenciales seguras desea utilizar. Establezca un estándar, ya sea en credenciales de tarjetas inteligentes, credenciales móviles o una combinación de ambos.
  2. Reemplace las antiguas lectoras. Las lectoras multitecnología pueden ser usadas con la actual tecnología insegura así como con la nueva y segura, haciendo más sencilla la transición a credenciales más seguras para los usuarios sin afectar su acceso. Tip: Para la implementación a gran escala/multisitio, pregunte sobre los servicios de cadena de suministro para implementación de proyectos de Anixter para ayudarlo a cumplir las fechas límite y presupuestos.
  3. Una vez las lectoras han sido reemplazadas, inicie la asignación de credenciales, nuevas, seguras e inteligentes. Esto será lo que tomará más tiempo debido a que las nuevas credenciales deberán ser asignadas a cada empleado y programadas dentro del sistema de control de acceso.
  4. Finalmente, apague las lectoras no seguras de esta manera ya nuca más podrán leer credenciales inseguras.

Productos

Conozca los productos de seguridad en Anixter.com

Pregúntele al Experto

Para aprender más sobre las últimas tecnologías y estándares en el control de acceso, contáctenos para hablar con un Experto Tecnológico de Anixter.