Cuando un sistema de seguridad ofrece más que solo seguridad

TECHbrief-line

A medida que la tecnología ha avanzado, la seguridad se ha extendido más allá de la simple vigilancia y la disuasión de intrusos. Un sistema de seguridad ahora puede estar formado por varios sensores que proporcionan datos sobre el entorno. Por ejemplo, un interruptor de posición de la puerta es un sensor que le indica si una puerta está abierta o cerrada, un termómetro es un sensor que le proporciona datos de temperatura, y los sensores de presión y flujo de agua proporcionan datos sobre sus sistemas de rociadores de agua.

A medida que los sistemas han migrado al uso de Ethernet como protocolo de comunicación y se han desarrollado interfaces con otros sistemas, los datos que proporciona cada sistema ahora se pueden usar más fácilmente en otro sistema. La seguridad es uno de estos sistemas que migró al uso de Ethernet y apenas estamos empezando a ver algunas de las posibilidades que esto ofrece mucho más allá de la seguridad.

Video Analytics: ROI más allá de la seguridad

Imagine la siguiente secuencia de eventos:

  1. Usted ingresa al estacionamiento de su empresa. Al presentar su credencial en una puerta (control de acceso) o una cámara que identifica su matrícula (video vigilancia con análisis), el sistema lo identifica como si estuviera en la propiedad.
  2. Usted ingresa al edificio por su punto de entrada habitual (control de acceso). Si se encuentra en un punto de entrada inusual o en una hora diferente del día, el sistema reconoce una anomalía y marca esos datos para que los interesados puedan observarlos. El reconocimiento facial verifica que está utilizando la credencial asociada.
  3. En el momento de su entrada, la temperatura (HVAC) y la iluminación (automatización del edificio) ajustan su área de trabajo al nivel especificado cuando está ocupado.
  4. Cuando intenta iniciar sesión en su dispositivo de red (administración de red), primero verifica que se encuentre en la propiedad mediante la interfaz con el sistema de control de acceso.
  5. Si abandona la propiedad para el almuerzo o al final del día, el reconocimiento facial y el control de acceso en el ingreso/egreso del edificio tienen en cuenta que está saliendo y envían esos datos a la administración de la red de tal forma que el sistema de seguridad bloquea su cuenta de red, el sistema de aire acondicionado HVAC y la iluminación se ajustan según corresponda.

Esta secuencia puede haber sido posible en el pasado, pero se habría hecho a través de muchas entradas y salidas en los diversos sistemas. Ahora que estos sistemas pueden conectarse mediante el protocolo Ethernet, los enlaces de software proporcionan inteligencia de red que puede automatizar los eventos.

Uno de los desafíos para crear estos enlaces es que el fabricante está constantemente mejorando y actualizando su software. Aún no hemos llegado a que los usuarios finales vean todos los sistemas en sus instalaciones interconectados. Actualmente deben saltar de un sistema a otro para la correlación de datos. A medida que se desarrolle ese sistema de software, será necesario desarrollar muchos estándares para mantener esos enlaces.

En cada subsistema se desarrollan estándares de automatización y comunicación de edificios. IEEE nos proporcionó 802.3 para cableado Ethernet y 802.11 para conexión inalámbrica. Ahora, cada subsistema necesita desarrollar una interfaz estándar para un software que use ese protocolo. Ese software de panel único deberá comunicarse con la interfaz que cada subsistema proporciona como estándar. Por ejemplo, la videovigilancia utiliza los perfiles de control de acceso y video ONVIF para ofrecer una interfaz, mientras que los sistemas de iluminación, HVAC y otros sistemas ofrecerán sistemas que utilizan una interfaz abierta para integrar datos en una única plataforma.

A medida que la nuevas tecnologías continúan entrando a los diferentes mercados, puede esperar ver aún más dispositivos que se unen al Internet de las Cosas para llevar la inteligencia y la automatización de los edificios a un nivel completamente nuevo.

Haga clic aquí para aprender más sobre las soluciones de seguridad.