Control de Iluminación alámbrico vs. inalámbrico

El mercado del control de Iluminación para Edificios Inteligentes está experimentando un periodo de rápida transformación. Con la tecnología de Iluminación Comercial cambiando de iluminación fluorescente a Iluminación LED, las bases instaladas de controladores análogos está siendo reemplazado por controladores digitales más escalables y eficientes que puedan operar sobre infraestructuras alámbricas o inalámbricas, incluyendo alto voltaje, bajo voltaje, redes inalámbricas y Energía sobre Ethernet (PoE).

Estos controles de iluminación modernos van más allá de sólo encender y apagar las luces en momentos específicos del día. Con sensores avanzados, operadores de edificios pueden obtener información relacionada al entorno como temperatura, ocupación y niveles de luz diurna, permitiendo una adaptación acorde a las experiencias específicas. Esta información puede ser utilizada por plataformas de analítica digital para optimizar la eficiencia operacional y seguridad física.

Video: Control de Iluminación alámbrico vs. inalámbrico

Mientras estos controles de iluminación apuntan a simplificar la operación del edifico y a minimizar el mantenimiento, con tantas opciones en el mercado el proceso de selección puede ser complicado. Algunos factores determinantes a considerar para el momento de la selección de un sistema de control de iluminación empiezan por su presupuesto, el entorno de instalación y el clima, la tecnología, el reequipamiento o el tipo de construcción. En este TECHBrief analizamos los beneficios y pormenores de los sistemas alámbricos e inalámbricos en controles de iluminación, comparando la tecnología utilizada en cada uno de ellos.

Pros y Contras de los Sistemas de Control de Iluminación Alámbrica

Los sistemas de iluminación alámbrica incluyen controladores análogos de 0-10V, al igual que los controladores digitales -como lo son DALI y DSI que son ampliamente utilizados en los controladores de iluminación modernos- y controladores basados en IP, como Power over Ethernet (PoE), que está ganando terreno en el mercado debido a su habilidad de proveer tanto energía como datos de información mediantes los estándares de sistemas de cableado estructurado.

Usando cableado de bajo voltaje para establecer una red que conecte todos los componentes en un sistema de control de iluminación puede proveer mayor seguridad y reducir el potencial de que la señal caiga debido a los problemas de cobertura de RF asociados con los sistemas inalámbricos. Aun así los sistemas alámbricos de bajo voltaje son susceptibles a caídas en el voltaje debido a las largas distancias y el tamaño del calibre del conductor que es menor cuando se compara con una línea de alto voltaje.

Las instalaciones alámbricas son mucho más prácticas en nuevas instalaciones en comparación con los ajustes necesarios que deben hacerse en instalaciones con sistemas de iluminación existentes debido a los reequipamientos, donde proveer un sistema de control con infraestructura alámbrica puede no sólo ser engorroso sino más costoso.

Pros y Contras de los Sistemas de control de Iluminación Inalámbrica

Los sistemas de control de iluminación inalámbricos incluyen tecnologías Zigbee, Z-Wave y Bluetooth Mesh. La tecnología Z-Wave y Bluetooth Mesh son primordialmente usadas en automatización del hogar, mientras que Zigbee está ganando popularidad en el mercado de Edificios Inteligentes debido a su resiliencia y escalabilidad como el número de nodos de control que pueden ser distribuidos por las instalaciones de iluminación, que suele ser virtualmente ilimitado.

El mayor beneficio de los sistemas de control para iluminación inalámbricos está en su sencilla instalación y, aún más, en su reducida mano de obra que requiere. Esto es especialmente útil cuando existen aplicaciones de iluminación que es necesario adaptar, donde reemplazar los sistemas alámbricos instalados podrían consumir demasiado tiempo y afectar el costo.

Por otro lado, los potenciales contras de los sistemas de control para iluminación inalámbrica incluyen su susceptibilidad a hackers, que podrían comprometer la seguridad de los sistemas así como generar problemas de interferencia en otros sistemas inalámbricos.

En la tabla de abajo podrá encontrar la comparación de ambos sistemas, alámbrico e inalámbrico, junto son sus especificaciones tecnológicas.

Anixter TECHbrief: Wired vs. Wireless Lighting Control

La tecnología en Control de Iluminación continúa evolucionando a medida que más innovaciones en la infraestructura alámbrica e inalámbrica son desarrolladas. Para mantenerse al tanto de las últimas tendencias conozca nuestras Soluciones de Iluminación.