Optimización y embalaje de productos

Servicios para incrementar la productividad laboral.

Imagen de optimización y embalaje de productos

Preparar los productos que compra para su instalación puede resultar costoso y afectar sus tiempos de puesta en venta. Anixter puede ayudarle a encontrar maneras de reducir tiempo, esfuerzo y costo al embalar productos que racionalicen los procesos de implementación para que usted pueda entregar sus proyectos de forma más eficiente.

Como su socio de optimización y embalaje de productos, Anixter puede:

  • Mejorar la eficiencia laboral.
  • Incrementar su respuesta al mercado.
  • Reducir los costos variables.
  • Reducir el desperdicio de embalaje.

Sabemos que aumentar la eficiencia laboral tiene un impacto positivo en sus resultados.

Nuestros servicios de optimización y embalaje de productos incluyen:

Get a quote today by completing a form request.

Etiquetado

Reciba todo el material, sin empaques y etiquetado, para aumentar la productividad. Elimine el tiempo que pasan los técnicos en el sitio revisando el etiquetado, la impresión y la instalación.

image

Direccionamiento IPs de las Cámaras

Las cámaras totalmente probadas y configuradas llegan al sitio de trabajo listas para ser instaladas. Los números de serie y las direcciones MAC se capturan previamente y se registran en un solo documento.

image

Bulk Jack Pack

Elimine el tiempo que pasan los técnicos abriendo paquetes individuales de los OEMs y contando jacks. Dirigido a instalaciones donde los conectores se pueden agrupar en 25, 50 o 100 Cajas.


image

Cámara test DOA y actualización de firmware

Ahorre en mano de obra y alquiler de equipos al recibir cámaras con el último firmware requerido por el cliente. Las cámaras completamente probadas llegan al sitio de trabajo.

image

Entrega por etapa del proyecto

Reciba un envío dedicado para cada fase de instalación. La envoltura retráctil codificada por colores, las etiquetas y la lista de empaque por estiba hacen que sus productos sean fáciles de identificar.

image

Direccionamiento IP de UPS y prueba operativa

Reduzca el riesgo de fallas de DOA y aumente la rentabilidad. Reciba UPS con la dirección IP de tal forma que pueda proceder inmediatamente a la instalación física.

image

Servicios de optimización de productos por tipo de cliente:

Imagen de contratistas de servicios de comunicación
Imagen de contratistas de servicios eléctricos
Imagen de integradores de seguridad
Imagen de integradores de sistemas de control
Imagen de integradores de comunicación inalámbrica dentro de edificios (IBW)
Imagen de soluciones y productos de la industria de ingeniería, compras y construcción (EPC)
Imagen de fabricantes de equipos originales

Casos de Estudio

  • Regulatory Body Partners With Anixter on a New Data Center Build

    An independent public body that regulates national electronic communications and audiovisual service markets in Spain establishes and supervises specific obligations that must be met by telecommunications market operators. Its goal is to promote competition in the audiovisual services market, resolve conflicts and act as an arbitrator in disputes between operators.

  • Retailer Completes a Global Wi-Fi Solution Deployment

    Being able to adjust to growing market demands has allowed one of the world’s largest fashion distributors to expand internationally at a fast pace. With more than 5,000 stores in 78 countries, it is also one of the largest fashion retailers. In response to a retail industry trend, the company planned to offer its customers free Wi-Fi Internet access at more than 1,000 of its retail locations in 43 countries.

  • Integrator Partners with Anixter for a Showcase Project

    Anixter worked with the developer to help with the design of the security, access control and LAN cabling throughout the building. Because the integrator needed a simple solution for installing the products, Anixter used its READY!SM Deployment Services to streamline the deployment. Through technical expertise and training, Anixter helped the integrator take on this major risk and mitigate any challenges.

  • Integrator Relies on Anixter's Expertise to Build Two Data Centers for a Bank

    The local team of a global integrator was helping to design two 200-square-meter Tier 3 data centers for a leading European bank. A major concern for the end-user was the limited amount of space. Because of this, the end-user required high-density cabling due to rack space limitations. Along with the physical concerns of constructing a new building for a data center, the bank had concerns about data growth, system performance, network congestion and connectivity architecture, cost of power, cooling and space, fiber availability and power availability.

  • OEM Gains Global Supply Chain With Anixter

    A global provider of instruments, subsystems and process control solutions for vacuum and gas-based processes has six manufacturing facilities around the world. With four plants in the U.S., one in China and one in Mexico, the manufacturer wanted a supply chain partner that could meet its global needs while still maintaining local support. As the company has expanded from its manufacturing plants in the Northeastern United States to global sites, quality control throughout its supply chain and manufacturing processes has become a bigger concern.

  • Supply Chain and Technology Expertise for New Office Campus

    The project called for networking, security and in-building wireless infrastructure on the new campus. Because the new campus required advanced IT and data center electronics to design and test its high-performance network equipment, the company also required the infrastructure supporting these processes to meet its data-intensive needs.

  • Atlanta Police Foundation Sets New Standard in Open-Architecture Video Surveillance

    The Atlanta Police Foundation came to Anixter because of Anixter’s previous history with deploying citywide surveillance technology in other large metropolitan cities. After being presented with the foundation’s vision, Anixter engaged its resources locally and nationally to address the supply chain delivery issues, product consistency and manufacturer selection challenges with the foundation.

  • Anixter’s Technical and Supply Chain Expertise Helps to Deliver LEED Building on Time

    The construction site of a 16-story LEED certified office building for a public utility company, located in a crowded downtown area, had no local storage available to house the equipment needed for the building’s telecommunications infrastructure. With a seven-month deployment timeline, the construction of the new headquarters needed a material management solution that delivered the product as it was needed to the contractor on site.

  • Manufacturer Expands Market Presence with READY! Material Management Services

    The manufacturer was developing a new cable harness for an international maker of machines and engines. The cables used in the harness needed to be UL approved, even though the bulk of the manufacturing was being done in Europe. In order to conform to industry standards, the manufacturer needed to use a specialized spooler in its production facility in order to supply the cable to the production line.

  • Wind Farm Operator Meets Critical Benchmarks

    A developer and operator of energy-generation facilities in Canada was building one of the largest wind farms in the nation. As an expert in planning and designing of biomass, geothermal, wind, hydro, natural gas and coal facilities, the company announced that the wind farm would deliver 200 megawatts of power from 133 turbines.

  • Integrator Uses READY! Deployment Services to Upgrade Convention Center

    Expansion of a major North American convention center included the construction of a new facility and renovation of the existing structure–a total of 1.1 million square feet. An integrator was awarded a contract to install a new high-speed local area network (LAN) in the 338,000-square-foot expansion of the main facility and in the existing 133,000-square-foot structure.

  • Anixter Helps an Emergency Vehicle Manufacturer Control its Inventory

    For more than 40 years, an emergency vehicle manufacturer has been committed to building the finest ambulance and rescue vehicles. For this industry leader, it has always been essential to provide the highest product integrity and value to its customers. To meet these goals, the company conducts continuous improvement reviews to confirm that all aspects of its manufacturing processes are at optimum performance.

  • Cable Enhancements Speed Deployment of Wind Farm

    As a specialist in medium- and high-voltage power projects, a general contractor overseeing the construction of a 22-turbine Canadian wind farm needed a steady supply of materials to meet its budgetary, construction and commissioning benchmarks. The contractor required the production of six different types of cable delivered in specific lengths to designated locations on the job site. In order to maintain price stability on its materials and confirm it kept on schedule, the contractor turned to Anixter for expertise in material sourcing, processing and delivery.

  • Power Company Leverages Expertise to Upgrade System

    As one of the fastest growing power transmission companies in the U.S., a Northeastern energy company manages a system that includes 660 miles of transmission lines, 44 substations and a fiber optic communications network that monitors and controls the electric system. In order to meet the needs of its current and future clients, the company is committed to energy-efficient power generation and system infrastructure that serves as a reliable transmission resource.

  • Integrator Uses READY! Camera to Improve Ship Security

    Stretching nearly 1,000 feet in length and with a gross tonnage of nearly 90,000 pounds, the ship boasts a variety of activities from dining and entertainment to pools and nightclubs. Providing security for the crew and guests is essential for the operator. However, upgrading the video surveillance system on a large ocean-going vessel provides a unique challenge: all installations need to be done in the short time a ship is in dry dock. When the operator wanted to upgrade the video surveillance system, it only had a three-week window to complete the project.

  • Contractor Needs Price and Delivery Stability for Power Upgrade in Remote Area

    With nearly 10,000 megawatts of energy-generating capacity, a large provider of coal-based electricity delivers power to more than 1.5 million customers in the eastern U.S. With a vision to be a top-performing, high-growth utility, the energy producer’s long-term vision is to add value to its core generation and delivery business. In order to do this, the company planned to build a 210-mile, 500-kV power grid, which included two substations along the route.

  • Material Management Streamlines Port Terminal Expansion

    A major operator of marine ports wanted to expand its container handling operations at the flagship port with the creation of a new container port. When completed, the new state-of-theart, seven-berth Terminal 2 container port will offer superior service and handling facilities. As part of this expansion, the company wanted to deploy an integrated network infrastructure to provide accurate and efficient coordination of port operations.

  • Hayward Industries Uses Lean Manufacturing to Trim Costs

    Anixter has been helping Hayward Industries achieve its manufacturing goals for the past 11 years. By providing 105 active parts to three production lines, Anixter has implemented a complete vendor-managed inventory program from a centrally located distribution facility that services Hayward’s production lines on a daily basis. Anixter is able to position inventory closest to its point of use because it has numerous facilities located across the U.S. This allows Anixter to be responsive and flexible to meet Hayward’s changing production schedules.

  • Security Integrator Installs High-Tech Solution READY! Deployment Services

    A large European city was looking to redevelop its city center by building a 19-acre combined retail, leisure and transportation hub. As the first major development in the city’s center for the past 20 years, the development included 700,000 square feet of retail space plus a transportation interchange that will provide improved railway station facilities, a first-class bus station, and 1,700 car parking spaces and bicycle amenities to encourage sustainable travel throughout the region.

  • Fast-Track Peaker Plant Construction Requires Material Management Services

    For more than 100 years, a southern U.S. energy company has supplied power to a growing customer base that now includes nearly 667,000 consumers and covers more than 2,000 square miles. With 4,000 megawatts of generating capacity that will power nearly 500 homes for a year, the company is poised to meet the needs of its customers. As the area population continues to grow, the company needed to confirm it had enough capacity to meet future demand and get through peak uses of consumption.

  • Anixter's Network Upgrade Increased Oil Production

    The oil reserves in western Canada are second in size only to Saudi Arabia’s. Production of the high-quality refined petroleum that goes to market from these reserves requires intense extraction and refinement practices. For one of Canada’s largest energy producers, these oil reserves represent its long-term growth strategy to supply petroleum to the North American market. To increase its oil extraction capabilities, the company wanted to link its plants, administration buildings and field camps together with a high-speed data communications network.

  • Streamlining An Automation Deployment

    To gain production efficiencies, a global auto manufacturer wanted to update one of its facilities from a fixed manufacturing line to a flexible production system. Because the facility could only produce one car model per production line, manufacturing multiple or custom-model production runs required major retooling to shift capacity from one model to another, risking an idle plant or overproduction as well as a slow speed to market and chronic excessive inventory. To create an automated, flexible production system, the manufacturer decided to implement Ethernet connectivity on the factory floor to replace the fixed production lines.

  • Financial Institution Builds a Future-Ready & Green Building

    A major financial institution that principally serves Australia and New Zealand supports nearly 8 million customers in 32 countries by employing 48,000 people worldwide planned to construct one of the largest office buildings in the Southern Hemisphere. The complex and technically advanced building also aimed to achieve a 6 Star Green Rating through the Green Building Council of Australia.

  • Predictability Comes to the Neighborhood Market

    Wanting to enter the U.S. market, one of the largest retailers in the world announced its plan to open more than 200 neighborhood-style grocery stores in the U.S. The U.K.-based retailer targeted 100 of the small 10,000-square-foot stores to open within the first year. Even though each store would be nearly a third the size of an average U.S. supermarket, each location would employ the latest technology to enhance the customer’s shopping experience, such as self-checkout kiosks.

  • Anixter Delivers Blockbuster Performance for Visual Solutions Provider

    Our customer, a visual solutions provider, has been successful in its industry because of its ability to leverage the latest technology to the benefit of its clients. This is particularly true with its movie industry customers who are driving impressive growth for the company as it helps theaters across the country transition from 35 mm projectors to DLP (digital projection) systems. Our customer’s challenge was straightforward: They had to come up with a cost-effective way to deploy their DLP systems to theaters across the country. However, by definition, any type of national rollout presents a host of project management, purchasing and installation challenges.

  • Oil and Gas Company Gains High-Tech Headquarters with Anixter

    One of the foremost hydrocarbon exploration and production company in the Middle East accounts for more than 90 percent of its country’s crude-oil production and nearly all of its natural-gas supply. The company wanted to build a new headquarters building, which was to be a flagship project that used the latest and greatest networking technologies.

  • A Timely Response Helps New York Turn the Lights Back On

    Living in the 21st century, it is pretty easy to take modern conveniences such as utilities for granted. However, one fateful day last summer, some unfortunate New Yorkers learned how electricity can disappear in a flash.

  • Contractor Users Ready! To Install to Meet Deadlines on Power Plant Construction

    A public utility sought to increase its power generation capabilities during its heaviest load periods. To better meet its users’ demands for electricity during peak times, the company sought to construct a large-scale, gas-fired peaker power plant that would provide 200 megawatts of energy. Powered by dual 100-megawatt aeroderivative gas turbines, the plant was built to reduce consumers’ electric costs during peak periods, improve reliability and decrease reliance on older, less efficient units.

  • Anixter Helps a Light Rail Get on Track with READY! Deployment Services

    A Canadian city developed plans to extend its existing light rail public transportation system by adding 12 miles of track and 15 stations in the first phase of a multiyear expansion. With nearly 100,000 riders daily, the system connects the city’s suburbs with its southern edge. The new expansion included railway tunnels that traversed the city’s downtown area. Once completed, the entire system will add 18 miles of track.

  • Integrator Leverages READY! Site To Meet Tight Deployment Schedule

    As a leading provider of communications and technology solutions to the U.S. government community, a network integrator was awarded a contract to implement a multimillion dollar project for the U.S. military branches. With an aggressive schedule, broad range of physical site locations (across the U.S. and Puerto Rico) and unique product, technology and engineering requirements, the task called for a precise, coordinated deployment effort to complete the job on time and on budget.

  • Anixter Helps Logistics Company Build a Green Data Center and Office Space

    A logistics company wanted a green office building with adjoining data center to consolidate and improve operations. As part of its commitment to green practices and operations, the company wanted everything to be designed, deployed and constructed with sustainability and functionality as the key factors. The building also required materials to come from sustainable and organic resources. The technologies used throughout the facilities needed to provide the highest form of energy efficiency. All facets of the project from construction to final use needed to be guided by sustainable principles.

  • New Mine Gets Online in Time with Deployment Services and Technical Product Recommendations

    A mine operator decided to open a new mine to take advantage of favorable international gold prices. Once completed, the open-pit mine will use a 600,000 meter drill to process more than 55,000 tons of ore per day and produce 591,000 pounds of gold per year.

Comuníquese con nuestros expertos en soluciones globales de la Cadena de Suministro