Consolidation and Virtualization TECHbrief

Con más de 3 Billones de bits de datos creados cada segundo, el apetito del mundo por más información continúa creciendo, y con ello viene la necesidad de que los Centros de Datos (Hyperlink) almacenen y procesen esa información. Consecuentemente, la tasa de crecimiento de los Centros de Datos es cercana al 50% anual. Aún así, mientras la disponibilidad de datos crece a nivel mundial, las empresas están incrementando, consolidando y centralizando sus operaciones de Centros de Datos para ahorrar costos asociados a su operación y mantenimiento, como bienes raíces, impuestos, servicios públicos y otros grupos de soporte físico (por ejemplo seguridad, sistemas eléctricos y mecánicos). Estos nuevos Centros de Datos alta densidad ahorran en costos físicos reduciendo el costo de espacio necesario versus los servidores en oficinas remotas; reduciendo licencias de software, distribuyendo costos, y reduciendo gastos de operación.

Una estrategia de consolidación es la Virtualización del servidor, que aprovecha el poder computacional de múltiples servidores dentro de agrupaciones lógicas, conocidos como servidores virtuales, que se ejecutan simultáneamente en la red corporativa. La virtualización esencialmente rompe el vínculo entre el servidor físico y las aplicaciones de software que corren allí. Debido a que los aplicativos de software corren en máquinas virtuales, la virtualización permite mayores eficiencias computacionales y energéticas al maximizar el uso de los servidores físicos que soportan los aplicativos de software. La virtualización provee, además, a los administradores de red la flexibilidad y agilidad esencial para administrar los entornos de los Centros de Datos, al tiempo que se entrega una rápida ejecución, adopción del cambio y flexibilidad para la recuperación en caso de ocurrir un desastre.

Desde una perspectiva del Hardware, el uso de tecnología para servidores Blade de alta densidad facilita la virtualización del mismo. Al contener múltiples servidores en un único chasis (gabinete) los servidores blade maximizan el poder de procesamiento de CPU por watt de potencia consumida. Aún así, su plataforma de alta densidad cambia el paradigma de diseño por el que fueron construidos los tradicionales Centros de Datos. Como los recursos computacionales se consolidan en espacios físicos reducidos, el kW utilizado por metro cuadrado incrementa así como los requerimientos de refrigeración. Con los Centros de Datos de siguiente generación consumiendo más de 1 Megawatt de electricidad y produciendo cerca de 20 kW de calor en un gabinete, los administradores de Centros de Datos necesitarán enfrentarse a desafíos de energía y refrigeración, así como mayores distancias entre los Centros de Datos stand alone y redundantes. Incluso con estas preocupaciones, las compañías están encontrando muy difícil mantener un red de servidores distribuidos a través del país o del mundo, y están cambiando su interés hacia la consolidación de Centros de Datos para eliminar costos de IT, mejorar la seguridad de datos, cumplir las regulaciones gubernamentales y mejorar la eficiencia operacional.

Para entender completamente los beneficios organizacionales de la consolidación y virtualización, hay algunos desafíos inherentes que deben ser superados. Un entendimiento de las complejidades asociadas con la distribución de energía trifásica de alta prestaciones y alta eficiencia, utilizadas para soportar la tecnología de los servidores blade.

Consolidación del Servidor: Gran poder y Densidades de Calor

Una vez que los requerimientos de potencia para soportar la carga computacional han sido comprendidos, se puede desarrollar la correcta administración de la refrigeración o la estrategia de enfriamiento. Será necesaria una solución de enfriamiento pasiva o activa con la habilidad para ofrecer suficiente capacidad superior a los 20kW de calor dentro de un gabinete. La Virtualización también requiere una mejora en el ancho de banda y una latencia menor. Las tecnologías de gran capacidad de ancho de banda, como el Ethernet de 10 Gigabits utilizando fibra de 50 micras (ISO OM3) optimizadas con laser y cableado de Categoría 6A (ISO Class EA), aliviarán los potenciales cuellos de botella asociados con la adición de recursos computacionales usando servidores virtualizados y plataformas de almacenamiento. Finalmente, siguiendo la norma ANSI/TIA-942-A y otros estándares globales, creará una infraestructura de cableado que está diseñada para soportar efectivamente los entornos de servidores virtualizados al tiempo que una escala en el crecimiento de la red.




callout-40x37

Para mayor información, por favor contacte a su Representante Local de Anixter

Tech-Brief-Logo-294x34