Aplicaciones Corporativas y Comerciales

En este apartado les comentaremos acerca de las tecnologías de visualización que tenemos para integrar soluciones de Video Walls en ambientes comerciales y corporativos.

Cuente con el Experto

¡Quédese tranquilo, nosotros le ayudamos con la transición a la nueva realidad!

Anixter le ofrece soluciones adaptadas a las nuevas necesidades coyunturales mediante la asesoría especializada y recomendando tecnologías que cuentan con los estándares y las regulaciones de organismos internacionales.

Consideraciones

  1. Dimensiones del ambiente:
    Este es un factor muy importante para poder seleccionar qué tipo de tecnología ofrecer dentro del abanico de posibilidades en el portafolio de WESCO | Anixter.
  2. Tipo de iluminación:
    En primer lugar, se debe tener en cuenta si será una instalación indoor o outdoor. De ser una instalación de interiores es importante conocer si el ambiente donde irá instalado el equipo tiene iluminación natural – en este caso influye desde el tamaño de las ventanas hasta la posición del edificio-, o si tendrá solo iluminación artificial.
    En el caso del uso de proyectores para su instalación se recomienda que entre la lente y la pantalla de proyección no interfiera ningún tipo de iluminación. En el caso de pantallas LED o Videowall, dependerá de la iluminación del ambiente para determinar la cantidad de brillo que debe tener la solución a instalar.
  3. Mensaje a proyectar:
    Cuando se realiza la instalación de proyectores se debe considerar que hay tecnologías para uso de ofimática y también para reproducción de contenido multimedia. En el caso de los Video Wall no influye la tecnología, sino el grosor del marco de las pantallas por lo que debemos elegir bien el modelo exacto. Las pantallas LED no tienen marco por lo que resultan una gran alternativa a considerar para distintas funcionalidades.


Selección de la tecnología según el espacio de implementación

Las distintas tecnologías que ofrecemos dependerán del espacio físico y arquitectónico para lograr el impacto necesario:

  • Pantallas LCD de marco ultra fino:
    La implementación de éstos equipos permite no solo utilizar formatos tradicionales sino también diferentes formas que atraerán la vista al contenido.
  • Módulos LED directo:
    Con los módulos LED directo, además de poder cubrir grandes superficies, se pueden crear formas tridimensionales a gusto y medida del cliente.
  • Proyectores:
    Con soluciones blending (que nos permite extender una gran imagen sin corte ni pérdida) y stacking (que nos permite sumar la potencia de luminosidad) podemos utilizar la fachada de un edificio completo como pantalla de proyección.


Aliados Tecnológicos

Allied Telesis
Liberty AV
Avaya
Logitech
Axis Communications
NEC
Barco
Poly

Mayor Información