Restant sur New Tech

Le smart grid a véritablement changé le mode de fonctionnement des services publics. Le U.S. Department of Energy signale que, entre 2010 et 2014, gros investissements publics et privés, totalisant plus de $ 9 milliards avancé des déploiements de technologie de réseau intelligent, fournissant des données réelles sur les coûts de la technologie et les avantages ainsi que de meilleures pratiques. 1

Ces améliorations incluent des opérations de la grille, l’efficacité énergétique, l’utilisation des ressources et la fiabilité. Tout semble fonctionner plus rapidement et il semble qu’il n’y a qu’une seule question laissé sans réponse  : comment le marché du travail va gérer à suivre ?

Restant sur New Tech

« Cela peut paraître cliché de dire que nous sommes maintenant en mesure de faire plus avec moins, mais il est vrai, » dit John Tisera, Executive Vice President chez Anixter. Technologie rend possible pour les services publics fonctionner à un niveau d’efficacité, que nous n’avons jamais vu auparavant. Tisera points de plusieurs façons dans lequel utilitaires sont améliorent leurs processus pour exploiter cette efficacité retrouvée  :

Meilleur Service à la clientèle

Thermostats intelligents, télécommandée et Turn-off et la communication en temps réel par le biais de médias sociaux et autres canaux en ligne sont tout ce qui se réunissent pour permettre aux clients d’énergie plus que jamais auparavant. Aussi, ils sortent ensemble pour aider les services publics offrent un niveau de service à la clientèle au-delà de ce qui pourrait avoir été imaginé il y a encore une décennie.

Transfert de responsabilités professionnelles

Avec les compteurs intelligents plus en place, le rôle de poste de releveur de compteur est nécessaire moins que dans le passé. Selon Tisera, bons employés n’avez pas besoin d’être perdus car leur description de poste original a été modifié. « Claire, une communication régulière et le bon contexte, précieux employés peuvent trouver succès dans les autre zones certain temps-à la même heure - boosting efficacité là où c’est nécessaire, » dit-il.

Performances optimisées

Que ce soit les compteurs intelligents ou la salle de contrôle, un système de réseau intelligent peut accroître la fiabilité et réduire les pannes d’électricité. Compteurs spéciaux sur les maisons et les entreprises et les capteurs le long des lignes de transmission peuvent constamment surveiller la demande et d’alimentation. Taille de boîte aux lettres périphériques mesurent le flux d’électricité dans le réseau en temps réel, permettant aux opérateurs de prévoir et d’éviter les perturbations. Appareils intelligents peuvent « parler » à la grille et changement de consommation d’électricité aux heures creuses, qui allège la charge sur la grille - en fin de compte, baisse des prix et permettant d’éviter les pannes d’électricité.

Gestion du matériel avancée, à grande échelle

Technologie de réseau intelligent est adopté, grands projets visant à améliorer l’infrastructure actuelle de pouvoir deviennent monnaie courante. « Entre laydown yards, les entrepôts et les structures de transmission, technologie solutions peuvent aider à suivre exactement ce que vous avez besoin, où il est, et la vitesse à laquelle il peut être déployé, » explique Tisera.

Vending Solutions

Un autre domaine de la gestion de l’inventaire qui s’est améliorée pour répondre aux exigences de l’efficacité est dans le domaine de la vente de solutions pour les travailleurs. Ces solutions permettent aux équipes de « vérifier » les matériaux dans une machine distributrice via des cartes d’identité ou de codes, conduisant à plusieurs avantages importants. « Ils fournissent sûre 24-heure accès aux outils, » explique Tisera.

En fin de compte, dit Tisera, il peut sembler la technologie évolue plus vite que notre capacité à suivre, mais la réalité n’est pas tout à fait aussi intimidante. Lorsque les utilitaires de puiser dans les formations de droite, des services et des solutions, ils peuvent adopter des procédés que vraiment suivre le changement.

Pour plus d’informations sur les produits et services Anixter offres des fournisseurs de services publics, cliquez ici.



Sources

1. http://energy.gov/sites/prod/files/2014/08/f18/SmartGrid-SystemReport2014.pdf