Advantech lance Ethernet entièrement en vedette pour Fiber Media Converter Solutions

Advantech est heureux d'annoncer le lancement de nos solutions De convertisseur de médias Ethernet entièrement en vedette. Visant des applications qui impliquent la transmission de données interurbaines, les solutions de fibre permettent une mise à niveau indolore afin de prolonger le cycle de vie de votre infrastructure réseau.

La fibre est le plus souvent associée aux connexions interurbaines. Cette technologie améliorera votre réseau avec une capacité de bande passante supplémentaire, et peut transporter plusieurs signaux simultanément, protégeant les données contre le bruit et les interférences sans émissions électromagnétiques.

Convertisseurs de médias intelligents : les séries IMC-700 et IMC-500

Advantech fournit des convertisseurs de supports à haute densité portuaire fiables et flexibles, composés de châssis et d'une variété de modules Ethernet à convertisseur de fibres. Fonctionnant sur des plages à grande vitesse jusqu'à 10GE de transmission avec l'entrée de puissance AC ou DC pour la solution de puissance redondante, ces convertisseurs multimédias permettent un déploiement plus élevé, la flexibilité et le fonctionnement stable. Le châssis modulaire prend également en charge les fonctionnalités de gestion de réseau via iView2 et son SNMP pour la gestion et la surveillance à distance.

Un châssis intelligent avec un module de gestion SNMP installé peut se connecter au réseau. Grâce à cette connexion, l'opérateur réseau peut surveiller et contrôler à distance tous les modules compatibles via iView2 à partir d'un site central. L'utilisation de convertisseurs multimédias gérés dans votre réseau permet de dépannage facile sur les sites distants sans avoir initialement besoin d'un rouleau de camion coûteux.

iView2 est un logiciel de gestion d'éléments basé sur le protocole de gestion de réseau simple (basé sur SNMP) dédié aux séries intelligentes de modules IMC-574 et IMC-700 d'Advantech. Il permet aux gestionnaires de réseau de configurer, mettre à jour, gérer et surveiller via IMC-710. L'interface utilisateur graphique intuitive fournit une représentation en temps réel de tous les équipements de convertisseurs installés et permet aux gestionnaires de réseau de contrôler et de surveiller les fonctions de l'appareil, les paramètres du port et de recevoir des informations sur l'état de l'appareil et des statistiques de trafic via Snmp.

Convertisseur de médias compact/miniature : Les séries IMC-300 et IMC-400

Advantech fournit des convertisseurs de médias industriels ultra-petits mesurant seulement 3,5 x 2 pouces. Conformément aux solutions de châssis centralisées, les convertisseurs multimédias peuvent être facilement installés avec l'utilisation d'une puissance centrale commune, économisant beaucoup d'espace et élevant l'efficacité de l'utilisation de puissance.

Les convertisseurs multimédiacompacts peuvent être installés partout où une connexion réseau est nécessaire. En outre, ces convertisseurs multimédias disposent de la restauration automatique des liens pour la réintégration du réseau. Ils augmentent également l'évolutivité d'un réseau en fournissant la conversion de taux, l'extension de distance et plusieurs types de connecteurs de fibre fixe ou des fentes ouvertes pour les connexions à faible teneur en facteurs (SFP).

Convertisseur de médias PoEMD/PoE

Les convertisseurs multimédias multiports prennent en charge les normes IEEE 802,3at (PoE) et IEEE 802,3af (PoE). Les fonctionnalités plug-and-play PoE/PoE font de cette gamme de produits une solution précieuse pour les réseaux Ethernet.

Dotés de deux ports 10/100/1000Base-T UTP, un SFP ou un récepteur de fibre fixe pour la connexion réseau, les convertisseurs multimédiaS PoE servent de dispositifs d'équipement de source d'énergie (PSE) qui peuvent supporter jusqu'à un budget de puissance total de 60 watts. La série IMC-390 est capable d'alimenter deux appareils alimentés (PD) au-dessus du câble CAT5 standard (ou de niveau supérieur), tandis que l'IMC-380 peut alimenter un appareil sur un port de cuivre tout en transmettant des données sur l'autre port.

Modules SFP

Le SFP (petit pluggable pour facteur) est un récepteur de modules optiques à échange de chaleur de taille compacte avec une variété de spécifications pour les communications de données. Offrant plus de 50 modèles. Advantech fournit des modules SFP avec une vitesse de transmission allant de 100 Mbps à 10G. Lorsqu'un utilisateur a besoin d'un service de transmission entre des destinations de plus de 100 mètres où le câble de cuivre traditionnel ne peut pas atteindre, le SFP peut être utilisé pour résoudre le problème.

Source