électriques-lignes-neige-600 x 150

En avance sur la tempête  : comment les fournisseurs de services publics peuvent réduire les temps d’arrêt pendant les tempêtes

Le janvier 22, 2016, le premier flocon de neige sont tombés dans ce qui est considéré comme un des plus dévastatrices blizzards côte est ces dernières années. Jusqu'à 40 pouces de neige a été enregistré à Glengary, Virginie-occidentale. Les États d’urgence ont été déclarés en Géorgie, Tennessee, Pennsylvanie, Maryland, Kentucky, Caroline du Nord, New Jersey, Delaware, New York, Virginie et Virginie-occidentale. Personnes de plus de 74 000 perdu de la puissance. 1 heureusement rien de tout cela est venu comme une surprise pour des services publics locaux, qui savait bien à l’avance le chemin possible et les conséquences de la tempête immense. Préavis d’éventuelles pannes de tempête a été renforcé par la météo pointe de modélisation des systèmes, qui peuvent aider à identifier les impacts du territoire et de prévoir le nombre de lieux de la panne et les clients touchés. 2

Dès une semaine avant le blizzard a frappé, camions ont été déployées avec la tempête fournitures, kits et inventaire supplémentaire pour garder les utilitaires touchés bien approvisionnés par le week-end neigeux. Le calendrier de ce type de déploiement est critique, dit Joe D'Orazio, vice-président des ventes chez Anixter. « Planification initial est plus importante que jamais parce que la technologie d’aujourd'hui rend plus facile de prédire quand, où et comment les tempêtes frapperont, » explique-t-il. « L’astuce est de s’assurer livraison est prête à aller tout aussi rapidement. Vous ne pouvez pas déplacer les fournitures qui ne sont pas prêts à être déplacé. » Orazio souligne trois façons utilitaires sont rester en tête de tempêtes dans l’environnement de haute technologie, fortement prédictive d’aujourd'hui  : un entrepôt virtuel, state-of-the-art logistique et suivi et entretien continu et services.

Régime de l’entrepôt virtuel

Il est important d’identifier quels éléments tempête de critiques, vous pouvez avoir besoin, tels que les générateurs, les transformateurs et les découpages. Mais que se passe-t-il pour certains éléments de la demande dépasse l’offre ? « C’est une zone État-of-the-art technologies s’améliore vraiment, » dit D'Orazio. « Avec l’entrepôt virtuel, utilitaires sont en mesure de « regarder » à l’intérieur de l’inventaire en temps réel de leur entrepôt le plus proche. S’ils ne trouvent pas ce qu’ils recherchent, ils peuvent tout aussi bien regarder dans les inventaires d’autres entrepôts à travers la région. Planification avancée, ces articles peuvent obtenir là où ils doivent être bien à l’avance. Nous apportons des fabricants dans le storm plans de préparation de début, souvent plusieurs mois avant la tempête de saison, afin qu’ils peuvent aider à combler les lacunes éventuelles de l’approvisionnement, » ajoute-t-il. « Fabricants et fournisseurs aille en mode préparation de tempête tout comme utilitaires. Ils devraient être disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour satisfaire les besoins d’inventaire. »

Suivi et la logistique de l’état-of-the-art

L’ironie de la préparation de tempête, c’est qu’il y a une chose telle que la mobilisation trop rapidement. « Il peut être facile à assumer qu’une fois qu’une tempête est prévue pour frapper une certaine zone, fournitures doivent être déplacés là aussi rapidement que possible », a dit D'Orazio. « Mais les tempêtes, en particulier les ouragans et tempêtes tropicales-changement de cours. Tout d’un coup, vous pouvez constater que vous entreposés au mauvais endroit avec peu ou pas de temps pour corriger cette erreur. Le calendrier doit être juste comme il faut. » Une fois c’est relativement sûr déployer des fournitures, state-of-the-art logistique et les systèmes de suivi offrent une précieuse fenêtre exactement quelle fournitures vont arriver. « Nous avons maintenant suivi GPS en temps réel des camions d’approvisionnement. Utilitaires peuvent voir si un camion est de cinq milles de là, ou juste en bas du bloc », explique D'Orazio. « En cas de tempête, il s’agit d’informations critiques. Les équipes qui travaillent dans des conditions défavorables ont besoin de savoir exactement quand ce prochain camion arrivera. Minutes d’importance. »

Services et maintenance

Entretien des mesures aussi simple que de garder des branches d’arbres taillés autour des lignes électriques et aussi vaste que le durcissement des réseaux du système et le remplacement des infrastructures vieillissantes sont aussi importantes que jamais et doivent être traités sur une base continue. Autres mesures de précaution, comme la planification des kits de tempête et de préparer des listes de contrôle de sécurité, sont également importants de s’attaquer quand il fait beau. « Timing est tout », conclut D'Orazio. « Tout ce qui peut être fait sur une base continue ou à l’avance doit être. Laissez les préparatifs de dernière minute pour ces détails plus précis comme exactement combien les matériaux sont nécessaires dans précisément quels endroits. »

Rester un pas en avance sur les tempêtes devient plus facile que la technologie continue de s’améliorer. Le mois dernier, la NASA et la NOAA a lancé GOES-R, le satellite météo plus scientifiquement capables pour jamais s’envoler en orbite.  GOES-R peut prendre des photos comme souvent comme chaque secondes 30 - beaucoup plus rapide que les intervalles de plusieurs minutes des satellites actuels - lui permettant de suivre l’évolution en développement de tempêtes de neige, orages, ouragans et autres tempêtes violentes. Cette nouvelle technologie peut aider les prestataires de services publics et intervenants d’urgence mieux préparent pour déployer les ressources comme une tempête avance savoir où. 3

En outre, aux États-Unis est l’ajout un nouveau supercalculateur de prédiction de tempête à sa boîte à outils en 2017. Le supercalculateur, Cheyenne, est capable de 5,3 Billiards de calculs par seconde et a un énorme 313 téraoctets de mémoire de stockage. Toute cette puissance sera dirigé vers exactement prédire les phénomènes météorologiques violents et l’avenir du climat sur la terre. 4

Pour plus d’informations sur les solutions Anixter offre aux fournisseurs de services publics, s’il vous plaît cliquez ici.


Sources  :

1. http://www.cnn.com/2016/01/23/us/weather-winter-snowstorm/

2. http://www.intelligentutility.com/article/14/02/staying-ahead-storm-how-utilities-are-improving-outage-preparation

3. http://www.nature.com/news/us-to-launch-its-most-advanced-weather-satellite-yet-1,21

4. http://www.newsweek.com/ supercalculateur-cheyenne-storm prediction-ncar-415235