Anixter se joint à l'alliance SDVoE

sdvoe-alliance-logo

Montréal - 24 mai 2018- Le SDVoE™ Alliance a annoncé aujourd'hui que Anixter International, un leader de la distribution mondial du réseau & Security Solutions, & Electronic Solutions électriques et utilitaire Power Solutions, a rejoint l’alliance en tant que membre adoptant.

« Nous partageons la vision de l’Alliance SDVoE qu’Ethernet est la technologie qui peut et le transport de toutes sortes de données. Puisque c’est la normalisation par l’IEEE en 1983, le protocole Ethernet a inauguré une nouvelle ère dans le calcul où communication du dispositif pourrait être atteint via un environnement de protocole unique fonctionnant sur une infrastructure de câblage normalisée. Beaucoup comme la voix sur IP et systèmes de sécurité physique, applications AV sont aussi profitant de fonctionnement via une infrastructure basée sur IP. L’Alliance SDVoE est à l’avant-garde du développement de prochaine génération technologies pour l’industrie de l’AV », dit Andrew Jimenez, vice-président de la technologie pour Anixter.

« L’adhésion de Anixter dans l’Alliance de SDVoE est un parfait ajustement, pas moins parce qu’ils sont un partenaire de distribution pour plusieurs de nos membres actuels, » a dit Justin Kennington, Président de l’Alliance SDVoE. Nous nous réjouissons de collaborer avec l’organisme de formation mondial de Anixter pratico-intégrateurs et utilisateurs finaux sur SDVoE infrastructure physique qui prend en charge l’ensemble sept couches OSI réseautage du cadre, avec des solutions à chaque couche.

Toutes les applications de le distribution et la transformation du AV qui exigent des formats vidéo sans latence et sans compromis peuvent bénéficier de la technologie SDVoE, qui fournit une plateforme matérielle et logicielle de bout à bout pour l’extension de l’AV, de commutation, de traitement et du contrôle par la technologie avancée de chipset, contrôle commun API et l’interopérabilité. Architectures de réseaux de SDVoE sont basés sur des commutateurs Ethernet standards, donc offre substantielle des coûts épargne et une plus grande souplesse et l’évolutivité sur les approches traditionnelles, telles que l’extension de point à point et basé sur un circuit de matrice AV de commutation.

À propos d'Anixter

Anixter International est un leader de la distribution mondial du réseau & Security Solutions, & Electronic Solutions électriques et utilitaire Power Solutions. Nous participons à la construction, la connexion, la protection et l'alimentation des biens de valeur et des infrastructures stratégiques. De réseaux d’entreprises d’approvisionnement MRO industriel pour les applications de vidéosurveillance pour la distribution d’énergie électrique, nous offrons des solutions complètes et intelligence, qui créent des systèmes fiables et résistants qui soutiennent les entreprises et les collectivités. Grâce à notre réseau de distribution mondial inégalé ainsi que notre chaîne d’approvisionnement et l’expertise technique, nous aider à réduire le coût, le risque et la complexité des chaînes d’approvisionnement de nos clients.

Anixter adds value to the distribution process by providing our customers access to 1) innovative supply chain solutions, 2) over 600 000 products and over $1 billion in inventory, 3) 310 warehouses/branch locations with approximately 9 million square feet of space and 4) locations in over 300 cities in approximately 50 countries. Fondé en 1957 et siégé près de Chicago, Anixter se négocie à la bourse de New York sous le symbole de la hache. Pour plus d’informations, visitez www.anixter.com.

Sur l’Alliance SDVoE

SDVoE est un sigle pour « Logiciel défini vidéo over Ethernet ». L’Alliance SDVoE est un consortium sans but lucratif de fournisseurs de technologies collaborent afin de normaliser l’adoption de l’Ethernet pour le transport de signaux AV dans les environnements professionnels de AV et de créer un écosystème autour de SDVoE technologie de logiciels permettant de définir AV applications. L’alliance participe à des salons et conférences, publie des livres blancs et études de cas et favorise la SDVoE technologie et solutions basées sur la technologie, aux intégrateurs système, designers et consultants. Formation et certification d’installateur font également partie du mandat. Les membres fondateurs de l’Alliance SDVoE sont Aquantia, Christie Digital, NETGEAR, Semtech, Sony et ZeeVee. Toutes les parties intéressées sont invités à adhérer à l’alliance et de œuvrer à ses objectifs. Pour plus d’informations, visitez sdvoe.org et Suivez-nous sur Tw itter @SDVoE.


Contact médias

Anixter Inc.

Dawn Marks

Vice-Président des Communications mondiales

1-847-224-8665

dawn.marks@anixter.com


SDVoE est une marque de l’Alliance SDVoE. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.