Axis Logo Image

Nouveau! Haut-parleur AXIS C1410 Network Mini

Réseau audio partout où vous en avez besoin.

Le Axis C1410 Network Mini Speaker est un haut-parleur discret et abordable qui s’intègre dans de plus petits espaces et offre une couverture audio à grande surface. Le haut-parleur est un système audio complet en une seule unité. Il se connecte au réseau existant standard de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un réseau audio distinct. L’installation est simple avec un seul câble PoE pour la puissance et la connectivité.

L’AXIS C1410 permet aux utilisateurs d’avertir à distance les intrus avant qu’ils ne commettent un crime, de donner des instructions en cas d’urgence ou de faire des annonces générales. La mémoire intégrée prend en charge les messages préenregistrés, ou le personnel peut répondre aux notifications avec la parole en direct. Le traitement numérique des signaux (DSP) assure un son clair et grâce à des tests de santé à distance, vous savez qu’il fonctionne. Les normes ouvertes nt une intégration facile avec la vidéo réseau, le contrôle d’accès, l’analyse et la VoIP. AXIS C1410 est une unité autonome qui peut être placée n’importe où, qui prend en charge une approche flexible, évolutive et rentable de la conception du système. Il dispose également d’un capteur PIR intégré pour la détection de mouvement.

C1410 Image

Principales caractéristiques  :

  • Conçu pour s’adapter discrètement dans des espaces plus petits
  • Facile à installer avec un seul câble PoE
  • Tests de santé à distance
  • Capteur infrarouge pour la détection de mouvement

Nous contacter

Pour plus d’informations, contactez votre représentant local Anixter.