Chariots de télévision roulants pour l'éducation
Utilisez Rolling TV Stands pour aider à améliorer l'apprentissage sur un budget serré
Faites plus avec moins. C'est le défi auquel est confrontée pratiquement toutes les écoles, en particulier lorsqu'il s'agit de la technologie en classe.
Tout le monde n'apprend pas la même chose, mais des visuels solides améliorent l'apprentissage pour la plupart des élèves. C'est pourquoi les téléviseurs et les tableaux blancs interactifs sont des outils courants pour les enseignants d'aujourd'hui. Cependant, garder les salles de classe équipées des dernières technologies pourrait rapidement casser le budget.
Réduire les coûts avec les ressources partagées
Avec un chariot de télévision roulant pour les téléviseurs à écran plat, une école peut contrôler les dépenses technologiques en partageant des écrans et des tableaux blancs interactifs dans un certain nombre de salles de classe. Lorsque le plan de leçon exige des ressources A/V, l'enseignant se contente de mettre en position un téléviseur réglable en hauteur devant les élèves pour rendre l'apprentissage plus attrayant et excitant. Et en utilisant les ajustements intégrés tels que la hauteur et l'inclinaison qui se trouvent sur de nombreux stands de télévision roulante, l'enseignant peut s'assurer que tous les élèves ont une vue claire de l'écran. Ce n'est pas possible avec les projecteurs conventionnels.
Ajouter de la flexibilité à la prestation des leçons
Montez un écran sur un support de télévision roulant pour les téléviseurs à écran plat et maintenant vous avez une aide à l'apprentissage mobile de l'enseignant peut rouler à l'arrière d'une salle de classe pour une discussion en petits groupes. La participation active des élèves peut contribuer à accroître la confiance, la rétention et la pensée critique. Ou, déguiser l'apprentissage comme un divertissement avec des jeux A / V et des quiz, Jeopardy-style.
Conseils interactifs, le plus récent progrès
Même les téléviseurs intelligents ont leurs limites... maintenant la dernière technologie ajoute de nouvelles dimensions à l'apprentissage. Les tableaux blancs interactifs sont des écrans tactiles de genre tablette mesurant 65 pouces et plus. Certaines écoles peuvent même les utiliser pour remplacer les tableaux blancs à l'avant de la classe. Cependant, parce que ces conseils peuvent coûter des milliers de dollars, il est logique de prévoir un sur un chariot de télévision roulant pour le partager entre deux salles de classe ou plus. De telles planches peuvent être assez lourdes; il est nécessaire d'utiliser un support de télévision robuste pour s'adapter à la largeur et au poids de la planche, tout en permettant un roulement en douceur sur la moquette et les seuils.
La technologie change l'éducation à pas de géant, mais des stratégies intelligentes qui utilisent le budget à bon escient avec des accessoires tels que des téléviseurs roulants pour téléviseurs à écran plat permettent à la plupart des écoles de créer un environnement d'apprentissage amusant et stimulant pour tous les élèves.