Appareils photo Wisenet7 de Hanwha Techwin

L’excellence par l’innovation

Les exigences en matière de sécurité changent et les tendances du marché évoluent. Une constante demeure : la nécessité de solutions intelligentes de surveillance en réseau - dans tous les marchés, pour n’importe quelle application.

Wisenet7-catégorie-bannière
Logo de Hanwha Techwin

Au cœur de l'Hanwha Techwin nouveau développement de produits est le système Wisenet 7 sur une puce (SoC). Développé en interne et construit en Corée, Hanwha permet continuellement de nouvelles fonctionnalités et d’analyses. Wisenet 7 est le SoC le plus technologique de Hanwha... prouver les plus grandes idées ont souvent les plus petits débuts.

Hanwha Techwin’s Wisenet 7 SoC : Excellence par l’innovation dans la qualité de l’image, la cybersécurité et l’analyse.

Regarder l’image vidéo promotionnelle de Wisenet7
XNB-9002 4K Network Box Image de la caméra
XNO-9082R 4K Network IR Bullet Camera image
XNV-9082R 4K Network IR Vandal Dome Image de la caméra
XND-9082RV 4K Network IR Dome Image de la caméra
XND-9082RF 4K Network IR Dome Image de la caméra

Caractéristiques principales

Vidéo 4K Résolution exceptionnelle

Résolution 4K exceptionnelle

Les appareils photo Wisenet7 fournissent des images claires et vives dans des résolutions allant jusqu’à 4K adaptées aux applications de recherche médico-légale. Hanwha Techwin auto-développé l’objectif varifocal F1.2, le plus brillant parmi les lentilles 4K, sont mis en œuvre à la gamme 4K.


WDR extrême

Le Wisenet7 SoC comprend une technologie WDR extrême améliorée afin de réduire le bruit qui se produit dans le processus d’imagerie WDR. Cela nous fournit des images claires et bien contrastées, même avec des conditions extrêmes de rétroéclairage.

vidéo wdr extrême

Image avancée de la technologie de réduction du bruit

Technologie avancée de réduction du bruit

La technologie de la caméra Wisenet7 utilise différents filtres pour le mouvement et les zones immobiles dans le champ de vision d’une caméra. Cela minimise le flou de mouvement et améliore la définition de bord et de couleur des objets, ce qui les rend plus faciles à identifier lors de la visualisation de la vidéo en direct et lors de l’examen médico-légal.


Correction améliorée de distorsion de lentille

La technologie De distorsion de l’objectif de Wisenet7 corrige la distorsion vidéo créée par l’utilisation de lentilles grand angle, offrant des vidéos qui ressemblent plus à ce qui est vu à travers l’œil humain.

Vidéo améliorée de correction de distorsion de lentille

Vidéo de cybersécurité de niveau suivant

Cybersécurité de niveau suivant

Avec son propre système d’émission de certificats d’appareil, Root CA, la gamme de caméras Wisenet 7 offre les plus hauts niveaux de cybersécurité possible. Secure by Default, la politique de cybersécurité de Hanwha Techwin, intègre des certificats uniques dans tous les produits à chaque étape du processus de développement et de fabrication. Il en résulte une politique de cybersécurité qui répond aux normes strictes ul CAP ainsi que nos propres exigences en matière de fiabilité des produits et d’innovation en matière de conception.


Suivi d’objets basés sur l’IA

Les appareils photo PTZ PLUS équipés wisenet7 utilisent des algorithmes d’IA pour désigner automatiquement des personnes ou des véhicules pour le suivi d’objets. Ils permettent également aux utilisateurs de cibler manuellement des objets à l’écran pour un suivi continu.

Vidéo de suivi d’objets basée sur l’IA

Image OSD basée sur vectoriel

OSD vectoriel

L’utilisation par Wisenet7 de graphiques vectoriels pour son écran offre des superpositions de texte nettes, quelle que soit la résolution d’image, et offre la possibilité de choisir parmi une gamme illimitée de couleurs d’affichage et d’autres options. Il permet également d’utiliser des logos et des images personnalisés pour être superposé sur la vidéo en direct ou exportée.


Conception modulaire facile à installer

Les caméras Wisenet7 utilisent la même conception innovante de caméra modulaire que la série X PLUS pour une installation et un entretien de caméra faciles et sans tracas.

Vidéo de conception modulaire facile à installer

Réduction de la bande passante et des exigences de stockage avec WiseStream II.

Réduction de la bande passante et des besoins de stockage avec WiseStream II. Ⅱ

La technologie WiseStream II de Hanwha Techwin, combinée à la compression H.265, réduit les besoins de bande passante et de stockage jusqu’à 75 % par rapport à la technologie H.264 actuelle, sans sacrifier la qualité de l’image.


DIS avec capteur Gyro intégré

Le flou de mouvement causé par le vent et les vibrations est considérablement réduit grâce à une technologie de stabilisation d’image numérique avancée en conjonction avec un capteur gyroscopique intégré. Cela permet la production d’images nettes et stables, même dans des environnements défavorables.

DIS avec l’image du capteur Gyro intégré

Image de vidéo et d’analyse audio embarquée sans licence

Analyse vidéo et audio embarquée sans licence

La suite d’analyse vidéo et audio embarquée de Wisenet7 est entièrement sans licence et comprend la détection du visage et du torse, l’analyse intelligente des mouvements et la classification audio des coups de feu, des explosions, des cris et des bris de verre. Les événements analytiques peuvent être utilisés pour déclencher des alarmes ainsi que la lecture audio en tant que réponse.

Installation wi-fi USB pratique

À l’aide d’un adaptateur Wi-Fi USB, les techniciens peuvent se connecter rapidement aux appareils photo Wisenet7 via l’application Wisenet Installation sur leur appareil mobile pour vérifier et modifier la mise au point de la caméra et le champ de vision, réduisant considérablement le temps d’installation nécessaire pour chaque appareil.

Image d’installation WI-Fi USB pratique

Double image de machines à sous MicroSD

Machines à sous MicroSD doubles

Les fentes microSD doubles sur les appareils de caméra Wisenet7 permettent d’enregistrer jusqu’à 512 Go de vidéo enregistrée à bord, ce qui permet de protéger les données en cas de défaillance du réseau.

Ressources connexes