Refroidissement et gestion du climat - Jauge de température

CPI

Luca Rozzoni de Chatsworth Products (CPI) explique pourquoi il est essentiel d’être conscient des nouvelles stratégies de gestion thermique et des technologies intelligentes qui peuvent créer de manière proactive l’optimisation des centres de données d’efficacité et d’impact.

La croissance rapide de l’informatique en nuage et l’évolution de l’Internet des objets (IoT) repoussent les limites des centres de données d’entreprise modernes pour fournir un service ininterrompu de la plus haute qualité. Les opérateurs de centres de données doivent donc être plus proactifs que jamais, en remodelant leurs stratégies pour permettre une plus grande capacité et une plus grande expansion dans les différents domaines de l’infrastructure informatique.

Diagramme de refroidissement et de gestion du climat

Cool It Down

L’utilisation de l’énergie, l’espace et la conception du centre de données droit sont encore des préoccupations majeures pour les opérateurs de centres de données, selon un récent rapport data Centre Market Insights. Dans chaque cas, environ 40 p. 100 ont répondu qu’ils essayaient d’améliorer tout, de la capacité des centres de données à une meilleure utilisation des ressources d’infrastructure.
Les inefficacités d’énergie de refroidissement exposent le centre de données à une mauvaise séparation de l’air chaud et froid (causant une perte d’efficacité de refroidissement), des fuites d’air dans les armoires (permettant la circulation de l’air chaud dans les entrées de l’équipement au lieu de s’écouler dans les unités du CRAC) et des obstructions de flux d’air (qui resserrent le flux d’air de refroidissement).
À mesure que les densités de chaleur des supports approchent et augmentent au-dessus de 5 kW, les technologies holistiques d’optimisation du refroidissement sont en mesure d’offrir des approches telles que les systèmes de confinement, les armoires avec des caractéristiques d’étanchéité améliorées et des dispositions de salle d’ordinateur économes en énergie. Dans un centre de données où les armoires fonctionnent comme une barrière d’isolement complète entre l’air d’approvisionnement et l’air de retour, une plus grande efficacité de refroidissement peut être atteinte. Une fois qu’il n’y a plus aucune dépendance à la quantité d’air peut être poussé à travers une seule tuile perforée de plancher, le plancher d’accès peut être éliminé tout à fait. La pièce peut alors être inondée de volumes élevés d’air froid à travers des grilles murales ou des frais généraux, éliminant les dépenses inutiles pour l’installation et l’entretien des systèmes de plancher surélevés.

Air Apparent

En raison des dépendances traditionnelles à l’air livrées par des carreaux de sol d’accès perforés immédiats, les formules d’approvisionnement en capacité de refroidissement ont dû prévoir la fourniture d’air adéquat jusqu’au point de débit d’air le plus bas d’une pièce, ce qui a entraîné généralement une surapprovisionnement de 200 à 300 p. 100 et d’énormes quantités d’air de contournement gaspillé.
L’adoption d’une méthode comme le système d’échappement conduit, où chaque bit d’air froid produit par le système de CVC passe par l’équipement actif, signifie qu’il n’y a plus besoin de cette sur-provision et, par conséquent, plus de déchets. De nouveaux types de systèmes de confinement des allées traitent également de la gestion thermique en améliorant l’efficacité opérationnelle des centres de données et en récupérant la puissance perdue. Il est essentiel de s’assurer que le débit d’air est bien contrôlé et que le confinement de l’allée chaude/froide est en place. Un contrôle efficace des allées, ainsi qu’une bonne gestion de l’environnement, peuvent s’assurer qu’un centre de données reste respectueux de l’environnement.

En bas de l’allée

Image de refroidissement et de gestion du climat

Selon Gartner, le confinement des allées peut améliorer l’efficacité du débit d’air et du refroidissement jusqu’à 10 pour cent. Le confinement des allées froides peut réduire l’énergie des ventilateurs de 20 à 35 pour cent, et fournir des économies d’énergie de 20 pour cent du refroidisseur, tout en payant pour lui-même dans environ deux ans, selon PG-E.

L’utilisation de technologies autour du confinement de l’allée permet de séparer physiquement l’air froid et l’air d’échappement chaud en enfermant l’allée chaude ou froide ou en en en enlevant de l’air chaud loin des armoires avec des « cheminées » pour faciliter un approvisionnement en air frais pour les prises d’air de l’équipement à la température uniforme désirée. Le confinement des allées chaudes ou les armoires à conduits donnent des résultats similaires. Cependant, quelle que soit la solution choisie, elle doit fournir un joint solide pour minimiser les fuites, permettre de minimiser la différence de pression entre l’espace ouvert et l’espace clos et donc d’ajuster le système de refroidissement pour des performances optimales au coût le plus bas.
Dans la gestion du flux d’air, la séparation de l’air chaud et froid dans la salle du serveur est la première étape critique pour maximiser l’efficacité du système de refroidissement. Une fois que les flux d’air sont séparés, il y a un large éventail d’ajustements aux systèmes de refroidissement qui permettent de réaliser des économies grâce à la réduction des coûts d’exploitation et à l’augmentation de l’efficacité. De même, la gestion du flux d’air augmente les heures de refroidissement gratuites.

À venir à bout

Qu’entendons-nous par le terme free cooling? Gartner définit le refroidissement libre comme toute technique utilisée pour réduire l’énergie consommée par les systèmes de refroidissement ou le temps que les unités de refroidissement fonctionnent en utilisant la température extérieure de l’air ou de l’eau pour refroidir le centre de données ou d’autres installations. Le refroidissement gratuit permet d’économiser de l’énergie et est maintenant pratiquement mandaté par les exigences de l’ASHRAE 90,1 - 20105.
En général, il provient de l’utilisation d’économies côté piste et côté eau. Les économiseurs côté air fonctionnent de deux façons. Principalement, ils utilisent le refroidissement direct à l’air frais en filtrant (et éventuellement en ajustant l’humidité de) l’air extérieur, qui est canalné pour refroidir le centre de données. Dans les climats froids, il peut même être attentioné par l’air chaud étant expulsé, afin de ne pas être trop froid. Les économiseurs côté air peuvent également fonctionner sans apporter d’air direct dans le centre de données, mais par transfert de chaleur de l’air intérieur plus chaud à l’air extérieur plus frais.

Approche mesurée

Image moyenne de densité de rack/consommation d’énergie

Une approche moderne des meilleures pratiques en matière de refroidissement et de gestion du climat prendra également des considérations supplémentaires telles que la mesure des variables environnementales et une meilleure surveillance de la puissance et du refroidissement. Le suivi des variables de l’environnement aidera à créer une conception plus efficace du rack. Certains serveurs généreront plus de chaleur, tandis que d’autres auront besoin de plus de puissance. En voyant quel système prend quelles ressources, les administrateurs peuvent mieux positionner leur environnement pour une utilisation optimale.
Il est important de travailler avec des solutions qui peuvent fournir la capacité d’examiner la performance thermique et environnementale d’une infrastructure. À l’aide de tels outils, une organisation peut prendre de meilleures décisions sur la façon de construire une infrastructure de rack. Il est également conseillé de travailler avec des technologies qui aident à donner des options autour des enceintes environnementales, des armoires réseau et serveur efficaces et même des conceptions soutenant la protection sismique. Tout cela améliorera l’efficacité, la résilience et la redondance des centres de données.

Surveillance de l’alimentation

La pression croissante pour fonctionner efficacement afin de réduire les coûts et d’augmenter la capacité informatique a introduit une nouvelle façon de penser sur la façon dont l’énergie est générée, conçue et gérée dans le centre de données. The past 10 years have seen a dramatic shift in the role of the data centre, moving from being a pure cost to a source of revenue. L’exploitation d’une installation qui peut évoluer en temps réel en fonction des besoins de l’entreprise nécessite des investissements en capital plus intelligents.
Par conséquent, il est de bonne pratique de toujours surveiller les taux de consommation d’énergie. L’idée ici n’est pas seulement de savoir combien de puissance est utilisée, mais aussi de rendre l’environnement plus efficace. Il est important de chercher des moyens d’économiser sur l’énergie en fonction des besoins réels. Par exemple, certains supports lourds de puissance peuvent devoir être distribués plus efficacement, économisant ainsi sur la consommation d’énergie et les coûts. En outre, comme l’espace devient une préoccupation, il est essentiel de rechercher des systèmes qui peuvent soutenir les cycles de mise à niveau conscients de l’espace ainsi que l’équipement qui est capable d’une densité de chaleur / puissance plus élevée, mais utilise toujours la même quantité d’espace.
En augmentant l’efficacité du matériel tout au long de la chaîne d’alimentation, il est possible de réduire les dépenses d’exploitation. Cette optimisation peut être réalisée en utilisant des systèmes modulaires évolutifs qui permettront la croissance, comme le dictent les besoins informatiques. La capture de données à différents points le long du chemin de la puissance fournira les informations nécessaires pour régler le système pour l’optimisation et s’assurera que l’espace est utilisé efficacement.

Surveillance du refroidissement

Tout comme la puissance, garder un œil sur le refroidissement est important. Le suivi de la température des entrées par rapport aux lignes directrices asHRAE et l’évolution des spécifications de l’équipement sont essentiels. S’assurer que les systèmes informatiques fonctionnent de manière optimale s’articulera autour de la façon dont les variables de l’environnement sont contrôlées. De nouveaux types de technologies de refroidissement et de systèmes d’alimentation visent à créer un écosystème de centres de données encore plus sain capable d’évoluer avec les nouvelles tendances et de répondre et de protéger les besoins d’un modèle d’affaires en évolution rapide.
L’adoption non seulement des dernières technologies, mais aussi une approche globale des meilleures pratiques améliore considérablement l’efficacité, la résilience et la redondance, en veillant à ce qu’un centre de données soit préparé aux demandes futures croissantes auxquelles il sera certainement confronté.