Plate-forme Corning ONE™ sans fil

Logo Corning One sans fil

Introduction de la Corning une plate-forme sans fil

Conçu pour répondre aux exigences de communication d’aujourd'hui et le monde de plus en plus connecté de demain.

Plate-forme ONE sans fil

La Corning une plate-forme sans fil est le premier tout-optique cellulaire convergent et Wi-Fi® solution. Construite sur un réseau de base tout optique avec un support de service modulaire, la plate-forme ONE™ Wireless offre une bande passante pratiquement illimitée et répond à tous les besoins de service sans fil des grandes entreprises.

Comme la demande de données continue de croître, transporteurs trouver des moyens d’alléger le fardeau sur leur infrastructure sans fil.  Avec des fonctionnalités avancées telles que le mode écoute de femto, capacité de direction et la possibilité de se connecter à n’importe quelle source RF, Corning ONE™ Wireless plate-forme permet aux transporteurs de pleinement exploiter leurs actifs de réseau et soutenir les besoins de leurs clients.

Caractéristiques d’une plate-forme sans fil

  • Antenne entièrement optique intégrée SISO/MIMO pour une prestation de service maximale et un support de bande passante virtuellement illimité
  • Liaisons optiques sans soudure activer les fonctionnalités d’emplacement sans précédent pour les services géolocalisés LBS comme E911 et suivi des actifs 
  • Service cellulaire optimisé

             -Conception modulaire pour les ajouts de services futurs ou sans soudure MIMO mises à niveau

          - Source de signal diagnostique soutenant les sources traditionnelles et nouvelles telles que les petites cellules

          - Capacités de direction capacité flexible

          - Spectre intégré de surveillance

  • Gigabit Ethernet backhaul et support Wi-Fi 

          - Fibre fournit des capacités à large bande pour aujourd'hui et a besoin d’un débit de données de demain

Ressources

expert en systèmes d'antennes distribuées

 

Communiquer avec nos experts en réseaux sans fil intérieur.

Corning une plate-forme sans fil offre plus

La prolifération des appareils sans fil sont à l’origine la demande au-delà de réseau actuel et la capacité du spectre. Au cours de la dernière décennie, de nombreux bâtiments ont mis à niveau deux ou trois fois leur DAS (en le remplaçant intégralement) en raison du manque de flexibilité de l'architecture traditionnelle et de la bande passante nécessaire aux exigences de la communication sans fil en rapide évolution.

Plate-forme réseau optique Evolution ONE de Corning offre un réseau intérieur prête pour l’avenir par une dorsale tout-optique avec support de service flexible et fonctionnalités de gestion avancée pour fournir des fonctionnalités à valeur ajoutée au transporteur et de l’entreprise clients à un coût moindre que la solution typique de la DAS.

Caractéristiques et avantages de Corning ONE

Caractéristiques Avantages  
     
Plate-forme entièrement fibre optique
  • Bande passante illimitée
  • Plus grande rapidité de déploiement et réduction du travail d'installation grâce aux solutions pré-connectorisées
 
     
1:1 Connectivité optique
  • Continuité entre support fibre optique et antenne
  • Précision sans égale pour le support des applications
 
     
Prêt pour le futur
  • Le support composite apporte à la fois puissance et bande passante illimitée  : les câbles n'ont jamais besoin d'être remplacés
  • L'architecture modulaire permet des mises à niveau aisées sans interruption du service
 
     
Antenne SISO/MIMO intégrée
  • Minimise l'encombrement
  • Support multiservice extensible et modulaire
 
     
Prise en charge du Gigabit Ethernet
  • Unifies WiFi® et cellulaire sur le seul média
  • Permet une liaison secondaire Ethernet et la PoE
 
     
Prend en charge toutes les sources RF
  • Optimisé pour toutes les sources de signal
  • Le mode d'écoute Femto permet la prise en charge des femto-cellules pour les petites installations
 
     
« Sectorisation » configurable
  • Le déplacement de capacité maximise les ressources de l'opérateur
  • Tête de réseau unique prend en charge jusqu'à trois secteurs/couches
 
     
expert en systèmes d'antennes distribuées
OneWirelessArchitecture
expert en systèmes d'antennes distribuées

Réseaux tout optique - À l'épreuve du futur, plus économique et plus polyvalent

UNE plate-forme sans fil simplifie la connectivité

En tant que données demande continue de croître, radiotélégraphistes réagissent au défi avec des solutions multiples, y compris capacité  : fractionnement de cellules, déploiement mixte nœuds, prônant la libération de fréquences supplémentaires et installation antenne distribuée systèmes pour amener la capacité de rapprocher les utilisateurs. 

Systèmes d’antennes distribuées traditionnels utilisent une combinaison de câblage cuivre et la fibre optique, cuivre étant les médias liés aux antennes de point de terminaison. Corning une plate-forme sans fil utilise la fibre optique dans tout le système complètement à l’antenne pour obtenir plus rapidement, des connexions de données plus fiables et des débits de données plus élevés. Il en résulte une meilleure expérience utilisateur, une meilleure qualité de service et une précision inégalée de la localisation pour des applications telles que la sécurité publique, les services basés sur la géolocalisation et la télémétrie sans fil.

Connectivité Corning ONE
Anatomie de la large bande

Les avantages de la fibre

Insensible aux interférences électromagnétiques et radioélectriques EMI/RFI, en raison de son manque de conductivité électrique, fibre offre de dépannage facile avec aucune considération de la mise à la terre. De plus, la fibre optique est un support possible de toutes les méthodes d'accès comme Ethernet, la Wi-Fi®, FDDI, ATM, la voix, 3270, 5250, etc.

La fibre est très rentable à plusieurs niveaux. C’est moins cher, plus petit et plus léger que les câbles de cuivre de paire torsadée standard de l’industrie actuelles. Les réseaux de base en fibre optique entre et à l'intérieur des bâtiments occupent moins d'espace dans les conduits et, en raison de la résistance de la fibre à la traction et son rayon de courbure nul, elle peut être passée plus facilement à travers les planchers et les recoins exigus.

Parce qu’il fournit une bande passante quasi illimitée, c’est un investissement pérenne ne nécessitant aucun chariot plus câblage mises à niveau pour augmenter la bande passante.

expert en systèmes d'antennes distribuées
Événement de lancement de la plate-forme sans fil

Corning lancement de la plateforme sans fil un TM Event à Las Vegas 
Mike Bell, Senior Vice President & General Manager, les Solutions de connectivité optique et Bill Cune, VP de la stratégie et Business Development lancent le Corning une plate-forme sans fil à CTIA13.

Plate-forme sans fil

ONE™ de Corning sans fil plate-forme
La TIA (Telecom Industry Association) interroge Bill Cune, vice-président de la stratégie et du développement commercial chez Corning lors de l'événement de lancement de la plate-forme ONE sans fil.

Plate-forme Corning One sans fil

ONE™ de Corning sans fil plate-forme et l’évolution du réseau optique
La Telecom Industry Association TIA interviewe Mike O'Day, VP des réseaux sans fil de Telecommunications Business Unit de Corning sur la premier tout-optique convergent d’immeuble solution sans fil conçue pour offrir davantage de bande passante, services et applications sur une infrastructure fibre unique.

Interview sur les réseaux sans fil

RCR Interview sans fil
Mike O'Day, vice-président des réseaux sans fil de Corning, parle de la toute nouvelle plate-forme sans fil One de Corning, qui intègre la technologie « fiber to the edge » pour accroître la bande passante sans fil.

expert en systèmes d'antennes distribuées
expert en systèmes d'antennes distribuées

Pour savoir si le Corning une plate-forme sans fil est bon pour vous, communiquez avec l’un de nos experts en sans fil.