Le remaniement du design de distribution du câblage électrique effectué par les services d'ingénierie d'Anixter a permis à une entreprise de construction d'économiser 2 millions $

Les services d'ingénierie d'Anixter ont permis à un client d'économiser 2 millions $

Client

Entreprise de construction pour une usine de raffinerie de gaz et de pétrole

Le défi

La conception de la distribution des câblages électriques n’était pas rentable

Solution

L’équipe des services d'ingénierie d'Anixter a utilisé le logiciel ETAP® pour redessiner le système de câblage électrique

Résultats

  • Cela a permis à un client d'économiser 2 millions $
  • Temps d’installation réduit de deux tiers
  • Système de distribution électrique plus fiable

Analyse de la conception de la distribution d’énergie pour améliorer le rapport coût-efficacité

Une entreprise de construction à Calgary s’apprêtait à se procurer des câbles pour la distribution d'énergie dans le cadre de deux projets - 50 MVA et 66 MVA - effectués au sein d'une usine de raffinerie de gaz et de pétrole C’est alors que l'équipe d'ingénierie d'Anixter a entendu parlé du projet de l’entrepreneur et a vu place à l'amélioration. Le modèle de distribution d'énergie actuel du client pour l'usine de raffinerie de gaz et de pétrole a été créé par la CAC et nécessitait 27 câbles monoconducteurs, 25 kV, 750 kcmil et 1000 kcmil, avec 2 x 27 épissures. L’équipe d’ingénieurs savait qu’elle pouvait réduire le nombre de câbles et de terminaisons tout en diminuant le temps d’installation ainsi que le coût.

Ingénierie à valeur ajoutée, un système de distribution d'énergie amélioré

  • Création d'un modèle de câblage d’alimentation à valeur ajoutée
  • A effectué tous les calculs de tirage de câble
  • Réalisation d'une visite de site et inspection de l’assemblage de l'équipement d'installation avant l'expédition de câble afin d’assurer que celui-ci sera prêt pour l'installation dès son arrivée.
  • Travail sur place avec le client pour fournir une formation sur les terminaisons et l'installation, répondre à toutes questions et superviser l’installation

L’équipe d’ingénierie d'Anixter a utilisé un logiciel d’ingénierie électrique ETAP® qui calcule le courant admissible souterrain et effectue entre autres, une analyse de température afin de proposer un nouveau modèle de câblage électrique. Le nouveau modèle a permis de passer de 27 câbles monoconducteurs à sept câbles à plusieurs conducteurs de 25 kV, 750 kcmil et 1000 kcmil, sans aucune terminaison. Alors que l’ancien modèle nécessitait que les câbles soient enterrés dans deux tranchées séparées, chacune de 12,5 et 10 pieds de largeur, 3 pieds de profondeur et 5 000 pieds de longueur, le modèle à valeur ajoutée d'Anixter ne nécessite qu’une seule tranchée avec les dimensions suivantes : 4 pieds de largeur par 3 pieds de profondeur.

De telles erreurs de calcul à coût élevé se produisent souvent simplement parce que le modèle plus rentable n'est pas connu. Pour réduire les coûts liés aux câbles, les modèles utilisent parfois des plus grandes tranchées ainsi que des câbles monoconducteurs. Toutefois, le coût lié à creuser des tranchées dans un projet comme celui-ci peut souvent dépasser le coût associé aux câbles. Dans le cadre de l’expertise technique d'Anixter, l’équipe d’ingénierie d'Anixter utilise les tout derniers logiciels et se maintient à jour avec les normes et les codes locaux afin d'offrir le modèle le plus rentable. Elle a calculé que son modèle de câblage électrique permettrait au client d’économiser 2 millions de dollars sur l’installation, les tranchées, les câbles et les terminaisons.

Cela permet au client d'économiser du temps et de l’argent

Le client était très satisfait des résultats du projet et des économies de temps et d'argent fournis par l’équipe d’ingénierie d'Anixter.

  • Temps d’installation et coûts réduits de plus de 65 %
  • A permis d'économiser 23 % sur les câbles
  • Système plus fiable qui réduit les frais d’entretien futurs
  • Le client est revenu consulter Anixter pour un autre projet de système à 69 kV