Toyota ouvre un nouveau Campus de l’entreprise avec l’aide de Anixter

Toyota ouvre un nouveau Campus de l’entreprise avec l’aide de Anixter

Résumé

Le défi

Combiner plusieurs emplacements nord-américains dans un campus unique de l’entreprise


Solution

  • Centre de données

- -Flexibilité du réseau assuré

- -Puissance optimisé

- -Amélioration de l’efficacité thermique IPC

  • Géré les risques avec surveillance par caméras IP du périmètre, données et salle de réception  
  • Équipé de campus avec professionnel A / V, sans fil, des solutions DAS et télécom  
  • Développé de solides relations avec toutes les parties concernées pour s’assurer que les objectifs de chaque groupe ont été respectées

Résultats

  • Effectue une transition en douceur, fournissant les données nécessaires pour poursuivre le travail comme d’habitude des membres de l’équipe  
  • PlayBook créé par Anixter permet la réalisation clés en main pour un système identique à d’autres endroits  
  • Échéanciers de projet ont été atteints grâce à des processus logistiques de Anixter  
  • Une bande passante accrue depuis le centre de données sécurisé, évolutif et fiable est capable de supporter le campus combiné

Création d’un environnement de travail qui fonctionne pour tout le monde

Il n’est pas un mince exploit lorsqu’une société mondiale prévoit de regrouper certaines de ses filiales aux États-Unis en un campus central, partagé. Alors quand l’un des plus grands constructeurs d’automobiles du monde, Toyota, a voulu ouvrir un nouveau siège social nord-américain à Plano, au Texas, la liste des choses à faire a été longue.

Un des objectifs du nouveau campus devait fournir un espace de travail ouverte, collaborative et efficace pour quatre différentes filiales. En outre, le passage au Texas met également la société plus près à sa fabrication base aux États-Unis

Le nouveau 2 millions pi2 entreprise campus devait être capable d’accueillir 4 000 membres de l’équipe nord-américaine du client dans divers rôles et, par conséquent, nécessaire un sûr et fiable du datacenter que pourrait suivre l’augmentation de la demande.  

Penser globalement, travaillant localement

Anixter travaille avec Toyota sur leur côté de fabrication depuis les 15 dernières années et connaît leurs systèmes et de la culture d’entreprise, qui a pris la décision de sélectionner Anixter pour aide au déménagement plus facile. Première étape de Anixter devait travailler avec Toyota division manufacturière--qui serait responsable de tous les périphériques réseau sur le nouveau campus--pour concevoir le nouveau centre de données. Cela comprenait la construction d’une interface personnalisée qui pourrait intégrer des données de Toyota au sein de la nouvelle infrastructure.

Gestion des risques est essentielle dans un centre de données, étape suivante de Anixter devait équiper le campus avec un système de surveillance complet qui inclus des caméras IP dans le datacenter, aire d’accueil et sur le pourtour. En outre, Anixter fourni professionnel A / V, sans fil, les systèmes DAS et Télécom à travers le campus.

Des normes cohérentes sont une priorité élevée pour Toyota, donc ailleurs Anixter mis sur pied un playbook qui le rendent facile à mettre en place le même système dans tous les domaines chez le client. Présence mondiale de Anixter signifie qu’elle peut offrir le même service et le niveau d’expertise, quel que soit l’emplacement.

Bien que la pensée à l’échelle mondiale est essentielle pour Toyota, travaillant localement a été clé pour la réussite du projet à Plano. Car Anixter est situé là où sont ses clients, il a été en mesure d’avoir une équipe dédiée sur place pour superviser le projet et de maintenir un dialogue ouvert. Cette équipe Anixter spécialement sélectionnée ont soutenu le projet à tous les niveaux en collaborant avec les partenaires et l’utilisateur final pour s’assurer que les objectifs de chaque groupe et exigences ont été prises en compte.

Utilisant des transporteurs du partenaire local de Anixter, Anixter a pu faire des expéditions standards depuis ses installations de distribution locale au chantier dans les deux heures. Le projet est resté le calendrier grâce aux exigences de livraison feed-the-job et juste-à-temps, qui ont été suivies par l’intérieur une équipe commerciale à avec précision stade et le calendrier des livraisons en conjonction avec les calendriers de construction et les échéanciers de l’entrepreneur.

Accroître l’efficacité

Chaîne d’approvisionnement de Anixter services construction simplifiée du data center en assurant un degré élevé d’exactitude et de la disponibilité du stock que dont ils avaient besoin, et au moment où ils en avaient besoin. Le nouveau campus, ouvert en 2017, va maximiser l’efficacité de membre de l’équipe et permettent à Toyota diverses divisions de travailler en harmonie.  

Cliquez ici pour télécharger cette étude de cas.