Fascicule de migration de la vidéo vers IP

Transcription de la migration vers la Vidéo IP

Comme le monde de la sécurité physique continue à évoluer, les utilisateurs finaux doivent faire face au défi de la migration de leurs technologies analogiques vers les plate-formes vidéo réseau. Les utilisateurs doivent généralement affronter trois réalités lors les déploiements patrimoniaux existants de sécurité physique :

1. Systèmes disparates
2. Limites d’interopérabilité
3. Migration


Les systèmes disparates apparaissent généralement dans le temps avec l’expansion des systèmes, leur défaillance ou leur mise hors service entraînant la nécessité d’un remplacement. Très souvent, le nouveau matériel installé ne s’interface pas avec l’équipement déjà en place. Ce problème peut apparaître quand de nouveaux appareils sont sélectionnés dans la gamme de nouveaux fabricants ou dans de nombreux cas, quand le fournisseur actuel a lancé une nouvelle plate-forme sans rétrocompatibilité avec la plate-forme existante, ce qui d’une part crée des systèmes multiples qu’il faut gérer conjointement et, d’autre part, réduit l’efficacité générale de l’installation et de l’opérateur. Il en résulte une réponse réactive plutôt que proactive aux événements et une augmentation des coûts de maintenance.


De nombreuses méthodes d’intégration ont été développées au cours des années.Par le passé, les sous-systèmes historiques d’information étaient interconnectés par liaison filaire à l’aide de connexions IO permettant une interopérabilité très basique. Nous avons également vu des intégrations exclusives au fabricant, dans lesquelles un seul fabricant fournit différents sous-systèmes de sécurité intégrés à son propre protocole de communication.


Des milliers de produits sont aujourd’hui disponibles sur le marché, ce qui complexifie sérieusement le choix, pour les utilisateurs finaux, des produits appropriés permettant de développer la stratégie de migration de leurs applications. À mesure que le nombre de produits disponibles sur le marché augmente, nous constatons également un accroissement de la complexité technologique, rendant difficile l’élaboration d’une stratégie organisationnelle valide à long terme. Derrière ce changement, l’évolution majeure est la convergence IP et les avantages que les réseaux convergés offrent au secteur de la sécurité physique.


Avantage des réseaux convergés

  • Économies de coût
  • Réduction des coûts en capital
  • Amélioration du centrage sur le client


La convergence IP élimine le besoin d’entretenir des réseaux séparés. Cet avantage réduit les coûts de capital, de maintenance et d’équipement et renforce le centrage client. Les solutions réseau vidéo contraignent le fabricant à fournir ce que les clients veulent et ce dont ils ont besoin, quand ils le veulent et en ont besoin, ce qui est le résultat des architectures ouvertes. Les solutions intégrées sont devenues plus flexibles avec des intégrations multi-fabricants qui augmentent les potentialités. Cependant, certains défis de convergence IP doivent être traités pour garantir le succès de la migration vers les plate-formes vidéo réseau.


Un des challenges est la réalisation de la migration vers IP tout en maintenant les systèmes patrimoniaux et en soutenant la fiabilité, la fonctionnalité et la qualité pour les parties prenantes pendant le processus. Un autre défi est le maintien de l’investissement en capital des systèmes patrimoniaux existants, la plupart des utilisateurs finaux n'étant pas en situation de pouvoir les mettre au rebut. L’objectif de l’établissement d'un schéma de migration est de planifier la transition du système analogique patrimonial au réseau vidéo de sorte que l’avantage intégral de l’IP puisse être reconnu à l’avenir, tout en protégeant les investissements précédents en matériel et en infrastructure analogiques.


Ce résultat peut être obtenu en appairant les technologies de façon à établir la meilleure stratégie de migration. Il est possible d’affiner ces technologies afin de maximiser le potentiel de l’investissement actuel tout en définissant un chemin d’adoption des futures technologies pour les systèmes. Lors de l’élaboration d’un schéma de migration vidéo réseau, il est important d’évaluer l’état actuel de la plate-forme de vidéosurveillance existante. Ce processus doit comprendre des objectifs clairement définis, une analyse approfondie de l’architecture existante et des exigences de performance et de politique.


Le but est d’élaborer une stratégie organisationnelle à long terme qui complète l’architecture patrimoniale existante et crée un continuum technologique compatible avec les technologies futures.


L’approche la plus économique consiste à intégrer des solutions vidéo réseau dans les plate-formes analogiques existantes, créant ainsi un environnement technologique hybride pour le court terme, avec l’objectif à long terme de remplacer l’infrastructure existante par des solutions réseau vidéo.

Voici ci-dessous les différentes technologies clés à prendre en compte :


Infrastructure : Utilisez le système analogique sur un câblage UTP pour construire une infrastructure réseau compatible vidéo réseau dans le futur, ou le système IP sur un câble coaxial pour élever les capacités offertes par les caméras réseau en utilisant une infrastructure de câblage à câble coaxial.


Solutions d’enregistrement et de gestion : Une grande diversité de Solutions est disponible, depuis les enregistreurs hybrides aux applications vidéo réseau et aux logiciels de gestion vidéo qui correspondent aux objectifs à court et long termes.


Codeurs vidéo : Effectuez la migration des caméras analogiques fonctionnelles existantes vers le réseau avec des applications réseau vidéo ou des solutions de logiciel de gestion vidéo.


Ces technologies facilitent le démarrage de la migration vers la vidéo réseau, mais l’avantage réel de celle-ci est la possibilité de s’élever aux normes futures édictées par des organisations telles que l'ONVIF, qui travaille à l’interopérabilité entre les produits de sécurité physique du base IP quel qu’en soit le fabricant.

Document associé


<hr>


Tech-Brief-Logo-294x34