TECHbrief tests d'isolation

Les ingénieurs d'Anixter offrent un aperçu des problèmes courants lors des tests.

Les tests de résistance d'isolation à basse tension (IR), plus couramment nommés tests de Megger®, sont particulièrement utiles pour détecter les courts-circuits dans les câbles basse tension (2 kV et moins). 

Les mesures obtenues des tests IR sur des câbles sans gaine métallique non blindés dépendent de l'environnement car c'est lui qui détermine les caractéristiques du circuit de retour. Les mesures de faible résistance peuvent être dues à différents problèmes, dont plusieurs sont traités dans ce document. Contrôlez l'absence de ces problèmes si les tests de Megger fournissent des résultats aberrants.

Rappels
  • Sécurité : Respectez attentivement les instructions du fournisseur. Prenez connaissance de l'équipement et tenez-vous à l'écart des câbles alimentés. Assurez-vous que les blindages sont raccordés à la terre et souvenez-vous que les conducteurs isolés sont des condensateurs chargés. 
  • Tensions : Comme les tensions varient, consultez les directives des fabricants.
  • Enregistrements : Conservez des enregistrements détaillés et fournissez-en des copies au propriétaire.
Testeur d'isolation Megger
Comprendre les résultats aberrants

Plage de températures pour les tests : Les températures élevées réduisent la résistance d'isolation, ce qui donne une impression de résultat en défaut. Des valeurs de résistance basses mais cohérentes indiquent souvent un problème d'environnement. Contrôlez le facteur de correction de la température avant de finaliser les résultats.

L'extrémité lointaine/proche n'est pas propre : La saleté, l'humidité et le lubrifiant de traction peuvent être conducteurs, ce qui permet à l'électricité de passer sur la surface de l'isolation et entraîne des valeurs basses. Nettoyez les extrémités et refaites le test.

Forte humidité et pluie : L'humidité peut accroître la conductivité et réduire la résistance. Séparer ou mettre en éventail les fils, les sécher et les nettoyer peut accroître la résistance et améliorer les valeurs obtenues.

Conducteurs mal coupés ou mauvaise séparation de l'extrémité lointaine : Une contamination transversale des particules de cuivre peut résulter de conducteurs mal coupés, mal mis en éventail ou séparés, ou d'une extrémité de câble couverte. Découvrir l'extrémité, couper les conducteurs à des longueurs différentes et les mettre en éventail en les écartant de 15 cm (6 pouces) améliorera les résultats.

Étalonnage des équipements de test : Si les résultats sont douteux, faites étalonner les équipements d'essai par une entreprise d'étalonnage agréée. Refaire le test avec des unités différentes et comparer les valeurs indiquera parfois si l'équipement est en cause.

Câble endommagé : Si les conditions d'installation sont difficiles, il est possible que le câble ait été endommagé pendant l'installation. Inspectez le câble, surtout l'extrémité de traction de la longueur de câble. Si l'endommagement est mineur, coupez la partie endommagée et refaites le test.

Grande longueur de câble : Les grandes longueurs de câble ont une résistance inférieure car la surface conductrice est étendue. Le testeur déduit la résistance d'isolation de la mesure des fuites de l'isolation. Les grandes longueurs de câble entraîneront des valeurs de résistance d'isolation inférieures.

Deux conducteurs ont constamment des valeurs inférieures : Comme les conducteurs adjacents au conducteur de mise à la terre n'ont qu'une couche d'isolation, ces conducteurs auront une résistance d'isolation moindre et les valeurs Megger seront inférieures.

Une couleur donne constamment des valeurs inférieures aux autres : Si une couleur donne des valeurs inférieures aux autres, cela peut parfois être dû au composé coloré utilisé par le fabricant. Il n'est pas inhabituel qu'une couleur spécifique ait une composition chimique qui entraîne une résistance inférieure.

Les valeurs mesurées entre la terre et le conduit sont moins élevées que prévu : Effectuer un test de Megger sur les matériaux de gaine est généralement déconseillé. Toutefois, si la résistance est inférieure à un mégohm par 300 m (1000 pieds), il est probable que la gaine ait été endommagée pendant l'installation et que le conducteur de mise à la terre court-circuite le conduit.

Protection mal branchée : Lors de la mesure de la résistance d'isolation, utilisez une protection pour empêcher les fuites vers la terre. Cela stabilise la charge dans les conducteurs. Lors des tests de fuite vers la terre, utilisez la protection pour empêcher la fuite de courant vers les conducteurs adjacents.




callout-40x37

Avant de déposer un produit installé, contactez-nous ici ou appelez le 1.877.ANIXTER. Votre représentant Anixter local pourra se renseigner auprès de nos ingénieurs et fournisseurs pour répondre aux questions relatives à votre installation.

Tech-Brief-Logo-294x34