Wire Wisdom Types de fils conducteurs

Comparez les types de fils et de câbles conducteurs grâce à nos diagrammes clairs et nos explications simples.

Conducteur à brins concentriques

Un conducteur à brins concentriques se compose d'un fil central entouré d'une ou plusieurs couches de brins disposés en hélice. Après la première couche, chaque couche suivante dispose de six brins de plus que celle qui précède. Sauf dans le cas d'un toronnage compact, chaque couche est généralement appliquée dans le sens opposé à celle qui précède.

 

 

Conducteur toronné en faisceau

Le terme toronnage en faisceau s'applique à un ensemble de brins enroulés les uns autour des autres dans la même direction, sans tenir compte de l'arrangement géométrique.

 

 

 

Conducteur à torons.

Un toron est un conducteur à brins concentriques dont chaque brin constitutif est lui-même toronné. Ce type de conducteur se définit par le nombre de groupes assemblés pour former le toron, ainsi que le nombre de fils constituant chaque groupe.

Conducteur secteur.

Un conducteur secteur est un conducteur à brins dont la section croisée a approximativement la forme d'un secteur circulaire. Un câble isolé multiconducteur avec des conducteurs secteurs a un diamètre plus petit par rapport à un câble équivalent avec des conducteurs ronds.

 

 

Conducteur à segments.

Un conducteur à segments est un conducteur à brins ronds, qui se compose de trois ou quatre secteurs légèrement isolés les uns des autres. Cet assemblage a l'avantage d'une résistance CA plus faible en raison de la zone de surface accrue et de l'effet de peau.

Conducteur annulaire.

Un conducteur annulaire est un conducteur dont les brins sont organisés autour d'une âme adaptée. L'âme est généralement constituée entièrement ou principalement de matériaux non-conducteurs. Cet assemblage a l'avantage d'une résistance CA plus faible pour une section transversale donnée de matériau conducteur en raison de l'effet de peau.

Conducteurs à toronnage compact.

Un conducteur à toronnage compact est un conducteur rond ou à secteurs dont toutes les couches sont organisées dans la même direction et enroulées selon une forme prédéterminée idéale. Le conducteur ainsi formé a une surface lisse et ne contient quasiment aucun interstice ni espace d'air. On obtient ainsi un diamètre plus petit.

Conducteurs à toronnage comprimé

Les conducteurs à toronnage comprimé sont de taille intermédiaire, entre les conducteurs concentriques standards et les conducteurs compacts. Le graphique ci-dessous permet de les comparer :

Dans un conducteur concentrique, chaque brin individuel est rond et laisse un espace significatif entre les fils. Dans un conducteur comprimé, le conducteur a été placé dans un moule qui a « expulsé » une partie de cet espace interstitiel. Dans un conducteur compact, tous les brins sont préformés avec une forme trapézoïdale avant d'être toronnés ensemble pour former le conducteur. Ceci a pour effet de réduire encore l'espace entre les brins. Le conducteur compact est par conséquent celui dont le diamètre est le plus petit (après un conducteur solide, bien sûr).



Logo Wire Wisdom
Voir aussi :