La prochaine évolution de la compression vidéo

Vidéo Knowledge Drop décrivant le H.265

Dans cette vidéo Knowledge Drop, Matt Powers, Vice-Président du Marketing technologique mondial chez Anixter, évoque la prochaine évolution de la compression vidéo avec H.265.







Connectez-vous à Matt sur

Transcription de H.265 - La prochaine évolution de la compression vidéo

Je suis Matt Powers, Vice-Président du Marketing technologique mondial chez Anixter.


Je voudrais évoquer ici avec vous la prochaine évolution de la compression vidéo, du High Efficiency Video Coding ou H.265 destiné à être la nouvelle évolution de la compression vidéo après l'Advanced Video Coding ou H.264.


Nous le savons, le streaming vidéo représente de loin l'une des formes les plus perturbatrices de données sur un réseau, et il s'agit dans la plupart des cas de données essentielles à une mission, qui ne peuvent tolérer la moindre latence de réseau, la moindre gigue, ou quelconque autre facteur susceptible d'affecter la transmission sur le réseau. C'est pour en tenir compte que les responsables informatiques et de sécurité physique se sont engagés dans la conception et le développement de réseaux compatibles avec des applications streaming vidéo.


Avec les années, le H.264 est devenu la norme de compression dominante, accueillie à bras ouverts par le secteur de la vidéosurveillance. Aujourd'hui, le H.264 représente plus de 80 pour cent de la vidéo sur le réseau. Le H.264 a permis une gestion efficace du streaming vidéo sur le réseau informatique local. Grâce au H.264, nous avons vu les résolutions s'améliorer jusqu'à 720p et 1080p alors qu'il n'y a que quelques années, la résolution VGA s'imposait. Le H.264 a également permis au marketing de passer aux caméras IP avec toutes les réductions de stockage et de bande passante qu'elles permettent.


Et pourtant, il nous reste à relever de nombreux défis dans le domaine de la vidéosurveillance, dans la mesure où la résolution continue à s'améliorer avec des caméras à mégapixels haute résolution, des caméras panoramiques, et les récentes caméras 4K. Nous devons également toujours relever le défi de la vidéo à distance sur des réseaux étendus, et d'un streaming vidéo efficace sur les dispositifs mobiles. Une autre tendance émergente pourrait bénéficier du H.265, ce sont les applications vidéo hébergées.


Et comme pour toute nouvelle technologie, le problème de leur adoption se posera de plus en plus en marketing. Les fabricants de plates-formes de gestion et d'enregistrement vidéo devront par exemple faire d'importants investissements pour mettre en place une interface avec des caméras IP H.265. Par ailleurs, les exigences de traitement du H.265 nécessiteront l'achat de nouvelles caméras IP dans la mesure où les celles existantes ne seront plus compatibles avec les micrologiciels.


Les fabricants de caméras IP compatibles H.265 commencent tout juste à sortir des produits, certains affirmant avoir une réduction de 40 pour cent ou plus de débit binaire pour la même qualité visuelle que le H.264. Pour l'instant, on délibère toujours sur les effets généraux que le H.265 aura sur le secteur de la vidéosurveillance, mais depuis les années 2014 et 2015, le H.265 occupe décidément toutes les conversations.


Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Anixter local.


Voir aussi :