Est-ce que votre Infrastructure est prête pour 5G sans fil ?

Clay Kobernick, gestionnaire des relations avec les fournisseurs chez Anixter, examine l’état du sans fil 5G et pourquoi votre bâtiment doit être prête pour le 5G.

Pour plus d’informations sur ce sujet, lire notre TECHbrief sur le sans fil 5 G.

 

Transcription  : votre infrastructure est-elle prête pour le sans fil 5G?

Bonjour, je m'appelle Clay Kobernick.

Vous vous souvenez quand la 4G est devenu le nouveau standard pour la communication mobile ? Presque 10 ans plus tard, de nombreux réseaux viennent tout juste d’atteindre des vitesses de connexion requises par la norme 4G.

Étant donné le temps qu'il a fallu pour atteindre le vrai 4G, il peut sembler prématuré de penser à construire un réseau prêt pour le 5G. Mais voici pourquoi vous le devriez  :

La 5G est décrite comme révolutionnaire pour la société. On s’attend à soutenir l’Internet des objets, avec de nombreuses applications potentielles dans les secteurs commerciaaux et industriels. Par exemple, dans un bâtiment intelligent, la 5G a le potentiel d'activer la collecte de données et de connectivité. Au sein d’un hôpital intelligent, la 5G pourrait servir à surveiller des patients et fournir une rétroaction instantanée au personnel. Les usines avec la 5G pourraient soutenir une automatisation des processus en temps réel et communication entre les machines.

Les organismes de normalisation des télécommunications discutent encore des détails de la norme de 5G, mais on s'attend à ce qu'il permette des vitesses plus rapides et une latence plus faible. Le déploiement probable ne commencera pas avant 2020, avec un déploiement de masse commençant en 2022 au plus tôt.

Actuellement, la 4G utilise la macro en plein air avec des antennes DAS dans tout le bâtiment. La 5G aura la capacité de fonctionner à une fréquence beaucoup plus élevée que la 4G, alors il faudra plus d'antennes pour atteindre la même couverture que la 5G.

Du côté des services filaires, un réseau de fibres optiques sera nécessaire pour atteindre les véritables vitesses de la 5G. Si voulez mettre les bases d’un bâtiment intelligent, investir maintenant dans l’infrastructure pour soutenir la 5G vous permettra d’économiser les coûts et les tracas de mise à niveau en quelques années. Avec l’Internet des objets en pleine expansion, la 5G sera nécessaire pour tout bâtiment ou installation moderne.

Pour en savoir davantage sur ce sujet, lisez notre TECHbrief ou parlez-en à votre représentant local de Anixter. Vous pouvez également visiter anixter.com/wireless pour en savoir plus sur nos solutions sans fil.

Sociétés liées