Toyota ouvre un nouveau campus d’entreprise avec l’aide d'Anixter
Résumé
Le défi
Combiner plusieurs emplacements nord-américains dans un campus d'entreprise unique
Solution
- Centre de données
- Flexibilité du réseau garantie
- Puissance optimisée
- Amélioration de l’efficacité thermique avec CPI
- Risque géré avec surveillance par caméra IP du périmètre, de la réception et de la salle des données
- Campus équipé avec solutions audio/vidéo, sans fil, DAS et de télécommunication professionnelles
- Solides relations établies avec toutes les parties concernées pour s’assurer que les objectifs de chaque groupe ont été respectés
Résultats
- Transition en douceur effectuée, fournissant ainsi les données nécessaires pour poursuivre le travail habituel des membres de l’équipe
- Règles créées par Anixter pour permettre une mise en œuvre clés en main d'un système semblable dans d'autres emplacements.
- Les échéanciers de projet ont été respectés grâce au processus logistique d'Anixter
- La bande passante accrue du centre de données sécurisé, évolutif et fiable est capable de prendre en charge le campus combiné
Création d’un environnement de travail qui convient à tout le monde
Il n’est pas un mince exploit lorsqu’une société mondiale prévoit de regrouper certaines de ses filiales aux États-Unis en un campus central, partagé. Alors quand l’un des plus grands constructeurs d’automobiles du monde, Toyota, a voulu ouvrir un nouveau siège social nord-américain à Plano, au Texas, la liste des choses à faire a été longue.
Un des objectifs du nouveau campus était de fournir un espace de travail ouvert, collaboratif et efficace pour quatre filiales différentes. En outre, le déménagement au Texas a également permis à l'entreprise d'être plus proche de son assise manufacturière aux É.-U.
Le nouveau campus d'entreprise de 2 millions de pieds carrés devait être capable d’accueillir les 4 000 membres de l’équipe nord-américaine, aux divers rôles, du client. L'entreprise avait par conséquent besoin d'un centre de données sûr, fiable et pouvant répondre à la demande accrue.
Penser globalement, travailler localement
Anixter travaille avec Toyota sur leur côté de fabrication depuis les 15 dernières années et connaît leurs systèmes et de la culture d’entreprise, qui a pris la décision de sélectionner Anixter pour aide au déménagement plus facile. Première étape de Anixter devait travailler avec Toyota division manufacturière--qui serait responsable de tous les périphériques réseau sur le nouveau campus--pour concevoir le nouveau centre de données. Cela comprenait la construction d’une interface personnalisée qui pourrait intégrer des données de Toyota au sein de la nouvelle infrastructure.
Gestion des risques est essentielle dans un centre de données, étape suivante de Anixter devait équiper le campus avec un système de surveillance complet qui inclus des caméras IP dans le datacenter, aire d’accueil et sur le pourtour. En outre, Anixter a fourni des systèmes audio/vidéo, sans fil, DAS et de télécommunication sur tout le campus.
Des normes cohérentes sont une priorité élevée pour Toyota, donc ailleurs Anixter mis sur pied un playbook qui le rendent facile à mettre en place le même système dans tous les domaines chez le client. La présence mondiale d'Anixter signifie que l'entreprise peut offrir le même service et le même niveau d’expertise, et ce, peu importe l'emplacement.
Bien que penser à l’échelle mondiale est essentiel pour Toyota, travailler localement fut la clé de la réussite du projet à Plano. Anixter est située là où sont ses clients, c'est pourquoi l'entreprise a pu disposer, sur place, d'une équipe dédiée pour superviser le projet et rester ouvertement en contact. Cette équipe d'Anixter spécialement choisie a soutenu le projet à tous les niveaux en collaborant avec les partenaires et l’utilisateur final pour s’assurer que les objectifs et les exigences de chaque groupe ont été pris en compte.
Utilisant des transporteurs du partenaire local de Anixter, Anixter a pu faire des expéditions standards depuis ses installations de distribution locale au chantier dans les deux heures. Le projet est resté le calendrier grâce aux exigences de livraison feed-the-job et juste-à-temps, qui ont été suivies par l’intérieur une équipe commerciale à avec précision stade et le calendrier des livraisons en conjonction avec les calendriers de construction et les échéanciers de l’entrepreneur.
Accroître l’efficacité
Les services de la chaîne d’approvisionnement d'Anixter ont permis de simplifier la construction du centre de données en garantissant un niveau élevé de précision et de disponibilité du stock dont l'entreprise avait besoin, quels que soient le moment et l'emplacement. Le nouveau campus, ouvert en 2017, va maximiser l’efficacité des membres de l’équipe et permettre aux différentes divisions de Toyota de travailler en harmonie.