Anixter et ses partenaires collaborent pour aider le Centre national des oiseaux de proie de l'Irlande
Résumé
Client
Centre national des oiseaux de proie, Wicklow, Irlande
Le défi
Le Centre avait besoin d'un système de vidéosurveillance, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour accroître la visibilité des propriétaires et des visiteurs de l'installation.
Solution
Anixter, AXIS et Evolution se sont associés pour offrir bénévolement un système de vidéosurveillance.
Résultats
Les propriétaires ont maintenant une visibilité de 24 heures sur les oiseaux, leur permettant de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes dans le cadre de leur programme d'élevage, et aussi d'offrir aux visiteurs une expérience plus immersive.
Découvrir une noble cause
Le Centre national des oiseaux de proie est un centre éducatif en plein air, fondé par Tom Byrne et Carol Fitzpatrick. Le centre est situé sur le terrain de la magnifique maison Russborough à Wicklow, en Irlande, qui jouit d'un environnement naturel spectaculaire et offre un cadre idéal pour l'observation, l'élevage, la formation et le vol des oiseaux de proie envoûtants qui résident au centre. L'objectif central du centre est de s'assurer que chaque visiteur puisse vivre une expérience mémorable et partir avec un nouveau sentiment de respect pour ces chasseurs remarquables. Les visiteurs du centre peuvent demander une visite guidée personnelle et faire l'expérience de rencontres rapprochées avec diverses espèces d'aigles, d'éperviers, de faucons et de chouettes. Brendan McDonald, vice-président des ventes à Anixter, a visité le Centre national des oiseaux de proie en avril 2017, après avoir reçu l'expérience Hawk Walk Experience comme cadeau d'anniversaire de la part de sa femme. Au cours de la visite, Brendan a demandé si le Centre avait des caméras dans les volières. Il a estimé que l'installation de caméras pourrait non seulement aider à améliorer la sécurité de l'installation, mais aussi permettre au Centre d'atteindre ses objectifs et ambitions éducatifs. Tout en discutant avec Tom, il apprit qu'avoir des caméras dans les volières était souhaitable, mais que le centre n'avait pas suffisamment de fonds pour pouvoir les installer. Brendan quitta l'après-midi, déterminé à trouver un moyen afin qu'Anixter puisse soutenir le centre.
Création d'un partenariat pour effectuer le travail
Anixter, son partenaire-fournisseur, Axis Communications, et l'intégrateur local, Evolution (Electronic Security Systems) Ltd., étaient ravis de pouvoir contribuer à une cause aussi noble et ont accepté de concevoir et d'installer un système de sécurité dans toutes les volières sur une base bénévole, offrant ainsi une visibilité de 24 heures sur les oiseaux au personnel. « Être en mesure d'aider le centre est aligné avec les valeurs d'AXIS en tant qu'entreprise. » Nous pouvions voir le mérite dans ce qu'ils essayaient de faire et l'incidence que le Centre avait sur la Communauté, donc le fait de devoir nous impliquer dans ce projet était une évidence à nos yeux », a déclaré Peter Dempsey, gestionnaire principal du compte irlandais pour Axis. Au début, Tom était sceptique de l'offre parce que cela était trop beau pour être vrai. « Après avoir réalisé que c'était une véritable offre, j'ai été absolument terré par cette générosité », nota Tom. AXIS a fourni huit caméras et un enregistreur, tandis qu'Evolution a conçu, installé et testé le système, qui comprenait également des câbles PANDUIT de grade externe, des panneaux de brassage, ainsi qu'un support de câblage pour les câbles et moniteurs avec terminaisons afin que les visiteurs puissent visionner la diffusion vidéo. Au total, le projet a pris six mois. « Nous étions ravis de pouvoir participer à ce projet. C'est une expérience formidable que d'être en mesure d'utiliser vos compétences et vos connaissances pour permettre d'éduquer les enfants et d'enrichir la communauté tout en donnant à un organisme fantastique sans but lucratif », a déclaré Mark Corrigan, gestionnaire de pays en Irlande pour Evolution (evolutionsecurity.com).
Observer l’incidence sur la communauté
En plus d'assurer la sécurité du centre, le système de sécurité a permis de faciliter leurs ambitions éducatives et a contribué de manière significative à leur programme d'élevage. Le centre a récemment célébré la naissance de bébés faucons de race hybride, conçus par insémination artificielle. Il n'y a qu'une fenêtre de cinq heures au cours de laquelle l'insémination artificielle peut avoir lieu afin de féconder les oeufs avec succès. Les caméras installées par Anixter et leurs partenaires permettent à Tom de surveiller les oiseaux et d'effectuer le trajet d'une heure vers le centre si cette fenêtre d'opportunité se présente en dehors des heures de travail. Tom a récemment annoncé la reproduction réussie d’un faucon Lanier et prétend que les nouvelles caméras lui ont permis de garder un œil sur le bébé faucon pendant ses premiers jours critiques. Le jeune faucon est maintenant en formation et a été affectueusement nommé Alfie Anixter! Travailler avec Tom et son équipe s’est avéré être une expérience extrêmement enrichissante pour Anixter et ses partenaires. « Ce qui est formidable à propos de ce projet, c'est qu'il démontre de quelle manière les entreprises et les particuliers peuvent mettre leurs ressources en commun et travailler en collaboration pour faire une réelle différence dans nos communautés. Il y a tant d'organismes à but non lucratif qui pourraient bénéficier d'une aide locale, proactive et d'une participation communautaire », a déclaré Brendan. « Nous sommes tous impatients de voir Alfie grandir et développer ses compétences de chasse »
Pour en savoir plus sur nos solutions de sécurité.
De gauche à droite : Stephen Cullen (Anixter), Mark Corrigan, Brendan McDonald, Tom Byrne, Peter Dempsey, Kayden Dempsey (fils de Peter)