Articles éducatifs sur les dernières nouvelles, tendances et normes dans l’industrie des services publics.
L’introduction de la technologie de code à barres a révolutionné la chaîne d’approvisionnement de l’industrie. Autrefois considérée comme une étape inutile, le codage à barres du matériel s’est avéré un outil précieux de la réduction des coûts pour les services publics.
Les progrès en thermodynamique et biométrie permettent aux services publics de répondre et de même de dépasser les exigences de sécurité, d'abordabilité et d'efficacité.
Les préavis d’éventuelles pannes causées par la tempête deviennent plus facile à mesure que la technologie continue de s’améliorer et que les systèmes de modélisation météo de pointe deviennent meilleurs pour identifier les impacts sur le territoire et pour prédire le nombre de lieux en panne et les clients touchés.
Les arcs électriques constituent un danger constant pour les personnes travaillant autour d'appareillages de commutation électrique, de transformateurs, de centrales électriques et de jonctions utilitaires de nouvelle construction. Quels sont les dangers des arcs électriques et quel est le meilleur moyen de les éviter, en particulier lorsque vous travaillez près de poteaux électriques et de lignes électriques souterraines?
Le vent peut créer des conditions dangereuses pour les monteurs de lignes et les travailleurs au sol à proximité. Révisez ces mesures de sécurité pour assurer la sécurité de tous.
Nous sommes confrontés à une pénurie de talents dans les services publics. Vous l'avez probablement déjà entendu, ou même vécu. Mais est-ce vrai?
Ces différences de style de communication peuvent paraître insignifiantes, mais il peuvet avoir un impact surprenant sur la dynamique d’équipe.
Puisque les clients continuent de demander conseil en gestion de l’énergie à leurs fournisseurs de services, nous offrons aux prestataires de services publics des occasions pour renforcer ces relations de confiance et de développer leurs services générateurs de revenus.
Les diélectriques sont extrêmement importantes pour les ouvriers des services publics. Mais que savez-vous vraiment sur les diélectriques? Est-ce suffisant d'assurer la sécurité de vos travailleurs?
Dans tous les domaines de notre vie, nous pouvons observer à quel point notre monde est devenu interconnecté. Cela inclut nos infrastructures énergétiques. Cependant, cette interconnectivité peut également rendre le réseau plus vulnérable.
Les interruptions sont coûteuses pour toutes les entreprises. Pour les services publics, les conséquences peuvent être catastrophiques. Peu de fonctions commerciales sont plus importantes pour les services publics que les solutions de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO) afin de réduire les pannes et les interruptions de service.
Les produits innovants du réseau intelligent transportent l'industrie d'une ère d'adoption de réseaux intelligents à une ère de maturité des réseaux intelligents.
Les échelles sur les chantiers sont aussi courantes que les fourchettes et les cuillères dans une cuisine. Peu importe le chantier, les échelles sont un équipement standard, surtout dans le secteur des services publics. 4 000 travailleurs se blessent encore chaque année en raison d'une utilisation inadéquate des échelles, ce qui peut causer des blessures si graves que ceux-ci doivent s'absenter du travail ou pire.
Avec l’âge vient une expérience précieuse, mais cela peut aussi s’accompagner d’une perte de dextérité et d’autres changements physiques pouvant présenter un véritable danger en hauteur.
Les conditions hivernales représentent un grave danger. Gardez les monteurs de lignes en sécurité en leur rappelant de respecter ces simples précautions car ces derniers doivent travailler dans des conditions difficiles que le reste d'entre nous peut heureusement éviter.
Le montant du matériel lié à la sécurité que les services publics doivent gérer a augmenté rapidement ces dix dernières années. Plusieurs niveaux de protection sont nécessaires, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan numérique.
La décision de mettre à jour l’éclairage n’est pas simplement une question de coût. La question de la sécurité est également en jeu. Ceux qui s’apprêtent à se convertir au DEL devront peut-être faire un acte de foi et planifier une sécurité qui dépasse les normes actuellement en vigueur.
Comment les entreprises de services publics peuvent-elles répondre à la demande de nouveaux compteurs numériques avancés, de la manière la plus rentable et la plus efficace possible?
David Batz, directeur principal de la sécurité informatique et de la sécurité des infrastructures au Edison Electric Institute, explique comment le programme d’entraide peut aider les sociétés d'électricité dans le cas d’un incident informatique.
Le problème pour les services publics dans la mise en place des mesures de sécurité de haute technologie dans les parcs à ferraille est ironique : un manque de puissance. Par contre, les progrès dans les sources d’énergie alternatives rendent la chose possible.
Le recrutement de nouveaux talents à tous les niveaux de l'industrie des services publics va être critique dans les prochaines années pour que l’industrie prospère. Mais la donne a changé.
L’erreur humaine peut entraîner de gros problèmes en terme de distribution d’énergie. Des pannes de courant à grande échelle à des explosions de gaz, une erreur peut avoir des conséquences désastreuses. Alors, quel est le secret pour réduire l’erreur humaine?
Renforcement des mesures contre les inondations. Même les services publics qui ne se trouvent pas dans les régions côtières ou dans les zones à haut risque d'inondation devraient prendre cela au sérieux. L'dentification du point-zéro pour le renforcement des mesures contre les inondations est une sous-station qui peut vouloir signifier la réussite ou la défaite dans les efforts de réponse à un cas d'inondation d'un service public.
Les compteurs intelligents deviennent rapidement des balises d'efficacité et d'économies, non seulement pour les services publics, mais aussi bien pour les clients.
Avec l’avènement du réseau intelligent, les opérations des services publics semblent s’exécuter plus rapidement que jamais. Mais une question demeure : comment suivra la main d’œuvre?
Rien n’entrave les affaires comme une tempête hivernale. Cependant, avec une bonne planification, il est possible de se préparer aux tempêtes éventuelles.
Avec la transition vers les énergies renouvelables, le succès d’un fournisseur de services dépend désormais de son efficacité. Donc est-ce que les énergies renouvelables sont un allié ou un ennemi de l’industrie des services publics ?
Les solutions de kitting sont un élément clé d'une intervention en cas de tempête plus sécuritaire, plus rapide et plus cohérente, mais leur utilité s’étend bien au-delà des tempêtes.
Ce n’est un secret pour personne : le travail à l’extérieur dans de rudes conditions hivernales peut être dangereux. Dans cet article, nous explorons les dangers cachés du stress lié au froid.
Depuis l'avènement de l'électricité, les services publics ont dû se fier sur les clients pour que ceux-ci deviennent leurs yeux et leurs oreilles sur le terrain. Si vous intégrez le réseau intelligent, la survenance de ce type de frustration diminuera considérablement afin de soulager à la fois le service public et ses clients.
Les tempêtes printanières peuvent frapper avec peu de préavis. En fait, le délai de traitement des avertissements de tornade est en moyenne de 13 minutes seulement. Alors, comment les services publics devraient-ils se préparer à une tempête s'ils ne savent même pas que celle-ci se dirige vers eux?