Fiches techniques
Rapports condensés d'une page, couvrant les dernières avancées techniques et les dernières évolutions des normes.
Dans cet article et cette vidéo, découvrez les avantages des systèmes à petites cellules et la raison pour laquelle nous observons une augmentation des déploiements de systèmes intérieurs à petites cellules en attendant l’arrivée de la 5G.
Ce fascicule technique et cette vidéo expliquent les solutions matérielles et logicielles qui peuvent être utilisées ensemble pour vous assurer que vos périphériques finaux ne deviennent pas une vulnérabilité dans votre réseau.
Ce TECHbrief explore la nouvelle topologie de câblage approuvée par la TIA connue sous le nom de lien terminé par une prise modulaire (MPTL), où le câble horizontal peut maintenant être terminé à l'aide d'une prise modulaire plutôt que d'une prise de matériel.
Ce TECHbrief explore la place de la fibre multimode sur le marché alors que les centres de données d'entreprise passent du modèle traditionnel exploité par le propriétaire aux installations hors site infonuagiques et aux installations de colocation.
Votre guide sur la réglementation des produits de construction de l'Union européenne, qui vise à harmoniser les exigences mécaniques et la stabilité des produits utilisés dans la construction de bâtiments à travers l'Europe.
Bien que ces commandes d'éclairage visent à simplifier les opérations de construction et à minimiser la maintenance, avec autant d'options sur le marché, le processus de sélection peut s'avérer compliqué. Ce guide vous aidera à choisir.
Les appareils intelligents et le concept de la fabrication intelligente sont à l'origine d'un changement important dans l'industrie, mais nous ne faisons que gratter la surface. Découvrez pourquoi tant d'entreprises adoptent l'industrie 4.0.
Dans ce TECHbrief, nous explorons les différences entre HDBaseT, HDBaseT-IP et SDVoE pour vous aider à déterminer ce qui vous convient le plus pour votre installation audio/vidéo.
Dans ce TECHbrief, découvrez les différences entre les technologies Wi-Fi, Li-Fi, Bluetooth et ZigBee, leur fonctionnement et les applications qui leur conviennent.
Puisque les systèmes de sécurité ont migré vers Ethernet comme protocole de communication et que plusieurs interfaces ont été développées en lien avec d’autres systèmes, le système de sécurité peut maintenant être plus facilement utilisable avec un autre système.
Pour répondre aux besoins des nouveaux marchés IoT et IIOT, l'IEEE 802,3 a formé le groupe de travail 802,3cg, chargé d’élaborer une norme pour le support des dispositifs avec un câblage à paires torsadées de plus de 100 mètres.
Vous avez probablement beaucoup entendy jaser de 5G ces derniers temps. C’est parce que c’est la « prochaine grande étape » dans le mobile. Mais autre que la supposition que ce sera mieux que la 4G, qu'est-ce que vous en savez? Dans ce TECHbrief, nous allons couvrir les bases de la 5G et comment elle pourrait vous affecter.
BICSI récemment publié la ANSI/BICSI 007, une nouvelle norme fournissant des exigences et des recommandations pour la conception et la mise en œuvre de systèmes de câblage dans des bâtiments intelligents.
Afin d’avoir un réseau fiable, vous avez besoin d’un système de câblage structuré à haute performance qui peut supporter plusieurs applications, faire face à une bande passante accrue et minimiser les temps d’indisponibilité du réseau. Découvrez les défis et les solutions pour atteindre cet objectif.
ONVIF a récemment annoncé que la version finale de profil A et la version d'évaluation du profil T. Voici ce que cela signifie pour les intégrateurs de système.
Décider quels sont les composants que votre système A/V exige et veiller à ce qu’ils travaillent ensemble peut s’avérer difficile. Ce guide rend les choses plus faciles.
Avant de décider quelle technologie correspond à votre application, il existe quatre éléments à considérer : convenance, acceptabilité, vitesse et environnement.
La fibre optique peut offrir de nombreux avantages par rapport à d'autres moyens de transmission, comme les câbles en cuivre à pair torsadée et la technologie sans fil.
Découvrez à quel point il est complexe d'être fidèle aux normes avec la NFPA 72, qui exige l'utilisation d'un système d'antennes distribuées (DAS) de sécurité publique.
Les réseaux reliant les systèmes de contrôle industriel n'ont jamais été aussi importants, ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques. Nous présentons ici les étapes pour sécuriser ces systèmes.
Un système de câblage de communication qui a toujours été utilisé pour ne proposer que des services de données peut aujourd'hui être également utilisé pour offrir une alimentation à basse consommation.
Que ce soit les économies en énergie ou les analyses commerciales, il existe plusieurs raisons d'envisager l'éclairage connecté pour votre bâtiment commercial.
Les équipements en réseau, les logiciels et les données sont de plus en plus susceptibles aux brèches de sécurité. Alors que de nombreuses technologies opérationnelles (TO) utilisent les réseaux IT, les équipes IT et TO doivent s'associer pour évaluer les zones de risques jusqu'alors ignorées.
Lorsqu'il s'agit de choisir un système de distribution électrique pour votre centre de données, vous avez généralement deux options. Découvrez laquelle vous correspond.
Optimisez l'investissement que représente votre centre de données, réduisez les temps d'arrêt et améliorez son efficacité grâce à ces 5 conseils.
Découvrez les meilleures pratiques pour protéger votre équipement réseau contre les surtensions transitoires élevées.
Découvrez quels sont les défis à relever lors de la migration de systèmes vidéo d’analogique à IP et sur les avantages d’une stratégie définie.
Présentation des six sous-systèmes qui forment un système de câblage structuré dans le contexte des normes ANSI/TIA-568-C.0 et ANSI/TIA-568-C.1.
Examinez les avantages et les aspects financiers de l'utilisation du cuivre et de la fibre optique comme support de l'architecture de votre centre de données.
Le streaming vidéo est associé à des besoins en stockage spécifiques auxquels ne répondront pas les solutions traditionnelles de stockage de données. Découvrez 5 de ces besoins ici.
Les tendances et les technologies qui redéfinissent la vidéosurveillance, l’infrastructure et l’emploi de la vidéo par les organisations.
Alors que l’IEEE autorise l’utilisation de la Catégorie 6 dans les applications 10 gigabits, cette vidéo montre pourquoi il ne faut rien installer qui soit inférieur à la Catégorie 6A.
Observez le rendement énergétique du centre de données et découvrez les meilleures pratiques de gestion énergétique et thermique pour créer un centre de données plus écoresponsable.
Comparaison des caractéristiques clés des matériaux de gainage des fils et câbles à l’aide d’un tableau de références. Voir les résultats des tests d’Hypalon, Thermoset, Thermoplastic et PVC.
Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée, permettant la connexion d'équipements de télécommunications ou de transfert de données.
À mesure que la tendance à la consolidation des centres de données se développe, nous prenons en compte les aspects de conception de ces nouveaux centres de données haute densité.
Comparaison de l'utilisation de la bande passante du H.264 et du MJPEG sur les réseaux de sécurité et mise en évidence de l'impact de chaque technologie de compression sur les besoins de stockage. Lire la suite.
Découvrir les recommandations basées sur les normes et les essais de solutions de câblage de centre de données en cuivre ou en fibre. Choisir le câblage qui convient à votre centre de données
Répondre aux exigences qu’un système intégré de sécurité physique impose à votre réseau en plus de la construction, des communications et des systèmes de données. Découvrez comment faire grâce à ce fascicule technique.
Consultez et téléchargez cette rapide explication sur les exigences NEC pour les connecteurs de câbles pour chemin de câble ainsi que sur les types de câbles autorisés dans les lieux de classe 1.
Ce fascicule technique décrit comment profiter de l'infrastructure IT pour une sécurité renforcée et d'autres avantages, dont une réduction du coût total de propriété (TCO).
Afin de mettre les mises à jour en évidence, les changements des normes de fil photovoltaïque indiqués en UL 4703 sont présentés côte à côte à partir des éditions 2005 n° 1 et 2010 n° 4.
Les stratégies de centre de données plus écologiques et plus écoénergétiques telles que le refroidissement et l’optimisation sont passées en revue dans ce fascicule technique concis.
Nos ingénieurs font un tour d'horizon des problèmes rencontrés lors des tests d'isolation, notamment les câbles endommagés, les grandes longueurs de câble et l'étalonnage des équipements de test, pour accélérer les dépannages lors des tests.
Les caractéristiques et avantages des matériaux thermodurcis sont examinés afin de comprendre pourquoi les gaines thermodurcies sont le matériau d'isolation et de gainage préférentiel pour les fils et câbles.
Défini par la norme CEI 62439-3, le protocole de redondance parallèle (PRP) répond aux exigences de redondance avec basculement sans interruption sur les réseaux industriels.
Lisez ce nouveau TECHbrief pour comparer les applications, caractéristiques et avantages des commutateurs managés et non managés sur les réseaux Ethernet industriels.
Lisez ce nouveau TECHbrief pour comparer les applications, caractéristiques et avantages des commutateurs managés et non managés sur les réseaux Ethernet industriels.
Découvrez les avantages et les composants d'un système d'alimentation du contrôle d'accès par PoE.
Examinez les principales considérations vous permettant de choisir la bonne infrastructure de câblage de sécurité incluant les exigences en câblage, la rétrocompatibilité et le soutien de l'alimentation électrique par câble.
Aujourd'hui, toute personne disposant d'un cloneur de carte peut copier les données d'une carte de proximité sans contact de 125 KHz et en faire une copie parfaite. Ici, nous vous expliquons ce que vous pouvez faire pour empêcher cela.
Dans cet article et cette vidéo, découvrez pourquoi vous devrez peut-être remplacer vos microphones sans fil de 600 MHz et combien de temps vous avez pour le faire.
Découvrez pourquoi des approches de conception plus récentes seront nécessaires alors que les applications IoT et informatiques en nuage coexisteront au fur et à mesure que les organisations cherchent à tirer parti des avantages de chaque technologie au sein de leurs opérations informatiques.
Les compagnies de téléphone qui abandonnent les lignes en cuivre offrent aux intégrateurs une formidable possibilité d’être proactifs et de contacter leurs clients afin que ceux-ci remplacent leurs lignes téléphoniques par une solution cellulaire.
Pour créer une ville sûre et sécurisée, il faut se préparer à une grande variété de défis. Découvrez comment les villes intelligentes utilisent les routeurs LTE pour améliorer la sécurité.
IEEE 802,3bt augmente la puissance PoE maximale disponible en utilisant les quatre paires du câblage structuré. Consultez cet article et cette vidéo pour en savoir plus.
L'installation d'une caméra de vidéosurveillance IP professionnelle est généralement une tâche fastidieuse, mais avec le nouveau FLEXIDOME IP starlight 8000i de Bosch, la mise en service peut désormais être effectuée à distance en quelques minutes.
Le lancement de la 5G ouvre un monde de possibilités avec des vitesses plus rapides, de meilleures performances et un service plus fiable, mais les possibilités à venir dépendront fortement des données en temps réel, rendant une latence plus faible et une bande passante plus élevée plus critiques que jamais.
Par le passé, les installations audio utilisaient des systèmes analogiques, ce qui entraînait une multitude de problèmes dont la plupart ont été résolus par les systèmes audio modernes en réseau.
Découvrez le fonctionnement des appareils d'imagerie thermique ainsi que leurs avantages et leurs limites en matière d'identification des personnes présentant une température corporelle anormalement élevée.
De plus en plus de villes mettent en œuvre la ROC pour optimiser l'infrastructure et rationaliser les processus, en particulier avec la vidéosurveillance et les systèmes de sécurité physique.