Lorsqu’un système de sécurité offre beaucoup plus que tout simplement de la sécurité

Ligne TECHbrief

Alors que la technologie a progressé, la sécurité a évolué au-delà de la simple simple surveillance et de la dissuasion d'intrusion. Un système de sécurité peut maintenant être composé de plusieurs capteurs qui fournissent des données sur l’environnement. Par exemple, un interrupteur de position de porte est un capteur indiquant si une porte est ouverte ou fermée, un thermomètre est un capteur donnant des données sur la température et les capteurs de pression et de débit de l’eau fournissent des données relatives à vos systèmes de gicleurs d’eau.

Puisque les systèmes ont migré vers l’utilisation d’Ethernet comme protocole de communication et que des interfaces avec d’autres systèmes ont été mis au point, les données fournies par chaque système peuvent maintenant être facilement utilisables dans un autre système. La sécurité est un de ces systèmes ayant migré vers l’utilisation d’Ethernet et nous commençons tout juste à voir quelques-unes des possibilités que cela offre bien au-delà des besoins de sécurité.

Analitique vidéo  : RCI au-delà de la sécurité

Imaginez la séquence d’événements suivante  :

  1. Vous entrez dans le stationnement de votre entreprise. Chaque fois que vous présentez votre badge à une porte (contrôle d’accès) ou qu’un appareil photo identifie votre plaque d’immatriculation (vidéosurveillance avec analytique), le système vous identifie comme étant présent dans la propriété. 
  2. Vous entrez dans le bâtiment à votre point d’entrée habituel (contrôle d’accès). Si vous entrez à un point d’entrée inhabituel ou à un autre moment de la journée, le système reconnaît une anomalie et signale les données pour qu'elles soient observées par les parties concernées. La reconnaissance faciale vérifie qu'il s'agit de vous en utilisant les informations d’identification associées.
  3. Au moment de votre entrée, la température (CVC) et l’éclairage (immotique) ajustent votre espace de travail au niveau spécifié lorsque occupé. 
  4. Lorsque vous tentez de vous connecter à votre périphérique réseau (administration du réseau), il vérifie d’abord pour vérifier que vous êtes sur la propriété en créant une interface avec le système de contrôle d’accès. 
  5. Si vous quittez la propriété pour le déjeuner ou la fin de la journée, la reconnaissance faciale et le contrôle d'accès à l'entrée/la sortie du bâtiment remarquent que vous sortez et envoyent ces données à l’administration du réseau. Le système de sécurité logique est verrouillé pour votre compte réseau. La ventilation et l’éclairage s'ajustent le cas échéant.

Cette séquence peut avoir été possible dans le passé, mais elle aurait été faite par le biais de nombreuses entrées et sorties sur les divers systèmes. Maintenant que ces systèmes peuvent établir un lien via le protocole Ethernet, les liens de logiciels fournissent l’intelligence réseau qui permet d’automatiser les événements.

Un des défis à la création de ces liens est que chaque logiciel est constamment mis à jour et amélioré par le fabricant. Nous n’avons pas obtenu de la fenêtre unique pour que les utilisateurs finaux puissent voir tous les systèmes dans leur établissement en même temps. Ils doivent actuellement sauter d’un système à l’autre pour la corrélation des données. Au fur et à mesure que ce logiciel sera développé, de nombreuses normes devront être développées pour maintenir ces liens.

Les normes en immotique et encommunication sont en développement dans chaque sous-système. IEEE nous fourni 802,3 pour l'Ethernet filaire et 802,11 pour le sans fil. Chaque sous-système doit maintenant élaborer une interface standard pour un logiciel qui utilise ce protocole. Ce logiciel à simple vitrage devra communiquer avec l’interface que chaque sous-système fournit en standard. Par exemple, la vidéosurveillance utilise les profils de vidéo et de contrôle d’accès ONVIF afin d’offrir une interface, alors que l'éclairage, le système CVC, et d'autres systèmes offriront des systèmes qui utilisent une interface ouverte pour l’intégration de données à une seule plate-forme.

Au fur et à mesure que la nouvelle technologie continue à entrer sur le marché, vous pouvez vous attendre à voir encore plus de périphériques se joindre l’Internet des objets pour amener l'intelligence du bâtiment et l'immotique à un tout autre niveau.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les solutions de sécurité.