Comparaison des protocoles de communication sans fil

Ligne TECHbrief

Wi-Fi (en anglais)

Qu'est-ce que c'est?
Le Wi-Fi est une technologie basée sur la série de normes IEEE 802,11 qui utilise des fréquences radio pour déployer des réseaux locaux (LAN)
câblés sur Ethernet à des appareils compatibles Wi-Fi, permettant aux appareils de recevoir et d'envoyer des informations à partir d'Internet.

Quel est son fonctionnement?
Le Wi-Fi utilise le protocole Internet (IP) pour communiquer entre les périphériques finaux et le réseau local. Une connexion Wi-Fi est établie à l'aide d'un routeur sans fil connecté au réseau et permettant aux appareils d'accéder à Internet.

Vidéo  : Qu'est-ce que le Li-Fi?

Un inconvénient du Wi-Fi est qu'il peut être sujet à des interférences en fonction des radiofréquences de l'environnement dans lequel il fonctionne. Tout, depuis les autres signaux Wi-Fi jusqu'aux ondes radio émises par les fours à micro-ondes et les murs en ciment, peut interférer avec la transmission de vos données. C’est ici que les deux fréquences Wi-Fi, 2,4 GHz et 5 GHz, interviennent. Le Wi-Fi peut diffuser sur les deux fréquences, ce qui permet à son signal de couper tout le bruit et de transmettre un signal fort et rapide de votre routeur sans fil à votre appareil.

Pour quelles applications est-il le plus adapté?
Les applications de courrier électronique, web et vidéo LAN nécessitant des connexions réseau à débit de données supérieur (1 Mbps à 1 Gbps).

Li-Fi

Qu'est-ce que c'est?

Le Li-Fi est une forme de communication lumineuse visuelle qui utilise les ondes lumineuses des ampoules DEL pour la communication sans fil à haute vitesse. Il est utilisé pour échanger des données rapidement et en toute sécurité à un niveau de puissance beaucoup plus faible par rapport au Wi-Fi.

Quel est son fonctionnement?

Lorsqu'une source de courant continu est appliquée à une ampoule DEL, elle émet un flux constant de photons sous forme de lumière visible. Lorsque ce courant varie lentement, l'intensité de l'ampoule varie également. Puisque les ampoules sont des semiconducteurs, le courant et la sortie optique peuvent être modulés à des vitesses extrêmement élevées, détectés par un dispositif photodétecteur et reconvertis en courant électrique.

Le Li-Fi présente moins de problèmes d'interférence que la radiofréquence, ce qui le rend idéal pour les environnements denses où le Wi-Fi peut ne pas fonctionner correctement. Le Li-Fi ne peut pas traverser les matériaux solides, ce qui le rend plus sûr, mais signifie également qu'un réseau Li-Fi dans un bâtiment nécessiterait plusieurs ampoules, de sorte qu'un utilisateur mobile puisse bénéficier d'une couverture sans fil fluide entre la zone d'illumination de chaque ampoule DEL.

Pour quelles applications est-il le plus adapté?

Actuellement, le Li-Fi est encore loin d'être commercialisé à grande échelle, mais il possède un potentiel intéressant pour plusieurs applications liées à l'Internet des objets dans de nombreux secteurs, notamment l'aérospatiale, l'éducation, l'électronique grand public, la santé, la vente au détail, la sécurité et les transports.

Bluetooth

Qu'est-ce que c'est?

Une norme pour l'interconnexion sans fil à courte portée des téléphones mobiles, ordinateurs et autres appareils électroniques.

Quel est son fonctionnement?

Bluetooth envoie et reçoit des ondes radio dans une bande de 79 fréquences différentes (canaux) centrée sur 2,45 GHz, en marge de la radio, de la télévision et des cellulaires, et réservée aux appareils industriels, scientifiques et médicaux. Les émetteurs Bluetooth à courte portée ont une très faible consommation d'énergie et sont plus sécurisés que les réseaux sans fil fonctionnant sur de plus longues distances, comme le Wi-Fi.

Pour quelles applications est-il le plus adapté?

Bluetooth est un réseau mondial personnel de 2,4 GHz pour la communication sans fil à courte portée. Les transferts de fichiers de périphérique à périphérique, les identifiants mobiles, les haut-parleurs sans fil et les casques sans fil sont souvent activés par Bluetooth.

ZigBee

Qu'est-ce que c'est?

ZigBee est un protocole de réseau local (LAN) de 2,4 GHz. Il a été développé en tant que spécification basée sur l'IEEE 802.15.4 pour une suite de protocoles de communication de haut niveau utilisés pour créer des réseaux personnels avec de petites radios numériques à faible puissance.

Quel est son fonctionnement?

Les appareils ZigBee transmettent des données sur de longues distances en les faisant passer par un réseau maillé d'appareils intermédiaires pour atteindre des appareils plus éloignés. Les réseaux ZigBee ont un débit défini de 250 kbps et sont sécurisés par des clés de chiffrement symétriques de 128 bits.

Pour quelles applications est-il le plus adapté?

ZigBee est généralement utilisé dans les applications à faible débit de données qui nécessitent une évolutivité élevée, une longue durée de vie de la batterie et une mise en réseau sécurisée. Il est plus simple et moins coûteux que le Bluetooth ou le Wi-Fi et est couramment utilisé pour les applications d'automatisation domestiques, de bâtiment et industrielles, telles que l'éclairage et les thermostats contrôlés, les moniteurs d'énergie, les compteurs intelligents, la collecte de données d'appareils médicaux, les systèmes de gestion du trafic et d'autres applications nécessitant une puissance et une bande passante faibles.

Tableau comparatif des protocoles de communication