Innovations en matière de technologie en fibres optiques
La fibre optique peut offrir de nombreux avantages par rapport à d'autres moyens de transmission, comme les câbles en cuivre à pair torsadée et la technologie sans fil. Par exemple, puisque l'espace est toujours à la hauteur, les systèmes à fibre optique à haute densité peuvent être préférés pour maximiser les surfaces de valeur. La petite taille et le poids de la fibre nécessitent moins d'espace dans les voies de câblage, les planchers surélevés et les appareillages.
D'autres avantages de la fibre optique comprennent :
- Une plus grande bande passante et une transmission sans erreur sur des distances plus longues
- Des tests simples
- La résistance aux interférences EMI/RFI.
Vidéo : Innovations en matière de technologie en fibres optiques
Migration vers {[# 0]} et {[# 1]} Gigabit Ethernet
La transmission à double fibres (duplex) est une technologie d'infrastructure optique commune utilisée dans le centre de données et le câblage des infrastructures commerciaux inter entreprises. Les implémentations à double fibres peuvent utiliser des supports fibre optique multimode ou monomode. L'infrastructure multimode bénéficie de l'optique à moindre coût qui réduit le coût global du système, par rapport aux optiques monomodes plus coûteuses qui offrent un support significativement plus long (dans l'ordre des kilomètres). Dans de nombreux cas, la plus courte portée associée à la fibre optique multimode est suffisante pour supporter la vitesse supérieure des systèmes {[# 0]} Gigabit Ethernet et {[# 1]} Gigabit Ethernet. Cependant, une planification minutieuse est essentielle car ces systèmes utilisent une technologie optique parallèle avec de multiples brins de fibres pour envoyer et recevoir des données. Afin de comprendre la migration de la transmission à double fibres à la transmission multi-fibre optique parallèle, la figure {[# 0]} ci-dessous décrit les configurations optiques et de connecteurs dans chaque scénario.
Figure {[# 0]} - Configurations optiques et de fibres connecteurs
Câblage et infrastructure
En tant principaux avantages des solutions de fibre optique multimode, les coûts réduits du système ont fait de ce dernier un choix attractif pour les communications de données à grande vitesse, mais une simplification améliorée de l'infrastructure de câblage associée est un objectif permanent des comités de normes de l'industrie. En {[# 0]}, le comité de normalisation (LMSC) LAN/MAN de l'IEEE {[# 1]}. {[# 2]} publia l'IEEE {[# 3]}. {[# 4]} bm, la " Norme pour l'amendement Ethernet : Spécifications de couche physique et paramètres de gestion pour {[# 5]} Gb/s et opération {[# 6]} Gb/s sur les câbles à fibre optique", qui définit la/{[# 7] } -fibre {[# 8]} interface Gigabit Ethernet ({[# 9]} GBASE-SR {[# 10]}) à quatre lignes qui simplifiera la migration de {[# 11]} Gigabit Ethernet vers {[# 12]} Gigabit Ethernet sur fibre multimode dans le centre de données utilisant le câblage OM {[# 13]} ou OM {[# 14]}
De nouveaux travaux de développement sont en cours pour réduire le nombre de fibres avec la publication de la norme TIA - {[# 0]} AAIA de l'Association des industries de télécommunications (TIA), qui définit les spécifications de performance des fibres multimodes à large bande connues sous la désignation OM {[# 1 ]}. En utilisant quatre longueurs d'onde discrètes dans la gamme {[# 0]} - {[# 1]} nm associée à une technologie optique de multiplexage par division à longueur d'onde courte (SWDM), OM {[# 2]} a la capacité de réduire les fibres nécessaires pour la transmission {[# 3]} Gb/s à partir d'un fibre /{[# 4]} - à quatre lignes vers une solution de fibre/{[# 5]} - à voix unique. Les efforts de normalisation de l'optique SWDM sont effectués par l'équipe de travail de l'IEEE {[# 0]}. {[# 1]} cd "{[# 2]} Gb/s Ethernet sur une seule voie et Prochaine génération Ethernet {[# 3]} Gb/S et {[# 4]} Gb/s ".
La figure {[# 0]} - OM {[# 1]} permet une grande vitesse via la fibre duplex (SWDM)
Étant donné que la quantité de données générées par le matériel informatique et les appareils mobiles continue de se développer sans relâche, la technologie des fibres optiques continuera à évoluer avec des solutions de produits novatrices et innovantes.
Cliquez ici pour voir l'offre de solutions de câblage par fibres optiques de Anixter.