0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

Octet  - Dans un réseau à commutation de paquets, un groupe de huit bits; semblable par bit, sans être identique.


DE  - Diamètre extérieur.

 

ODBC (interface universelle de connexion aux bases de données)  - L'interface ODBC est une interface de programmation (interface API) très répandue pour les bases de données utilisant un langage SQL (SQL).

 

ODI (open data link interface)  - Norme de communications pour médias et protocoles indépendants de Novell offrant une interface standard permettant aux protocoles de transport de partager une carte d'interface réseau sans conflit.

 

Fabricant d'équipement d'origine  - Fabricant d'équipement d'origine.

 

OFDM  - Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence.

 

OFDM  - Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence.

 

OFHC  - Cuivre exempt d'oxygène à haute conductivité.

 

OFL (overfilled launch)  - Norme pour une FOM utilisée avec des lumières à DEL (utilise 100 pour cent de l'âme).

 

Ohm  - (W) L'unité électrique de résistance. La valeur de résistance au cours de laquelle une différence de potentiel électrique d'un volt conserve une tension d'un ampère.

 

Loi d'Ohm  - On la désigne comme E=IR, I=E/R ou R=E/I, où E représente la tension électrique, I désigne le courant et R est la résistance.

 

OID  - Identificateur d'objet.

 

Vieilli à l'huile  - Câble vieilli de façon accélérée en le mettant dans un bain d'huile chauffé à une température préréglée durant une période donnée.

 

OLT (optical line terminator)  - Dans les contextes de LRE, un dispositif d'agrégation, habituellement situé dans le central téléphonique, qui utilise un éclatement optique passif d'une fibre d'un commutateur Ethernet de central téléphonique à des fibres individuelles distribuées dans les demeures.

 

OM3  - Norme ISO/IEC 11801 désignant une fibre optique multimodale optimisée au laser pour les applications à 10 Gbit/s.

 

Ordinateur en ligne  - Un ordinateur utilisé pour le traitement en ligne.

 

ONT (terminal de réseau optique)  - Terminal de fibre à l'extérieur d'une résidence dans un contexte de fibre optique jusqu'au domicile. Point de transformation de la fibre au cuivre.

 

ONU (unité de réseau optique)  - Dans un système de réseau optique passif Ethernet, l'unité de réseau optique permet de connecter la fibre du fournisseur de services au média de la résidence.

 

Architecture ouverte  - Une architecture compatible avec le matériel et les logiciels de plusieurs fournisseurs. Forme un contraste avec l'ARCHITECTURE FERMÉE.

 

Cellule ouverte  - Matériel en mousse ou en cellule avec parois cellulaires brisées. L'air remplit les espaces du matériau. Habituellement pour doux et abordable que le matériau à cellules fermées.

 

Circuit ouvert  - Un bris du circuit électrique empêchant la circulation du flux.

 

Conducteur optique  - Des matériaux offrant un affaiblissement optique de la transmission de l'énergie lumineuse.

 

Connecteur optique  - Connecteur conçu pour connecter et déconnecter des fibres optiques simples ou multiples à répétition. Les connecteurs optiques sont utilisés pour connecter un câble à fibre optique à de l'équipement et des câbles interconnectés. (Par exemple : ST, SC, SMA, etc.)

 

Répartiteur optique - Une unité de répartition utilisée pour l'administration de circuits et faite d'armoires modulaires. Il offre la connexion de fibres optiques individuelles avec des cordons de raccordement à fibres optiques.

 

Codeur optique  - Un dispositif dont la position est déterminée par un appareil photoélectrique et qui est transformé en sortie des données électriques.

 

Connecteur de fibres optiques  - Voir CONNECTEUR OPTIQUE.

 

Adaptateur de fibre optique duplex  - Un dispositif de terminaison de média mécanique conçu pour aligner et joindre deux connecteurs en duplex.

 

Liaison fibre optique en duplex  - Un assemblage connecté de deux connecteurs duplex et d'un adaptateur duplex.

 

Connecteur fibre optique en duplex  - Un dispositif de terminaison de média mécanique conçu pour transférer le flux énergétique entre deux paires de fibres optiques.

 

Fibre optique  - Tout filament ou fibre fait de matériaux diélectriques utilisés pour transmettre des signaux de lumière. La fibre optique se compose habituellement d'une âme, qui transmet le signal, et d'une gaine optique, une substance ayant un indice de réfraction supérieur à celui de l'âme, qui entoure l'âme et permet de réfléchir le signal optique. Voir aussi FIBRES OPTIQUES.

 

Interconnexion optique  - Une unité d'interconnexion utilisée pour l'administration de circuits et faite d'armoires modulaires. Il offre l'interconnexion des fibres optiques individuelles, mais, contrairement au panneau de répartition optique, il n'utilise pas de cordon de raccordement. L'interconnexion optique permet d'effectuer le routage et le reroutage de circuits, mais on l'utilise habituellement aux endroits où les restructurations de circuit ne sont pas fréquentes.

 

Épissure optique  - Une épissure de fibre optique propose des moyens de joindre deux ou 24 extrémités de câble à fibre optique de façon permanente. Les deux types d'épissures de fibres optiques sont fusion et mécanique.

 

Transcepteur optique  - Un dispositif optique qui transmet et reçoit des données par le biais de la fibre optique.

 

Guide d'ondes optiques  - Une fibre utilisée pour les communications par fibres optiques. Semblable au guide d'ondes utilisé pour les communications par micro-ondes.

 

Optimisation  - La procédure utilisée dans la conception d'un système pour maximiser ou minimiser un indice de rendement.

 

ORL  - Affaiblissement de réflexion optique.

 

OS/2  - Un système d'exploitation conçu par IBM souvent relégué pour certains créneaux et tâches de virtualisation.

 

Impulsion oscillante  - Une surtension comprenant des valeurs de polarité positives et négatives.

 

Oscilloscope  - Instrument d'essai pour afficher visuellement les changements d'une tension variable par le biais d'une ligne sur un écran fluorescent utilisant la déflection d'un faisceau de rayons cathodiques.

 

OSHA (Occupational Safety and Health Act)  - Loi fédérale n° 91-596 ou 1970 exigeant que tous les employeurs impliqués dans les affaires affectant le commerce inter-États soient responsables d'offrir un environnement de travail sécuritaire. Elle est administrée par le département du Travail. Les règlementations OSHA sont publiées dans le titre 29, chapitre XVIII, partie 1910 du CFR et du Federal Register.

 

OSI (interconnexion de systèmes ouverts)  - Le modèle de référence OSI pour une structure logique au sein des activités de réseau rationnalisées avec ISO; une architecture de réseau à 7 couches utilisée pour la définition de normes de protocole de réseau permettant tout ordinateur ou dispositif homologué OSI de communiquer avec n'importe quel autre ordinateur ou dispositif homologué OSI pour échanger des renseignements.

 

OSMOSE  - La diffusion de fluides par le biais de membranes.

 

OTDR (réflectomètre optique dans le domaine temporel)  - Un instrument qui repère les défauts des fibres optiques ou qui suppose une atténuation des mesures de luminosité rétrodiffusée.

 

Dégazement  - Dissipation de gaz à partir d'un matériau.

 

Extrémité d'extérieur  - Une extrémité de câble visant à être utilisée aux endroits où elle n'est pas protégée de l'exposition directe aux rayons du soleil ou aux précipitations.

 

Boîte de sortie, télécommunications  - Une boîte métallique ou non-métallique installée sur un mur, un plancher ou un plafond et utilisée pour contenir des prises électriques, des connecteurs ou des appareils de transition pour les télécommunications.

 

Sortie/connecteur, télécommunications  - Un dispositif de connexion pour un espace de travail avec une extrémité de câble horizontal.

 

Signalisation hors bande - Un moyen de signalement utilisant une fréquence au sein de la bande passante de l'installation de transmission, mais à l'extérieur d'une voie de transmission à courant porteur habituellement utilisée pour la transmission de renseignements.

 

Sortie  - La puissance utile d'un signal offerte par un circuit ou un dispositif.

 

Diamètre hors-tout  - Diamètre fini d'un fil ou d'un câble.

 

Conducteur avec revêtement  - Un conducteur toronné fait de conducteurs individuels en fil enduit d'étain toronnés et recouverts d'une couche d'étain.

 

Chevauchement  - Le nombre de tours de flanc arrière sur le flanc avant d'un enrobage de microplaquette en spirale.

 

Indice d'oxygène  - Un test pour évaluer l'inflammabilité de matériaux dans un mélange d'oxygène et d'azote. Plus formellement désigné sous le nom d'indice critique d'oxygène.

 

Ozone  - Une forme extrêmement réactive d'oxygène, habituellement associée aux décharges électriques et présente dans l'atmosphère en quantités petites, mais actives. En concentrations suffisantes, elle peut briser certaines isolations.